Salta al contenuto principale
blog | Ottieni posizionamento preciso evitando la complessità grazie ai motori passo-passo |
|
2 minuti di lettura

La tecnologia dei motori passo-passo semplifica notevolmente la progettazione delle macchine. Questi motori offrono prestazioni di posizionamento simili ai servoazionamenti, senza la necessità di complessi dispositivi di retroazione o di un sistema di controllo ad anello chiuso. Ad esempio, in un sistema ad anello aperto, come nel caso di bottiglie dirette nell'una o nell'altra direzione da un deviatore di corsia, un motore passo-passo può garantire il movimento richiesto per risultati ottimali e risparmio in termini di costi. Quando si parla di precisione di movimento, i motori passo-passo vantano un netto vantaggio rispetto ai "cugini" servoassistiti. 

Configurazione più semplice, costi ridotti

La configurazione di un motore passo-passo è più semplice rispetto ad un servomotore tradizionale. Non occorrono regolazioni, come invece nelle alternative in commercio, e sono più semplici da gestire durante la fase di progettazione. Di regola i motori passo-passo sono dimensionati per coppia di picco con un fattore di sicurezza variabile dal 50 al 100%. Altre tecnologie di motori possono richiedere calcoli più complessi in fase di progettazione, in cui si tiene conto di accelerazione, decelerazione, velocità di salto, coppia RMS, tempo di arresto e altri fattori.

Vantaggi dei micropassi

La tecnologia basata sui micropassi ha accelerato l'adozione di un motore passo-passo quando si desidera fluidità di movimento. Prima dell'avvento dei micropassi, i motori passo-passo si muovevano a 1,8 gradi o 200 passi per giro. Passavano dall'assenza totale di movimento a una velocità immediata di 200 passi al secondo (60 giri/min) o viceversa, e spesso questo si traduceva in avvii e arresti a scatti.

Con i micropassi gli 1,8 gradi standard vengono suddivisi per un fattore addirittura pari a 250. Si ottiene così movimento più fluido e una maggior capacità di spostarsi attraverso la regione di velocità di risonanza low-end e all'interno di essa. La tecnologia basata sui micropassi permette inoltre un posizionamento più preciso e ripetibile in abbinamento con un encoder per l'auto-correzione. Tale precisione è ripetibile se il movimento è sempre nella stessa direzione e se il sistema non viene spento.

NOTA: se non si verifica nessuna delle due condizioni, un motore passo-passo ha bisogno della retroazione a encoder per conferma e per correggere la posizione.

Scegliere il motore passo-passo giusto

Il motore passo-passo giusto deve produrre il profilo necessario in termini di coppia, velocità e movimento del carico, adattandosi all'involucro fisico e alla tensione disponibile. Il modo più rapido e affidabile per determinare queste esigenze è attraverso il nostro strumento di dimensionamento del motore. Questo strumento calcola i punti di carico del motore e analizza quindi il profilo di carico e di movimento per generare un elenco di possibili scelte dal database dei motori passo-passo. Determinando la curva di rendimento, il profilo di temperatura (uno dei risultati dello strumento di dimensionamento) e la tensione di esercizio del motore passo-passo, lo strumento di dimensionamento individua l'opzione migliore.

Consulta un esperto

POWERPAC serie K e N

La serie POWERPAC include robusti motori passo-passo ibridi NEMA 34 ed 42, progettati per conseguire una coppia estremamente elevata. Queste unità sono disponibili con opzioni standard e varianti co-progettate per garantire un adattamento perfetto a qualsiasi applicazione.

Scopri di più

Serie PMX

La famiglia PMX di motori passo-passo ibridi offre versatilità senza eguali grazie ad un'ampia gamma di opzioni standard e personalizzabili, valore senza eguali grazie a prestazioni eccezionali a basso costo e affidabilità senza precedenti grazie all'elevata qualità costruttiva e alla notevole competenza di Kollmorgen nell'ambito del motion.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

5 errori da evitare quando si seleziona un sistema passo-passo

5 errori da evitare quando si seleziona un sistema passo-passo  >

I sistemi passo-passo possono essere efficienti, potenti e silenziosi, ma solo se realizzati correttamente. Quando si specificano azionamenti e motori passo-passo, ecco 5 errori comuni da evitare e 5 migliori pratiche da implementare, accelerando lo…
Cosa devi sapere quando scegli un azionamento per il tuo motore passo-passo

Cosa devi sapere quando scegli un azionamento per il tuo motore passo-passo >

Per sfruttare al meglio il motore passo-passo selezionato occorre abbinarlo all'azionamento giusto. Sono tre gli elementi critici di cui tenere conto per la scelta: tensione, corrente e induttanza. Ciascuno di essi svolge un ruolo importante a…

Perché il mio motore passo-passo si surriscalda? >

Tutti i motori elettrici si surriscaldano durante il funzionamento, è semplicemente una conseguenza del passaggio di corrente attraverso una bobina di filo. I motori elettrici utilizzano fili di rame per formare bobina che fanno parte del circuito…
Imaging diagnostico:  motion per ogni modalità

Imaging diagnostico: motion per ogni modalità >

Aumento dell'età media della popolazione, crescente impatto delle patologie, sviluppo continuo di nuove applicazioni cliniche e progressi globali negli standard di prevenzione delle malattie, identificazione precoce, diagnosi e trattamento. Per tutti…
Servomotore vs. motore passo-passo

Motore passo-passo vs. servomotore: quale scegliere? >

Questo articolo presenta una panoramica delle funzionalità dei motori passo-passo e dei servomotori, da utilizzare come criterio di scelta tra le due tecnologie.

Il grande dibattito: motore passo-passo e servomotore a confronto >

Qual è la tecnologia migliore per i motori da utilizzare in un'applicazione di motion control? Esistono numerose tecnologie per creare il movimento, ad esempio di tipo idraulico, pneumatico o elettromeccanico. Nel settore del motion control di…

Come scegliere un motore passo-passo >

Sono diversi i requisiti prestazionali di cui tenere conto quando si seleziona un motore passo-passo per un'applicazione. Lo strumento di ottimizzazione per motori passo-passo è il modo più rapido ed affidabile per determinare queste esigenze.

Come funziona un motore passo-passo? >

Un motore passo-passo è un semplice motore sincrono brushless bifase contenente un rotore magnetizzato a segmenti e uno statore costituito da un certo numero di bobine elettromagnetiche. Una volta alimentate, le bobine creano poli positivi e negativi…
 Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT

Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT >

Catalogo prodotti Kollmorgen. Ogni soluzione deriva da una profonda comprensione delle problematiche affrontate dai progettisti e dagli utilizzatori delle macchine.