Salta al contenuto principale
blog | Per restare sempre protagonisti |
|
2 minuti di lettura

Per restare sempre protagonisti

I tuoi veicoli a guida automatica (AGV) sono ora operativi. Il tuo personale comprende e adotta il cambiamento per il nuovo modo di lavorare. Ora, è necessario garantire il successo a lungo termine con una buona gestione del supporto e degli aggiornamenti. Un compito che è più facile di quanto tu pensi.

Le prime modifiche

Per un tipico progetto AGV è necessario seguire l’attuale flusso del processo, definendo passaggi intelligenti e spiegando alle persone perché sono necessari gli AGV e come funzionano. Di solito le misurazioni di performance mostrano efficienza migliorata già dopo alcuni mesi. Il passo seguente serve a mettere a punto il nuovo flusso di processo per perfezionarlo.

“Nella maggior parte dei progetti AGV effettuiamo modifiche al sistema durante il primo o il secondo anno, poiché il cliente vede ciò che potrebbe essere ottimizzato”, afferma Jürgen Kammer, APM Specialist presso Jungheinrich. “Modificare la logica è piuttosto facile con sistemi aperti e scalabili quale l’NDC8 di Kollmorgen.”

Gli AGV sono spesso installati in impianti di produzione esistenti e magazzini, con poca o nessuna interruzione del lavoro giornaliero. Il cambio di sistema si attua senza problemi.

Di facile manutenzione

I tuoi AGV, per esempio, carrelli elevatori o robot mobili, necessitano di assistenza a intervalli regolari. Gli aggiornamenti di software sono spesso relativi agli aggiornamenti dell’ERP o del WMS.

“Se desideri che il tuo sistema AGV esegua tutte le attività con una qualità uniforme nel tempo, accertati di eseguire per tempo la manutenzione dei tuoi carrelli e dei robot e di aggiornare il software solo quando è necessario”, dice Peter Ekelund, Director Services presso Kollmorgen.

Anche la guida controllata degli AGV contribuisce a ridurre i costi dell’assistenza, dal momento che un veicolo a guida automatica è soggetto a molte meno usure e rotture rispetto a un carrello elevatore manuale.

La preparazione è la chiave del successo

Questo è il terzo articolo sulle installazioni di AGV. Il primo trattava dell’importanza della gestione del cambiamento, il secondo descriveva il lavoro di installazione e di integrazione e qui ci concentreremo sull’assistenza e sugli aggiornamenti. Questa volta, i punti da prendere in considerazione sono:

  • Attuare semplici modifiche al software – scegliere una piattaforma aperta
  • Aggiornare senza interruzioni, con il software giusto ai momenti giusti
  • Prevedere una riduzione dei costi di assistenza – gli AGV sono piloti prudenti

Sono decenni che Kollmorgen è una forza trainante del settore dell’automazione dei veicoli. Con una base installata di 20.000 veicoli, abbiamo affrontato e risolto praticamente ogni sfida esistente nelle installazioni di AGV. Approfitta delle nostre conoscenze abbonandoti alla nostra newsletter e contatta uno dei nostri partner per iniziare con la nostra installazione di AGV.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.