Salta al contenuto principale
blog | Movimentazione di materiali oltre l’ordinario |
|
2 minuti di lettura

Movimentazione di materiali oltre l’ordinario

Bobine di carta. Bobine di acciaio. Ali di aerei. Carichi straordinari necessitano di automazione straordinaria come gli AGV (veicoli a guida automatica). La produzione di AGV per grandi carichi non è per tutti, ma per alcune aziende è un’attività quotidiana. Quello che otterrai è una soluzione dai vantaggi ineguagliabili.

Progettazione designata

L'industrializzazione stava per sostituire un gran numero di persone valide con le macchine. Ma anche oggi, i materiali devono essere spostati da un posto all’altro di uno stabilimento o di un magazzino. Quando sono pesanti o ingombranti, il problema è impegnativo. La soluzione potrebbe essere un sistema AGV, in cui i veicoli vengono progettati per compiti molto specifici.

“Molti anni fa, nel 1976, abbiamo avviato un progetto insieme a Tetra Pak, a Lund, in Svezia, su come spostare grandi bobine di carta negli stabilimenti e magazzini dell’azienda”, dice Kenneth Palm, Technical Product Manager di Kollmorgen. “Grazie all’implementazione di AGV appositamente progettati, l’efficienza e la sicurezza sono migliorate a tal punto che l’azienda ha deciso di introdurre gli AGV in tutti i suoi stabilimenti del mondo”.

Vantaggi “pesanti”

Gli AGV per il trasporto di carichi pesanti sono impiegati in molti settori industriali, quali aerospaziale, automotive, ceramica, carta e acciaio. L’esatto guadagno in termini finanziari dipende da molti fattori e il miglior modo di scoprirlo è di fare calcolare a un professionista il ritorno sull’investimento.

In termini generali, i movimenti uniformi e controllati degli AGV riducono il rischio di infortuni riconducibili al lavoro e di danni alle merci. Una guida efficiente contribuisce al risparmio energetico e gli AGV consentono di operare a luci spente e a qualsiasi temperatura. Con un sistema aperto e scalabile come NDC Solutions è possibile procedere facilmente in modo graduale ed effettuare delle modifiche.

La ricerca del giusto fornitore

Global Tech, Solving e Transbotics sono tre esempi di fornitori che utilizzano la tecnologia di navigazione, l’hardware e il software di NDC Solutions. Puoi trovare un elenco completo sul sito Web NDC Solutions. Non esitare a contattarci per chiederci un consiglio su chi interpellare, a seconda delle tue esigenze e della tua posizione geografica. E se non l’hai ancora fatto, abbonati alla nostra newsletter, per ricevere le ultime novità dal mondo dell’automazione per la movimentazione dei materiali.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.