Salta al contenuto principale
blog | Liberati dai bug per sempre |
|
2 minuti di lettura

Liberati dai bug per sempre

Test automatizzati di veicoli a guida automatica, quali carrelli, robot mobili e argani portatili. Potrebbe sembrare fantascienza ma è realtà di tutti i giorni in Kollmorgen. I test automatizzati preparano la strada a costanti offerte di nuove applicazioni aggiornate e prive di bug. Quei test per cui ci volevano giorni, ora si possono effettuare in ore.

Nuove modalità di test

Alcuni anni fa, Kollmorgen ha deciso di avviare test automatizzati. I motivi principali erano il miglioramento dell’assicurazione della qualità e la riduzione del time to market. Una sfida impegnativa, dal momento che la durata utile del prodotto è di 10 anni. È necessario assicurarsi che tutte le versioni dei sistemi di software (17 al momento) funzionino su tutte le piattaforme informatiche (16 al momento).

“I test automatizzati danno la possibilità di testare lo stesso scenario più volte”, dice Simon Bokesand, Chief Engineer in Software Quality Assurance presso Kollmorgen. “Questo è impossibile con i test manuali. Quando si possiede un codice scritto per un determinato scenario di test, è possibile utilizzarlo per tutte le nuove versioni delle applicazioni, per impedire di avere nuovamente i vecchi bug. La nostra visione è zero bug”.

Orientati alle esigenze dell’utente

NDC Solutions è il nome del kit di automazione di Kollmorgen. Il kit consiste di hardware, software e tecnologie di navigazione. Vi è una costante evoluzione di nuovi veicoli a guida automatica (AGV) e per gli utenti finali sopravvivere nei loro mercati richiede un grado elevato di personalizzazione. La risposta di Kollmorgen è una continua offerta di applicazioni nuove ed aggiornate.

“I test automatizzati sono molto importanti per tagliare i lead time e per migliorare la qualità”, afferma Simon. “Dobbiamo accertarci che i nostri partner abbiano da noi strumenti che funzionino. La loro reputazione è in gioco, ed essi devono provare che possono sopravvivere in un mondo sempre più esigente e in costante cambiamento”.

Con i test automatizzati, è possibile anche testare la funzionalità e correggere bug in luoghi diversi e in fusi orari diversi. I risultati dei test eseguiti dall’ingegnere sono pronti il giorno dopo.

Area del futuro

Autobus, auto e autocarri a guida autonoma stanno per rivoluzionare la vita di tutti i giorni. I test automatici sono fondamentali per assicurare il trasporto sicuro, in una società senza piloti. Ogni piccolo scenario di potenziale pericolo deve essere testato e non c’è possibilità di farlo manualmente.

I veicoli senza pilota in impianti di produzione e nei magazzini non sono una novità. Kollmorgen è presente in questo mercato fin dall’inizio degli anni ‘70. Ma oggi che l’Industria 4.0 sta diventando una realtà, produzione, magazzinaggio e trasporto sono tutti collegati. L’utilizzo di test automatizzati per AGV potenzia quella parte della catena.

Anche la nostra newsletter è automatizzata. Non esitare ad abbonarti e riceverai le notizie più aggiornate sui veicoli a guida automatica, direttamente nella tua casella di posta elettronica. Siamo a tua disposizione. Contattaci o contatta uno dei nostri partner.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.