Salta al contenuto principale
blog | La via intelligente per il warehousing |
|
2 minuti di lettura

The smart way to smart warehousing

Fino a 250.000 transazioni al secondo e vendite giornaliere per $20-25 miliardi. Questi numeri rappresentavano la realtà per giganti dell’e-commerce come Alibaba e JD.comcom nel Single’s Day – il maggiore evento mondiale di shopping che si svolge l’11 novembre di ogni anno. Dato il numero sempre maggiore di persone che fa shopping online e che esige tempi di consegna più brevi, i fornitori sono stati costretti a ripensare la movimentazione delle merci su tutta la supply chain. Ecco come partire fin da subito con il tuo warehousing intelligente.

Eliminare il gap

Il settore dell’e-commerce sta crescendo ogni anno del 10 per cento per quanto riguarda il retail online, in Europa e negli USA. In Cina, con più di 400 milioni di millennial, il numero è anche maggiore. Si stima che per il 2020 il mercato del retail online in Cina avrà la stessa entità di quello totale di Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Dal momento che una logistica efficiente è di importanza cruciale per la creazione di una valida esperienza per l’acquirente, è comprensibile quanto oggi l’automazione sia una priorità tra gli impegni delle aziende.

Eppure, circa l’80 per cento di tutti i magazzini viene gestito ancora manualmente. Implementare una soluzione automatizzata per il proprio magazzino permette di guadagnare in efficienza, sicurezza e anche la possibilità di affidare allo staff mansioni più interessanti, poiché sono le macchine ad assumersi i lavori più noiosi e pericolosi.

Nuovi veicoli

Chiunque abbia cercato di predire il futuro sa quanto sia difficile, e certo oggi non sta diventando più facile. Nuove tendenze nascono e si sviluppano alla velocità della luce, per cui un approccio sensato consiste nel cercare soluzioni di automatizzazione flessibili, quali veicoli a guida autonoma che non sono bloccati su una struttura fissa.

Il mondo dei veicoli a guida autonoma, il cui sviluppo è iniziato a partire dal 1950 con AGV personalizzati, e spesso molto grandi, nell’ultimo paio di anni si è evoluto considerevolmente. Oggi è un’attività in piena espansione, in cui tutti i tipi di AGV, carrelli elevatori automatizzati, carrelli, robot mobili e argani portatili sono impegnati sul campo per vincere la battaglia dei clienti. I tempi di ammortamento sono brevi (1-2 anni), mentre l’implementazione e l’espansione del sistema è relativamente semplice.

Una scelta importante

Tutti i veicoli a guida autonoma necessitano di software, hardware e di sistema di navigazione per capire che cosa fare, quando e dove farlo. Il software è normalmente connesso all’azienda (ERP), al magazzino (WMS) e ai sistemi di trasmissione vocale, rendendo l’integrazione del sistema una sfida. L’hardware deve sopportare ambienti proibitivi e il nuovo benchmark consiste nell’utilizzo di oggetti, non riflettori o indicatori, per gli spostamenti.

NDC Solutions è una piattaforma tecnica aperta e scalabile, con software, hardware e navigazione naturale, appositamente sviluppata per veicoli a guida autonoma in fabbriche e magazzini. La piattaforma, in costante sviluppo, ha degli aggiornamenti semplici.

Usare veicoli a guida autonoma con il controllo dei migliori cervelli è un modo intelligente per rendere il tuo magazzino ‘smart’ per il futuro. Registrati per ricevere questa newsletter e restare sempre aggiornato. Non esitare a contattare noi o uno dei nostri partner per scoprire di più e per parlare di quello che potresti fare per i tuoi magazzini.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.