Salta al contenuto principale
blog | Insegna ai tuoi AGV che cosa fare |
|
2 minuti di lettura

Insegna ai tuoi AGV che cosa fare

I percorsi per gli AGV (veicoli a guida automatica) sono spesso impegnativi da configurare e da implementare senza intralciare la produzione. La funzione di insegnamento ti consente di guidare un AGV sul tracciato ideale e quindi di automatizzare quel percorso di guida. Il tuo personale può facilmente contribuire con idee: una buona base di partenza per la gestione del cambiamento.

Non disturbare, prego

I tempi di movimentazione dei materiali e di magazzinaggio sono ridotti. Anche piccoli intoppi nel flusso delle merci e dei componenti possono causare problemi per le consegne o la qualità. I moderni sistemi di AGV sono facili da installare e da mettere in esercizio, ma in alcuni casi potresti essere costretto a interrompere la produzione per provare percorsi di accesso progettati in un programma di layout.

Insegnare funzioni può migliorare la situazione. Tu guidi il tuo carrello con modalità che, istintivamente, pensi siano le migliori. Mentre sei ai comandi del tuo carrello puoi mantenere in esecuzione i tuoi processi manuali e automatici di produzione. Il tuo percorso di accesso viene registrato e puoi utilizzarlo com’è o metterlo a punto con il tuo computer.

Coinvolgi il tuo personale

Il coinvolgimento è essenziale per una gestione del cambiamento di successo. Se il tuo personale non è abituato a lavorare con gli AGV, dovrai accertarti che tutti ti seguano. La funzione di insegnamento ti dà la possibilità di coinvolgere il tuo personale nella ricerca dei percorsi più intelligenti. Il tuo team sarà maggiormente motivato e disponibile a restare, se sa che ha la possibilità di contribuire. Un buon inizio.

La new wave dell’automazione

La tendenza del machine learning è chiara e, in un mondo in cui tutto deve essere “più veloce, migliore e più conveniente”, è molto probabile che non si arresti. Nuovi prodotti stanno accedendo al mercato industriale, quali robot collaborativi, che puoi prendere “per mano” per insegnare loro come eseguire vari compiti. La funzione di insegnamento per gli AGV è qualcosa di simile; esiste una collaborazione tra AGV e componenti del team.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.