Salta al contenuto principale
blog | Accelera il tuo e-commerce con la smart automation |
|
2 minuti di lettura

Accelera il tuo e-commerce con la smart automation

Il mercato cinese di e-commerce sta crescendo a ritmi di due cifre l’anno. Cifre impressionanti, che spianano la strada a un futuro di prosperità, ma che generano anche l’esigenza di rapidità di consegna e di qualità. I veicoli a guida automatica (AGV), quali carrelli o robot mobili, basati su una piattaforma collaudata risolvono molte sfide intra-logistiche, consentendo una crescita proficua.

Automatizza per generare profitto

La crescita decisa dell’e-commerce incoraggia sempre più aziende ad entrare sul mercato. Questo conduce a una lotta serrata in cui l’acquisizione delle giuste competenze e la consegna tempestiva di prodotti integri sono cruciali per la riuscita. L’automazione viene spesso considerata un’alternativa, ma molte soluzioni di automazione sono fisse e non hanno semplicemente la flessibilità necessaria in questo mondo dell’e-commerce in perenne cambiamento. D’altra parte, l’automazione è essenziale per affrontare tutte le sfide rappresentate dal personale e dalle consegne. Fortunatamente, un’alternativa esiste.

Accelera la tua automazione

La via rapida all’automazione, e quindi alla crescita proficua dell’e-commerce, passa per l’automazione dei veicoli. Con l’utilizzo di veicoli a guida automatica quali carrelli e robot mobili, è possibile avere un sistema automatizzato operativo in pochi mesi e il periodo di ammortamento è spesso solo di 1-2 anni. Confronto all’automazione fissa, l’automazione dei veicoli aumenta enormemente l’efficienza senza grossi investimenti.

Se gestite correttamente, le installazione degli AGV possono anche incrementare il livello di soddisfazione del lavoro, facilitando la ritenzione e la formazione del tuo personale. Questo, a sua volta, favorisce i miglioramenti nella velocità di consegna e nella qualità.

Una piattaforma collaudata su cui poter contare

Quando la richiesta è elevata e i tempi sono ridotti, la chiave del successo è la standardizzazione. NDC Solutions è una piattaforma standardizzata, sviluppata per la personalizzazione di AGV in tutti i tipi di settori industriali al mondo. Tutti i veicoli che eseguono attività intra-logistiche, quali il prelievo e la scelta, possono essere collegati e facilmente integrati nei sistemi di gestione di impresa e magazzino. Con una base installata di più 20.000 veicoli, NDC Solutions è la piattaforma perfetta per incrementare il tuo e-commerce.

Non esitare a contattarci per avere ulteriori informazioni. Visita il nostro sito web, dove potrai trovare svariati articoli e informazioni tecniche.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.