Salta al contenuto principale
blog | Abituarsi a lavorare con i robot |
|
2 minuti di lettura

Abituarsi a lavorare con i robot

Apple lo ha sottolineato meglio di tutti: “Questo cambia tutto. Ancora una volta”. Il cambiamento fa parte della società moderna e può essere impegnativo. L’installazione di AGV (veicoli a guida automatica) prevede il cambiamento, sia per il personale chiamato a lavorare con i robot, sia per i nuovi colleghi. Con una gestione corretta del cambiamento, puoi assicurarti un buon avvio del tuo sistema di AGV.

Esperienze diverse

Il livello di automazione del tuo stabilimento o magazzino stabilisce i tempi con cui il personale accetterà in futuro l’installazione di AGV. Se le persone sono abituate ai sistemi automatici, è più probabile che siano ben disposte nei confronti della nuova tecnologia.

Arla Foods è la seconda azienda casearia più grande d’Europa. Ha già sperimentato diverse installazioni di AGV, due delle quali sulla costa occidentale della Svezia.

“Quando abbiamo introdotto gli AGV nel nostro stabilimento di Göteborg, fu na novità per il nostro personale”, afferma Mats Ryberg, Senior Project Manager presso Arla Foods. “Se qualcosa non andava nel verso giusto, era facile dare la colpa al sistema. Ben presto, però, le persone si accorsero che gli AGV erano un bene prezioso per lo svolgimento delle mansioni di routine”.

In seguito, Arla Foods spostò gli AGV da Göteborg a uno stabilimento riaperto a Falkenberg, dove furono accettati immediatamente. “Gli AGV entrarono in funzione fin dal primo giorno - ricorda Mats Ryberg - e l’installazione seguì la best practice adottata per lo stabilimento precedente. Non abbiamo ricevuto nessuna lamentela”.

Fattori di successo

I cambiamenti tecnologici sono inevitabili e oggi ci stiamo dirigendo verso un’industria più automatizzata e digitale. Informare il personale sui miglioramenti e offrire la giusta formazione per compiere le attività quotidiane è sicuramente una mossa vincente.

“Con la formazione e mansioni più chiare abbiamo superato alcuni problemi iniziali dovuti a linee di confezionamento sovraccariche per una disattivazione non corretta degli AGV”, afferma Åke Larsson, Project Manager di Arla Foods. “Abbiamo anche capito che dovevamo formare non solo il personale che lavorava direttamente con gli AGV, ma anche chi era nelle aree vicine, perché evitassero i sensori di arresto passando davanti ai veicoli”.

La sicurezza è un punto comune quando si installano i sistemi AGV. “Gli AGV si muovono a velocità controllata e seguono un determinato schema - prosegue Åke Larsson -, riducendo il numero di incidenti e migliorando l’efficienza in modo significativo. Le persone tendono a guidare i carrelli manuali troppo velocemente, mettendo in pericolo loro stessi e gli altri”.

Sintetizziamo la gestione del cambio per le installazioni di AGV:

  • Comunicare la visione del cambiamento, coinvolgendo personale e sindacati
  • Responsabilizzare i dipendenti, formando e definendo i compiti
  • Affrontare i problemi immediatamente, per ridurre i tempi di accettazione
  • Attenersi alla best practice per gli AGV, semplificando i processi per le installazioni future

Resta connesso

Questo è il lato umano dell’introduzione degli AGV. E se si installassero gli AGV integrandoli all’infrastruttura del sistema esistente? Nel prossimo articolo avrai la risposta.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le ultime informazioni direttamente nella tua casella di posta.

Puoi anche contattare i nostri partner, o noi direttamente, per ricevere maggiori informazioni.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.