Ana içeriğe atla
press_release | Kollmorgen, SafeMotion™ Monitor yükseltmesi ile fonksiyonel güvenlik desteğini genişletiyor |
|
minute read

Kollmorgen, SafeMotion™ Monitor yükseltmesi ile fonksiyonel güvenlik desteğini genişletiyor

RADFORD, VA.-Hareket kontrol sistemlerinde küresel bir lider olan Kollmorgen, SafeMotion™ Monitor (SMM) ürün yazılımının en son güncellemesini duyurdu: SMM2.0. Bu yükseltme, OEM'lerin malzeme şekillendirme, çok eksenli ölçüm ekipmanı, gıda işleme ve gıda paketleme gibi daha geniş bir uygulama yelpazesini desteklemek için daha fazla kodlayıcı ve motor türüyle SMM işlevsel güvenlik özelliklerinden yararlanmasına olanak tanır.

Başlangıçta 2G Hareket Sistemi için standart olan SMM2.0, artık herhangi bir HIPERFACE-DSL drotary-safe geri bildirim sistemine sahip tüm motorlarla uyumlu olacak. Buna, artık daha geniş bir geri bildirim sistemi seçeneği yelpazesine sahip olan AKM2G ve AKMA motor serileri de dahildir. SMM2.0 ayrıca daha fazla tasarım esnekliği için ikinci bir Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) örneği sağlar.

AB tarafından yürürlüğe konulan işlevsel güvenlikle ilgili güncellenmiş düzenlemelerin bir sonucu olarak, dünya genelinde çok çeşitli sektörlerdeki müşteriler bu yeni standartları karşılamak için yükseltmeler aramaktadır. SMM2.0, SafePosition, SafeStop ve SafeSpeed dahil olmak üzere 16 güvenlik özelliğinden oluşan kapsamlı bir set ile uyumluluğu kolaylaştırır.

ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Christopher Cooper, "İşlevsel güvenliğe olan talep arttıkça, müşterilerimizin bu özelliği makine tasarımlarına dahil etmelerini kolaylaştırmak istiyoruz" dedi. "SMM2.0'ın daha da zorlu uygulamalar için daha geniş bir motor yelpazesine yönelik kolay, sürücüye yerleşik fonksiyonel güvenlik sağladığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz."

SMM2.0 hakkında daha fazla bilgi edinmek için /solutions/industry/safety adresini ziyaret edin.

Kollmorgen Hakkında

Bir Regal Rexnord markası olan Kollmorgen, sektörün en yüksek performanslı, en güvenilir motorlarında, sürücülerinde, AGV kontrol çözümlerinde ve otomasyon kontrol platformlarında kanıtlanmış 100 yılı aşkın hareket deneyimine sahiptir. Olağanüstü performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren çığır açan çözümler sunarak makine üreticilerine pazarda reddedilemez bir avantaj sağlıyoruz.

Güvenlik

Kollmorgen SafeMotion™ kontrol işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinin; bu fonksiyonlar tamamen sürücüde barındırılır ve harici fonksiyonel güvenlik çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Daha fazlası için

Sürücüde işlevsel güvenlik teknolojisi üzerinden frenleri izleme ve kontrol etme

Hem ISO 13849-1'e uyumlu olup hem de dikey yüklerin güvenliğini nasıl sağlarsınız? Sürücüye dahil güvenlik işlevleri, fren testlerini basitleştirmek için ödünsüz bir yol sunar.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor

Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor >

Geliştirilmiş ürün yazılımı, lineer motor uygulamaları için EnDat 2.2 güvenli geri bildirim desteği ekleyerek fonksiyonel güvenlik özelliklerini genişletir ve SIL 3 uyumluluğunu sağlar
Fonksiyonel güvenlik bir makineye neden ve nasıl yerleştirilir?

Fonksiyonel güvenlik bir makineye neden ve nasıl yerleştirilir? >

Tüm otomatik makineler, özellikle yüksek performanslı harekete sahip olanlar, bu makinelerle etkileşime giren insanlar için potansiyel bir tehlike oluşturur. Geçmişte, riskin azaltılması genellikle makine operatörlerinin sorumluluğuna bırakılıyordu.…
Kollmorgen Makalesi, Sürücüde işlevsel güvenlik teknolojisi üzerinden frenleri izleme ve kontrol etme

Sürücüde işlevsel güvenlik teknolojisi üzerinden frenleri izleme ve kontrol etme >

Hem ISO 13849-1'e uyumlu olup hem de dikey yüklerin güvenliğini nasıl sağlarsınız? Sürücüye dahil güvenlik işlevleri, fren testlerini basitleştirmek için ödünsüz bir yol sunar.