Ana içeriğe atla
blog | Eksantrikliğin makine performansını nasıl etkileyebildiğini anlamaya çalışalım |
|
2 dakikalık okuma

Eksantriklik tanım olarak bir rulonun mükemmel bir daireden ne kadar saptığının bir ölçüsüdür. İdeal olarak, eksantriklik sıfır olmalı, gerçekte ise hiçbir zaman sıfır olmaz. Pratikte ise, hiçbir rulo tam daire değildir, çünkü bu malzeme bazı makineyle işleme hatalarına eğilimli bir makine kullanılarak üretilir (bu makine de diğer başka bir makineden imal edilmiştir ve bu silsile böyle devam eder).

Rulodaki eksantriklik, motor kullanılarak döndürüldüğünde titremeye sebep olur. Titreme, dönüş ekseninin bir devirdeki açısal sapmasıdır.

Şimdi de, eksantrikliğin makine performansını nasıl etkileyebildiğini anlamaya çalışalım.

Eccentric Roll Load Profile

Diyelim ki, temas halinde iki rulo olsun ve bunlardan birinin diğerine göre iki kat çapı olsun.

Eccentric Rolls

Endüksiyon motoruyla, sabit bir hızda sabit bir tork vermesi beklenir. Fakat, (eksantriklik nedeniyle) yük değiştikçe, tork değişmeye başlar. Elde edilen sonuç motorun daha yüksek seviyede hızlanmasıdır.

T = J x α (T - Tork, α - Açısal Hızlanma, J – Eylemsizlik Momenti)
Dolayısıyla, α = T / J

Bu durumda, tork değişikliği hızlanmada değişikliğe ve bu da hızda değişikliğe sebep olur.
Motorun sabit bir tork sunması halinde, bu durumda yük farklılığı nedeniyle hız profili aşağıda gösterildiği gibi olur:

Eccentric Rolls Speed Profile

Sabit bir hız sağlamak için, yük değişikliğine göre motorun tork sunması gerekir.

Eccentric Rolls Torque Profile

Tipik olarak, motorun torktaki değişikliklere 100 ms'de bir tepki vermesi gerekir (örn. 600 dev/dk'da hareket eden rulo için). Endüksiyon motoru için ise, tipik olarak tork yükselme süresi 350-400 ms ayarındadır. Bu durumda, üstün tahrik kontrolüne rağmen normal endüksiyon motoru gerekli zaman diliminde yanıt veremez. Rulolar ne kadar bağlı ise, yük farklılığı o kadar fazla olur. Üretim makinelerinde, çok yüksek hızlarda birlikte dönen pek çok rulo vardır.

Servo sistem burada nasıl faydalı olabilir?

1. Endüksiyon motorları ile sevk edilen geleneksel sistemler (100 ms seviyelerindeki) hızlı değişikliklere yanıt vermek için yeterince dinamik değildir.
2. Kalıcı bir mıknatıs senkron servo motoru (örn. Kollmorgen'in AKM'si) 80-100 ms'lik tork yükselme zamanına sahiptir. Bu nedenle, verilen tepki hızlıdır.
3. Servo tahrikin (örn. Kollmorgen'in AKD'si) 670 ns'lik akım kontrolör çevrim süresi vardır (sektörün en iyisi); bu sayede, servo motorun istenilen tepkiye ulaşmasına yardımcı olur.

 

Eccentric Rolls Servo Response

Mekanik sistemlerde eksantriklik sorunları nedeniyle değişken tork taleplerinin üstesinden gelebilmek için, servo tabanlı hareket kontrol sistemleri geleneksel sistemlere göre çok daha iyi iş çıkarabilir. Yakın zamanda ne tür eksantriklik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldınız?

Bir uzmana danışın

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Kollmorgen Essentials Hareket Sistemleri

Performansa uygun. Değer Odaklı. Güven dâhil. Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemleri, fişe takıp çalıştırmaya ve performans göstermeye hazırdır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Essentials Ailesi

Her endüstriyel eksen için yüksek performanslı, uygun fiyatlı ve hassas hareket için Kollmorgen Essentials™ sistemi ile tanışın  >

Hareket mühendisliğini basitleştirin, kurulumu hızlandırın ve maliyetleri en aza indirin. Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemleri, hassas servo performansı ve değeri için optimize edilmiştir.
İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl

İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl >

İşlevsel güvenlik standartlarını zorunlu kılmayan ülkelerdeki şirketler için bile, çok sayıda müşterinin bu standartlara uygun ekipman talep etmesi muhtemeldir. Çalışanları ve itibarı korumaktan üretkenliği ve kârlılığı artırmaya kadar, kuruluşları…
Kollmorgen, paketleme otomasyonu çözümleri sağlayıcısının talep üzerine "doğru boyutlu" paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor

Kollmorgen, paketleme otomasyonu çözümleri sağlayıcısının talep üzerine "doğru boyutlu" paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor >

Kollmorgen'ın paketleme makinelerine yönelik hareket kontrol bileşenleri konusundaki uzmanlığı, Packsize'ın yenilikçi paketleme otomasyon çözümleri yaratırken karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

Yüksek Ortam Sıcaklıkları Nedeniyle Motor Oran Azaltımı >

Nominal sıcaklığının üstündeki bir ortamda çalıştığında bir motorun sürekli torkunu nasıl hesaplarım? Motorun devamlı torku (Tc) 40°C ortam sıcaklığında değerlendirildiği için en kötü senaryoda ortam sıcaklığı 55°C olduğunda motorun devamlı torkunu…

Servo Sistemlerinde Bant Genişliği, Kazanım ve Faz Payı: Faz Payı Nedir? >

Faz marjı, frekans alanıyla ilgili olarak 0 dB değerini geçen genlik diyagramındaki noktada -180 derece üzerinde faz marjı miktarını hesaplayan Bode diyagramından alınan bir ölçümdür (kazanç geçiş frekansı).
Optimum Metal Kesme Performansı için Beş İpucu

Optimum Metal Kesme Performansı için Beş İpucu >

Plazma, lazer ve su jeti plazma kesim makinelerinin tümünde ortak olan tek şey vardır: Müşteriler yeni nesil performans ararlar. Üreticiler yeni ya da yükseltilmiş bir makine satın aldığında, daha yüksek kaliteli ürünleri daha hızlı, daha güvenilir…