Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion

Kollmorgen contribuisce allo scale-up della produzione di scanner TC

La Sfida

Quando il mondo si è reso conto dell'epidemia di COVID-19, identificato per la prima volta a Wuhan in Cina, è diventato subito evidente che sarebbero state necessarie molte più risorse diagnostiche per comprendere gli effetti della malattia e stabilire una cura per anticipare un improvviso aumento dei pazienti. Nelle settimane successive questo aumento dei pazienti ha riguardato tutto il mondo, e i medici sono giunti alla conclusione che gli effetti della malattia sarebbero potuti essere più diffusi ed imprevedibili rispetto a quanto si pensava inizialmente.

Uno scanner per tomografia computerizzata o TC combina tra loro varie immagini a raggi X prese da diverse angolature intorno al corpo, elaborate digitalmente per creare una rappresentazione 3D di organi e tessuti. Gli scanner TC sono uno strumento importante per comprendere in che modo il COVID-19 colpisce polmoni, apparato circolatorio, reni, sistema nervoso e altro.

All'inizio dell'epidemia, uno dei maggiori produttori a livello globale di apparecchiature diagnostiche, nonché fornitore primario di apparecchiature per scansione TC in Cina, si è rivolto a Kollmorgen per poter incrementare la produzione al fine di affrontare una crisi sempre più urgente. Presto ci si è resi conto che l'epidemia sarebbe diventata pandemia e che ovunque gli ospedali avrebbero dovuto potenziare le proprie capacità diagnostiche, con una richiesta ancora maggiore di evadere rapidamente gli ordini per scanner TC.

La Soluzione

Il dettaglio e la chiarezza delle immagini TC dipende dai sistemi di motion che controllano il posizionamento della tecnologia a raggi X. Questo importante produttore di scanner TC è famoso per una risoluzione delle immagini ben oltre i risultati della concorrenza, riducendo nel contempo al minimo l'esposizione dei pazienti alle radiazioni ionizzanti. Questi eccellenti risultati sono stati conseguiti in parte attraverso un rapporto di lunga durata con Kollmorgen e affidandosi alla sua competenza di prim'ordine nei sistemi servoassistiti e di motion per ottenere velocità, controllo e precisione di livello superiore.

Per soddisfare l'incremento improvviso della domanda, un team che riuniva responsabili operativi e delle vendite di Kollmorgen provenienti da Asia, Europa e Nord America, si è riunito ad inizio 2020 per definire la strategia e le tattiche per ottenere un successo.

Il team ha identificato subito opportunità sia in Asia che in Nord America per stabilire priorità e programmi di produzione al fine di fornire il volume di motori AKM, azionamenti AKD, cavi e sottogruppi di motion necessari per soddisfare la domanda.

I Risultati

Kollmorgen fornisce soluzioni di motion a produttori primari di dispositivi medici da oltre due decenni. Parallelamente alla diffusione e all'inasprimento della pandemia, molte di queste aziende hanno fatto affidamento sulla competenza, sulle capacità globali e sull'approccio pratico di Kollmorgen per definire una risposta adeguata. Per questo specifico produttore di scanner TC:

  • Kollmorgen ha risposto alla richiesta di incrementare la fornitura di servomotori ed altri componenti a livello globale, aumentando del 62% la produzione in sole 8 settimane.
  • Con il supporto di Kollmorgen, il produttore è stato in grado di affrontare la crisi determinata dal COVID-19 sin dalle prime battute, e nell'area più colpita dal virus.
  • Con il diffondersi della pandemia, Kollmorgen ha aiutato il produttore ad affrontare la crisi in maniera efficace in ogni area.

Kollmorgen ha inoltre supportato un'analoga accelerazione dei programmi di produzione per svariati produttori di dispositivi medici nel mondo che forniscono scanner TC ad ospedali ed unità di terapia mobili.

“Kollmorgen è un rinomato fornitore di soluzioni di motion per tecnologie primarie di diagnostica medica: la precisione e l'affidabilità che ci contraddistinguono hanno avuto un ruolo importante nel progresso della scansione TC. Siamo molto fieri di poter essere di supporto alle aziende leader a livello globale nelle apparecchiature per imaging TC e di poter contribuire allo lotta contro il COVID-19 con lo scale-up rapido della produzione necessario per soddisfare i nuovi livelli di domanda” - Mike Crowe, Vicepresidente Vendite, settore medico, Kollmorgen

Altre informazioni

Siete pronti a progettare e realizzare una macchina con più ambizioni?

Scopri altro Consulta un esperto di motion Strumenti di progettazione

 

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen vanta oltre 100 anni di competenza nel settore del motion, forte di una comprovata esperienza nel campo di motori, azionamenti, attuatori lineari, riduttori, soluzioni di controllo AGV e piattaforme di automazione della massima affidabilità e dalle prestazioni eccezionali. Propone soluzioni innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d'uso, offrendo ai suoi clienti un indiscutibile vantaggio competitivo.

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare a risolvere i problemi legati alla fasatura del motore.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori >

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare…
Mastering motion: esplora la nuova frontiera della robotica chirurgica

Mastering motion: esplora la nuova frontiera della robotica chirurgica >

Entra nel futuro della robotica chirurgica e scopri tutto quello che è possibile realizzare. Questo webinar offre una panoramica approfondita dei componenti più all’avanguardia, progettati per garantire precisione ed efficienza nei robot chirurgici…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.

Motori Kollmorgen per imaging in campo medico: Processi Collaudati, Risultati Affidabili >

Poche sfide commerciali sono eccezionali e complesse quanto progettare, produrre e consegnare apparecchiature per imaging medico ad organizzazioni sanitarie operanti in tutto il mondo. Ogni elemento deve essere perfettamente accordato: dai componenti…

Veloce sviluppo di protesi ed esoscheletri di nuova generazione >

Humotech è stata fondata nel 2015 guidata da una semplice domanda: invece di costruire prototipi su prototipi, cosa accadrebbe se gli ingegneri potessero valutare la progettazione di protesi, ortesi, esoscheletri e altri concetti di macchine…

Kollmorgen e Stereotaxis migliorano la precisione e la sicurezza dei robot chirurgici >

L'esperienza e i prodotti avanzati per il motion di Kollmorgen contribuiscono a salvare e migliorare vite. Scopri come il nuovo robot chirurgico Genesis incorpora servomotori AKM ad alta densità di coppia con encoder specializzati e integrati per…
La tecnologia ad azionamento diretto aumenta la velocità e la qualità della produzione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici

La tecnologia ad azionamento diretto aumenta la velocità e la qualità della produzione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici  >

Una fase importante della produzione delle batterie agli ioni di litio per i veicoli elettrici è la saldatura a tenuta stagna del tappo superiore del terminale positivo al guscio della batteria. La saldatura laser è la tecnologia ideale per questo…