Pular para o conteúdo principal

Como funciona um servomotor?

Um sistema servo típico tem três componentes principais: um servomotor com um ou mais dispositivos de feedback, como um sensor de efeito Hall, um encoder ou resolver, um drive amplificador que alimenta e controla o motor, e o cabeamento necessário entre o motor e o drive. O sistema como um todo funciona por meio de uma série de malhas de controle integradas.

À medida que o drive alimenta o motor, os dispositivos de feedback monitoram a velocidade e/ou posição do rotor. Esses sinais são enviados aos circuitos de controle do drive, que ajustam continuamente a corrente e a tensão fornecidas ao motor, a fim de corrigir instantaneamente quaisquer erros e garantir que os movimentos programados sejam executados sem falhas.

Existem muitos tipos de servomotores, mas todos compartilham a capacidade de integração com dispositivos de feedback e respondem com precisão aos comandos de posicionamento, velocidade e direção do drive. Esse movimento variável e preciso é essencial para usar em uma ampla gama de aplicações industriais: robótica, aeroespacial, imagens médicas, automação laboratorial, produção de alimentos e bebidas, conformação de metais e muito mais.

Loading..

Principais recursos dos servomotores da Kollmorgen

Principais recursos

Ao selecionar um servomotor, procure estes recursos principais:

Movimento preciso. Escolha motores projetados e fabricados com precisão, que funcionem de maneira ideal com sua escolha de dispositivos de feedback de alta resolução, fieldbus de baixa latência, cabos de alta qualidade e drive de alto desempenho.

Alto torque e densidade de potência. Ao selecionar um motor com o torque contínuo e de pico requerido pela sua aplicação e com o formato mais compacto, como nos motores da série AKM2G, você pode construir uma máquina mais leve em um espaço menor - ou aumentar o desempenho de uma máquina existente sem reprojetar o acoplamento do motor.

Controle de velocidade e resposta dinâmica. Um servomotor com densidade de torque maior e inércia menor proporcionará resposta dinâmica maior, melhorando a produtividade da máquina. Para uma operação mais suave, considere um projeto de motor de baixa trepidação combinado a um drive que tenha compensação de trepidação.

Mecanismos de feedback. Compreenda as vantagens de cada tipo de dispositivo de feedback, incluindo os simples sensores de efeito Hall, até os e robustos resolvers que funcionam bem em ambientes extremos; encoders ópticos de alta resolução e outras opções. Muitos motores, como os AKM e AKM2G, são projetados para acomodar a maioria dos dispositivos de feedback com modificações mínimas ou nenhuma modificação.

Tipo de motor. Os servomotores estão disponíveis em uma ampla variedade de designs e modelos, incluindo AC e DC; com e sem escovas; com carcaça, sem carcaça e de trilho; rotativos e lineares; tensão baixa, média e alta; laváveis e higienizáveis; submersíveis e outras opções. Os engenheiros da Kollmorgen podem trabalhar com você para selecionar o motor certo para sua aplicação.

Seleção e dimensionamento do motor. Aproveite as ferramentas de design online da Kollmorgen para alcançar o melhor encaixe e as características de desempenho ideais.

Aplicações de servomotores

Saiba como os servomotores são usados em:

Automação industrial e robótica. Servomotores com carcaça e sem carcaça oferecem o que há de mais moderno em produtividade de fabricação, precisão cirúrgica, produção de energia e muitas outras atividades.

Máquinas CNC e máquinas-ferramentas. Os servomotores trazem a maior precisão e repetibilidade possíveis para modelagem, retificação, perfuração e outras aplicações com ferramentas.

Aeroespacial e defesa. De sistemas de vigilância, defesa e armas à comercialização e exploração do espaço, os servomotores são cruciais para o sucesso da missão.

Aplicações automotivas e veículos elétricos. Os sistemas com servos estão melhorando a eficiência e a segurança da área de produção ao centro de distribuição, e vão muito além.

Os sistemas com servos são ideais para muitas outras aplicações e indústrias. Vamos conversar sobre seus requisitos específicos de movimento e encontrar a melhor solução.

Aplicações de servomotores

Servomotor vs. motor de passo

Servomotores versus outras tecnologias de motor

Servomotor versus motor de passo. Em vez de depender de malhas de feedback, os motores de passo movem-se por meio de um número fixo de passos por rotação, que podem ser controlados por pulsos discretos do drive de passo. Isso pode oferecer vantagens e desvantagens, dependendo da aplicação. Saiba mais.

Servomotor versus motor de indução. Os motores de indução têm sido historicamente usados para aplicações de velocidade única, como transportadores. Embora os motores de indução e drives modernos possam incorporar o feedback, eles geralmente não são a melhor escolha para aplicações altamente dinâmicas que exigem um posicionamento mais preciso.

Vantagens e desvantagens dos servomotores Os sistemas com servos fornecem a maior precisão de posicionamento possível, controle de velocidade e resposta dinâmica. Também apresentam alta densidade de torque, proporcionando torque excepcional por toda a faixa de velocidade. Porém, essas vantagens adicionam custo e complexidade ao sistema, em comparação com os sistemas de movimento, que não empregam controle de malha fechada.

Obtenha ajuda com sua aplicação

A experiência em engenharia colaborativa da Kollmorgen é incomparável na indústria de motion. Somos líderes em inovação há mais de 100 anos e temos décadas de experiência atendendo todos os setores que se beneficiam da tecnologia servo. Permita-nos ajudar você a projetar o excepcional.

Converse com um especialista

Servo Motores

Servo Motores >

Os servo motores sem escova da Kollmorgen oferecem o mais alto quociente torque/inércia e uma ampla variedade de velocidades - incluindo a capacidade de alta velocidade de até 8.000 rpm para designs padrão.
AKM2G Servomotor

Servo Motor AKM2G  >

O AKM2G representa a última evolução da família de motores AKM, que lidera a indústria. Com aumentos significativos de torque nos mesmos tamanhos de motor, os fabricantes podem atingir um aumento expressivo de performance sem mudar padrões de montagem ou usar mais espaço de máquina.

Servomotores Kollmorgen Essentials

Servomotores Kollmorgen Essentials >

Os servomotores Kollmorgen Essentials fazem parte do nosso mais novo sistema de movimento completo, projetado para ajudar você a conectar, ligar e executar em qualquer aplicação.
Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…
Série AKMH de aço inoxidável

Série AKMH de aço inoxidável >

A Série AKMH foi criada para resistir aos mais rigorosos regimes de higienização. A combinação da construção IP69K do AKMH e dos materiais resistentes à corrosão proporciona um servomotor que vai durar por toda vida útil da sua máquina.
Servomotor AKMA da Kollmorgen

Servomotores AKMA >

O servomotor AKMA foi projetado para ambientes desafiadores, como o processamento de alimentos e bebidas, e oferece desempenho e confiabilidade.