Pular para o conteúdo principal
blog | Como reduzir defeitos e melhorar o ROI na estampagem de metal com tecnologia direct-drive |
|
Leitura de 2 minutos

Em comparação a prensas mecânicas e hidráulicas, prensas de estampagem de metal servomecânicas usam motores sem escova de alto torque para criar estampagens mais complicadas em velocidades mais rápidas. Porém, o tipo de motor usado, um sistema tradicional de engrenagem ou acionamento por corrente ou um motor Direct-Drive, pode afetar drasticamente o produto final.

Máquinas de estampagem modernas são dispositivos altamente sofisticados e podem ser muito caras. Elas permitem aos fabricantes criar formas precisas e muitas vezes complexas, enquanto atendem à necessidade de alto rendimento e produção. Mas, esse alto rendimento e produção podem representar um desafio: um volume maior de produção significa que é mais difícil inspecionar cada peça e detectar defeitos.

Para peças ásperas, como copos e latas de metal ou peças automotivas, o acabamento do produto é secundário à sua função. Porém, para peças acabadas, como acabamentos metálicos decorativos em fornos ou lavadoras de louça, como painéis de controle ou tampas de porta, a máquina de estampagem precisa produzir produtos livres de qualquer erro.

Em um sistema de alimentação progressiva, as limitações mecânicas de um sistema tradicional de motor e redutor criam vibração, o que impacta no acabamento final do produto. A aplicação tradicional usa redutores e servos grandes para casar a inércia de rolos grandes. Esse sistema também tem um alto custo de manutenção, limita os tempos de índice e o rendimento, tem uma densidade de potência menor e é menos preciso. Usar um motor direct-drive em máquinas de estampagem de última geração pode aumentar a velocidade e a otimização de curso enquanto exige menos peças e produz muito menos vibração ao longo do processo.

Menos peças, menos vibração com Direct-Drive

Motores direct-drive permitem que os fabricantes de máquinas usem motores menores com um design de feedback de alta resolução diretamente acoplado à carga. Isso elimina a necessidade de transmissão mecânica, como o uso de redutores, que é a área que normalmente introduz vibração no processo de produção. Isso cria uma operação silenciosa e dinâmica com uma vida útil do sistema muito longa. 

Um motor direct-drive também é capaz de proteger o sistema contra torque de reação excessivo e reduzir a inércia do sistema removendo redutores e outros elementos de transmissão relacionados. Ao criar peças de estampagem como mercadorias acabadas, isso também ajuda a minimizar a vibração e a interrupção que podem causar imperfeições e permite uma produção mais rápida. 
 

Menos peças, mais desempenho

Reduzir a vibração no processo de estampagem é o principal benefício ao selecionar um motor direct-drive, mas há outras vantagens complementares em comparação a um servomotor rotativo tradicional: confiabilidade, tamanho, potência, velocidade e ROI.

Eliminar as engrenagens, polias, vedações, rolamentos e outros componentes significa que há menos peças para manutenção e reparo. O acoplamento direto à carga também melhora a precisão de posicionamento, velocidade e dinâmica. Não há histerese, folga ou perda de movimento em nenhuma direção. Qualquer ajuste ou manutenção para corrigir isso em um sistema de transmissão mecânica padrão é eliminado, reduzindo os custos de manutenção e reparos ao longo do tempo.

Motor menor, mesma potência

Porém, um motor menor não significa menos potência. Um motor de cartucho direct-drive pode fornecer até 510 Nm de torque nominal com velocidades até 2.500 RPM e potência total de 11.700 Watts. Isso pode atender às necessidades da maioria das aplicações de velocidade média e alto torque, às vezes fornecendo até 50% mais densidade de torque do que os servomotores convencionais. Isso também aumenta drasticamente a densidade de potência do sistema. Com menos componentes, o motor gera a mesma potência em um tamanho reduzido, permitindo uma máquina menor como um todo.

A potência e a densidade de torque relacionada de motores de cartucho direct-drive permitem que eles alcancem acelerações mais altas em comparação a servomotores similares. Além da ausência de vibração com a remoção do sistema de transmissão, isso reduz significativamente os tempos de índice e aumenta o rendimento, pois as máquinas podem produzir mais com menos preocupação quanto a defeitos.

Menos manutenção, mais potência, maior rendimento, menos tempo de parada não programada: tudo isso contribui para aprimorar significativamente a lucratividade de uma aplicação. A tecnologia direct-drive permite uma vida útil mais longa com menos defeitos e maior produção. Há menos peças para instalar e manter, reduzindo a mão de obra e o custo das peças para uma máquina mais econômica e com maior tempo de operação. Comparados a outros tipos de motores, há simplesmente um ROI maior para motores direct-drive em máquinas de estampagem de metal.

Pronto para dar o próximo passo e descobrir qual é a tecnologia de Motion direct-drive ideal para o seus sistema? Fale com nossos especialistas em Motion para ver o que podemos fazer por você.

Consulte um especialista

Motores Lineares Direct Drive

Ao usar os motores lineares direct drive da Kollmorgen, sua máquina pode ser mais simples, mais rápida, mais precisa e mais confiável. Combine seu motor ironless, low profile ou ironcore linear com um servodrive AKD ou AKD2G de densidade de potência líder do setor.
Descubra Mais

Servo Motores Cartridge DDR

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Motores lineares com direct drive de alta tensão levam o desempenho de máquinas-ferramenta a patamares mais altos

Motores lineares com direct drive de alta tensão levam o desempenho de máquinas-ferramenta a patamares mais altos >

Os motores lineares IC Ironcore DDL e os servodrives AKD proporcionaram 65% mais precisão de posicionamento e 15% mais produtividade para esta retificadora de dupla face.

A Kollmorgen apresenta o novo motor linear direct drive IC Ironcore DDL de alta tensão >

Descubra o novo motor direct drive linear da Kollmorgen, projetado para movimentar cargas pesadas com precisão rápida e para simplificar o projeto da máquina para o mercado global.
A tecnologia de direct drive linear possibilita a produção em larga escala de células solares feitas de minério de cálcio-titânio

A tecnologia de direct drive linear possibilita a produção em larga escala de células solares feitas de minério de cálcio-titânio >

Saiba como um importante fabricante de células solares aumentou significativamente a produtividade e a qualidade usando motores direct drive DDL IL sem ferro e zero cogging.
Incorporando um motor linear com direct drive em sua máquina de alto desempenho

Incorporando um motor linear com direct drive em sua máquina de alto desempenho >

Quando projetistas mecânicos usam servomotores convencionais para acionar fusos de esferas ou fusos de rolos para movimento linear, eles rapidamente se deparam com limites para a velocidade e precisão que podem atingir. Motores lineares com direct…

A Tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen melhora a precisão e a produtividade de máquinas de revestimento de baterias de íons de lítio >

A Tecnologia de Direct Drive melhora a qualidade de fabricação e a produtividade de baterias de íons de lítio usadas em veículos elétricos e outros produtos que estão mudando o mundo.
A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria >

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e…

Além do desempenho: economias de custos com sistemas direct drive >

Os benefícios de desempenho de motores direct drive estão bem documentados: desempenho líder do setor, maior precisão, maior rendimento, maior confiabilidade e operações mais silenciosas. Isso ocorre porque, diferentemente da configuração de Motion…
Printing Machine

Motores direct-drive melhoram o desempenho de impressão em flexografia >

Trabalhos recentes realizados pela Kollmorgen, uma líder mundial na fabricação de motores e soluções em motion, mostraram que é possível sincronizar componentes no processo de impressão em flexografia sem a transmissão mecânica com a tecnologia de…

A Kollmorgen está no Rover Perseverance e em ambientes extremos de todos os lugares >

Da superfície de Marte até as profundezas do oceano, do centro da Terra até o centro do corpo humano, os sistemas de movimento da Kollmorgen encaram os ambientes mais extremos.