Pular para o conteúdo principal

Tudo sobre torque de cogging e ripple de torque: o que você precisa saber  >

Há muita confusão no mercado em relação ao torque de cogging, seus efeitos no ripple de torque e a como alcançar o movimento mais suave para imagens EO/IR. Permita que os especialistas da Kollmorgen esclareçam tudo.

O grande debate – Motores de passo vs. Servomotores >

Qual é a melhor tecnologia de motores para ser utilizada em aplicações de controle de motion? Existem inúmeras tecnologias para a criação de motion, da hidráulica até a pneumática ou a eletromecânica. No mundo do controle preciso de motion, muitos…

NDC Solutions – uma parceria lucrativa >

A indústria de automação está crescendo rapidamente, impulsionada por iniciativas como a Indústria 4.0 e a Made in China 2025, bem como pela recente explosão de compras on-line. Para acompanhar a concorrência e a crescente demanda por veículos…

A Kollmorgen está no Rover Perseverance e em ambientes extremos de todos os lugares >

Da superfície de Marte até as profundezas do oceano, do centro da Terra até o centro do corpo humano, os sistemas de movimento da Kollmorgen encaram os ambientes mais extremos.

Como selecionar um motor de passo >

Existem vários requisitos de desempenho que devem ser considerados ao selecionar um motor de passo para uma aplicação. A ferramenta Otimizador do motor de passo é a maneira mais rápida e confiável de determinar essas necessidades.

Como selecionar um atuador linear Direct-Drive >

Existem várias considerações ao escolher um atuador linear Direct-Drive para uma aplicação específica, como a velocidade, a força, o perfil de movimento, o espaço físico disponível e os fatores ambientais necessários. Isso significa que a solução do…

Como funciona um motor de passo? >

Um motor de passo é um motor síncrono sem escovas de duas fases simples contendo um rotor magnetizado segmentado e um estator consistindo em um número prescrito de bobinas eletromagnéticas. Quando energizadas, essas bobinas criam polos norte e sul…

Como a Kollmorgen utiliza a análise de dados para AGVs? >

O objetivo de um sistema de AGV é o transporte eficiente de mercadorias em um ambiente específico. O sistema de AGV é um grande investimento, portanto é desejável ter um alto grau de utilização, bem como uma alta proporção de entregas por hora para…

Como funciona um servomotor (atuador) linear Direct-Drive? >

Um atuador linear Direct-Drive, usando um servomotor linear de ímã permanente, produz força e velocidade com base na corrente e na tensão fornecidas e gera um movimento linear ao longo do eixo sendo acionado. Um servomotor linear funciona como parte…

Interromper a automação com o design da experiência do usuário >

As empresas que trabalham para o mercado consumidor há muito tempo investiram e entenderam o valor do design da experiência do usuário (UX). Uma boa experiência do usuário é um diferencial fundamental no mercado de hoje e, ao alinhar sua empresa para…

Entrevista da EasyEngineering com Peter Bladh, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento >

A Kollmorgen Automation faz parte da Kollmorgen, que por sua vez pertence ao grupo Altra Industrial Motion, listado no NASDAQ. A empresa desenvolve e vende produtos e serviços relacionados a soluções de automação para aplicações que incluem…

Frequência de acomodação, margem de ganho e margem de fase em sistemas de servo: o que é margem de fase? >

A margem de fase é uma medida no domínio da frequência, tomada a partir de um diagrama de Bode, que calcula a quantidade de atrasos de fase acima de -180 graus no ponto no diagrama de amplitude que cruza 0 dB (ganho de frequência cruzada).