Ana içeriğe atla
blog | Step Motorunuz için Bir Sürücü Seçerken Bilmeniz Gerekenler |
|
2 dakikalık okuma

Yüksek hızlı bir konveyör sistemi üzerindeki şişelere etiket yapıştırma gibi açık devre sistemlerde yüksek tork iletmek için tasarlanan step motorlar, düşük maliyette optimum sonuçlar elde etmek için harika bir seçenek. Araştırmanızı yaptınız ve uygulamanız için bir step motor seçtiniz, ancak hâlâ hareket sisteminin kalan yarısını düşünmeniz gerekiyor.

En iyi performans için step motorunuzu doğru sürücü ile eşleştirmelisiniz. Seçiminizi yaparken aklınızda tutmanız gereken üç kritik bileşen var: Voltaj, akım ve indüktans. Her biri motorun performansında önemli bir rol oynuyor, üstelik bu parametreleri dikkate almamak yalnızca kötü performansa ve hatta motorun aşırı ısınıp arızalanmasına yol açmakla kalmayıp ayrıca kayıp üretim zamanına ve daha fazla bakım maliyetine de neden olabilir.

Gerilim Derecesi

Motorun maksimum anma voltajının aşılması ya da bazen daha yüksek besleme voltajlarında çalıştırma gibi durumlar motorun arızalanmasına neden olabilir. Bu nedenle step motor için bir sürücü seçerken katalog verisinden ya da performans eğrilerinden motorun maksimum anma voltajını ya da tipik anma voltajlarını öğrenmelisiniz. Step motorlar tipik olarak 120 veya 240 volt AC güç beslemesi ya da 24, 36 ya da 48 volt düşük DC voltajı ile çalışan sürücüler tarafından beslenir. Bir motoru belirtilenden daha yüksek bir voltajda çalıştırırsanız, örneğin 24 volt DC için tasarlanan bir motoru yüksek bir voltajda çalıştırırsanız motor hemen ısınacaktır. Bunun tersine, 24 volt DC'de çalışan bir yüksek voltaj motorunu daha düşük bir voltajda çalıştırırsanız daha az güç üretecektir ve yük azalmamışsa bu durum motorun tutukluk yapmasına neden olabilir.

Konu bir motorun anma plakasında listelenen anma voltajını bulmaya geldiğinde bu bilgi bazen gözden kaçabilir ya da unutulabilir. Sürücü konusunda asla körlemesine riske girmeyin. Bunun yerine, voltaj bilgisi motor üzerinde belirtilmiyorsa kataloğa bakmanız ya da doğrudan üreticiye sormanız gerekir. Bazı üreticiler çevrimiçi tasarım araçları sunar, bunları kullanarak step motorlar için uygulamanızda mevcut voltaj ve akıma göre performans eğrileri üretebilirsiniz. Aynı teknik özellikleri, voltaj ve akım bilgisini kullanan araç, ayrıca bir sıcaklık/hız eğrisi de çıkaracaktır, böylece motorun aşırı ısınmasına yol açıp açmayacağınızı görebilirsiniz.

Akım Değeri

Bir sürücü seçerken motora doğru miktarda akım besleyen bir sürücü seçmek istersiniz. Akım eşleştirmesi mutlaka gerekli değildir, ama düşük akımda çalışan bir motorun torku da düşer. Buna karşılık yükte bir azalma olmazsa motor tutukluk yapabilir. Sürücü akımını motorun anma akımından daha yüksek seçmek motor sarımlarının aşırı ısınmasına ve arızalanmasına neden olacaktır. Bu durum motorda kalıcı hasar bırakacaktır. İster yazılım üzerinden ister DIP switch ayarı ile olsun akım değerini motorun anma akımına en yakın olacak şekilde seçmek istersiniz.

Endüktans

Her motorun bir sarım indüktansı vardır ve sürücüler tipik olarak motor ile eşleştirildiğinde düşünülmesi gereken bir indüktans aralığına sahiptir. Bu nedenle motorun indüktansını bilmeniz ve motor ile uyumlu bir sürücü seçmeniz gerekir. Besleme voltajına bağlı olarak bir motorun indüktansı çok yüksekse motor akımı gerekli sürede iletilemez. Çok düşük olduğunda da akım motora çok hızlı iletilir ve sürücünün muhtemelen aşırı ısınmasına ve arızalanmasına yol açar. Ayrıca indüktans, sürücü için geçerli motor indüktansı aralığından daha yüksekse motor hiç dönmeyebilir.

Bir uzmana danışın

P8000 Step Motor Sürücü

Yeni ve daha kompakt sürücüler, sabit yüklü, düşük hızlı, noktadan noktaya uygulamalar için daha iyi pürüzsüzlük, hassasiyet ve tork yoğunluğu sunuyor

Daha fazlası için

POWERPAC K ve N serisi

POWERPAC serisi, ileri düzeyde yüksek tork elde etmek için tasarlanmış sağlam NEMA 34 ve 42 karma step motorları içerir. Bu birimler standart seçenekler ve tam bir uygulama uyumluluğu sağlamak için ortak mühendislikten doğan modifikasyonlarla temin edilebilir.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Step Motor Sistemi Belirlerken Kaçınılması Gereken 5 Hata

Step Motor Sistemi Belirlerken Kaçınılması Gereken 5 Hata  >

Step sistemleri verimli, güçlü ve sessiz olabilir - ancak yalnızca doğru yaparsanız. Step motorları ve sürücüleri belirlerken, başarılı bir makine geliştirmenizi hızlandıracak kaçınılması gereken 5 yaygın hata ve uygulanması gereken 5 en iyi…

Programlanabilir Step Sürücüler ile Makine Kapasitesini Artırın  >

Step sürücülerin geleceğini keşfedin. Bu yeni çevrimiçi web seminerinde gelişmiş, yazılım ile programlanabilir step sürücü çözümlerini keşfederken bize katılın.

P8000 Step Motor Sürücüsü Ailesi Broşürü >

Kollmorgen’ın amiral gemisi step motor sürücü platformu olan yeni P8000 step motor sürücüsü ailesi; gelişmiş işlevsellik, genişletilmiş çıkış akımı aralıkları ve daha geniş bir Kollmorgen step motor portföyüyle uyumluluk sunar. P8000 ailesi;…

Step Motorlarla Karmaşık Olmayan Kesin Konumlandırma Elde Edin >

Kolay kurulum seçeneği sunan bir hassas hareket çözümü arıyorsanız makinenizi inşa ederken ya da yükseltirken step motorlar ilk tercihiniz olmalıdır.
Step Motorum Neden Isınıyor?

Step Motorum Neden Isınıyor? >

Tüm elektrikli motorlar, bir tel bobinden geçen akımın sonucu olarak çalışıma sırasında ısınır. Elektrikli motorlarda, rotasyonu üretmek için gereken elektromanyetik devrenin bir parçası olan bobinler bakır tellerden yapılır. Bakır çok iyi bir…
Teşhis Görüntüleme: Her Modalite için Hareket

Teşhis Görüntüleme: Her Modalite için Hareket >

Yaşlanan bir nüfus, artan hastalık yükü, sürekli yeni klinik uygulama geliştirmeleri ve standart hastalık önleme, erken saptama, teşhis ve tedaviye yönelik küresel iyileştirmeler. Tüm bu nedenler ve daha fazlası nedeniyle teşhis görüntüleme ekipmanı…
Servo Motor ve Step Motor Karşılaştırması

Step Motor ve Servo Motor Karşılaştırması: Hangisi Kullanılmalı? >

Bu yazıda, iki teknoloji arasında seçim kriterleri olarak kullanılabilecek step motor ve servo motor özelliklerine bir genel bakış sunulacaktır.

Büyük Tartışma – Step Motorlar mı Servo Motorlar mı? >

Bir hareket kontrolü uygulamasında en iyi motor teknolojisi nedir? Hareket oluşturmak için hidrolikten pnömatiğe ve elektromekaniğe kadar sayısız teknoloji vardır. Hassas hareket kontrolü dünyasında birçok makine tasarımcısı, kendi performans…

Step Motor Nasıl Seçilmeli >

Bir uygulamaya yönelik bir step motor seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok performans gereksinimi vardır. Step Motor Optimizasyon aracımız, bu ihtiyaçları belirlemek için en hızlı ve en güvenilir yoldur.