The AGV system receives a transport order. The order is allocated to a vehicle, the load is picked up, transported to drop off position and dropped off. The order is finished and the vehicle is ready to receive a new order.
NDC Layout Assistant
NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di piùNDC Flex
NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di piùProgetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.
Altre Risorse
Un unico sito, due flotte e VDA 5050 al centro: il sistema AGV personalizzato di Jungheinrich soddisfa le esigenze a lungo termine di Wildeboer >
Il sistema AGV personalizzato di Jungheinrich soddisfa le esigenze a lungo termine di Wildeboer
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >
DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >
Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >
Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >
Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Realizzare idee tecnologicamente avanzate >
Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…
StoVerotec >
StoVerotec Aumenta l’Efficienza in un Ambiente Freddo e Umido Grazie Alla Tecnologia di Kollmorgen
SITI - B&T GROUP S.p.A. >
SITI - B&T GROUP S.p.A. ha creato un sistema AGV per la movimentazione automatizzata dei carrelli.