Salta al contenuto principale

Perché NDC Academy?

A chi si rivolge?

Che si tratti di un primo approccio o di un approfondimento delle competenze, sono disponibili percorsi formativi dedicati ai ruoli chiave all’interno delle aziende partner:

  • Application engineer
  • Tecnici di messa in servizio
  • Sales engineer
  • Project manager

Training Formats

  • Moduli personalizzati tramite il nostro portale web
  • Sessioni live presso i centri di formazione o da remoto
  • Formazione basata sul tutoraggio, incentrata sulla valutazione e sull'apprendimento pratico
Laptop utilizzato durante le attività pratiche in laboratorio

Livelli di formazione e contenuti

Formazione di base

Il punto di partenza per chiunque lavori con i nostri sistemi. Il percorso combina moduli personalizzati e sessioni live (da remoto o in presenza).

Obiettivi formativi:

  • Comprendere l'architettura dei sistemi AGV
  • Progettare un sistema demo di base
  • Utilizzare gli strumenti e le interfacce Kollmorgen

Altri corsi e percorsi di apprendimento

Formazione guidata da un mentore e moduli personalizzati per ampliare le conoscenze di base.

Obiettivi formativi:

  • Ottimizzare l'utilizzo di strumenti specializzati
  • Garantire un funzionamento fluido grazie a una visione a livello di sistema
  • Ottimizzare gli AGV

Webinar on-demand

In occasione del rilascio di nuove funzionalità del nostro sistema AGV, rendiamo disponibili webinar on-demand per supportare l’aggiornamento continuo, accessibili in qualsiasi momento e ovunque.

FAQ

D: Ho problemi di accesso. Cosa devo fare?
R: Non preoccuparti, è sufficiente inviare un'email a [email protected] per ricevere assistenza.

D: Come posso iscrivermi a un corso di formazione?
R: È consigliabile confrontarsi con il proprio responsabile diretto. Una volta ottenuto il consenso interno, contatta [email protected] per avviare la procedura di iscrizione.

D: Dove si svolgono i corsi in presenza?
R: Attualmente la formazione in presenza è disponibile in: Stati Uniti, Svezia, Italia, Cina e Corea.

D: Non sono un partner Kollmorgen: posso partecipare comunque alla formazione?
R: I corsi NDC Academy sono riservati esclusivamente ai partner Kollmorgen.

Scopri come diventare partner Saremo lieti di organizzare un incontro conoscitivo:

Diventa partner di Kollmorgen

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.