Salta al contenuto principale
blog | Collaborazioni con i fornitori giusti possono mitigare i rischi nei programmi di difesa |
|
2 minuti di lettura

Per i requisiti in rapida evoluzione nel settore aerospaziale e della difesa (A&D), i tecnici si trovano di fronte a numerose sfide per tenere il passo con esigenze in continuo cambiamento. Da problemi di approvvigionamento alla modifica di disposizioni governative, alle aziende spetta il compito non solo di districarsi tra queste questioni globali, ma anche di fornire più tecnologie basate sul valore, prodotti affidabili e innovazione costante.  

Per molti programmi A&D possono volerci anni per sviluppare e produrre tecnologie e questo significa che trovare e collaborare con il fornitore giusto è un aspetto critico. Le aziende di dimensioni medio-piccole sono spesso all'avanguardia nell'innovazione A&D e contraenti più grandi nel settore della difesa possono trarre vantaggio dalla collaborazione con innovatori come Kollmorgen per ottenere più rapidamente la tecnologia giusta.  

Sono molti gli aspetti da considerare nella scelta di un fornitore.  

Sicurezza e affidabilità dei prodotti 

È fondamentale scegliere fornitori con una storia consolidata di affidabilità dimostrata dalle prestazioni dei prodotti offerti. Un fornitore con una buona base di sicurezza dei prodotti è un indicatore chiave del fatto che tecnologie e prodotti nuovi ed innovativi possono contribuire a far avanzare un programma. Una storia consolidata di affidabilità dimostra anche una forte aderenza al processo che generalmente riduce al minimo i rischi legati a variazioni in fase di produzione e collaudo. 

Un pedigree di innovazione 

I fornitori con una base consolidata di innovazione e fornitura di prodotti per il settore della difesa possono contribuire a ridurre al minimo i rischi sfruttando la propria esperienza. In questo modo è possibile commercializzare più rapidamente nuove tecnologie e modificare prodotti esistenti per affrontare minacce in arrivo. Con l'evoluzione della tecnologia degli armamenti sono sempre più necessarie soluzioni a risposta rapida in grado di mettere in campo armi avanzate con più funzionalità di precisione.  

La reputazione di Kollmorgen a livello di eccellenza e rapido sviluppo ha portato a una gamma di soluzioni di motion che aiutano i nostri clienti a superare i limiti del possibile nei settori aerospaziale e della difesa. Ad esempio l'applicazione di materiali estremamente durevoli [link al blog] e design innovativi [link al video] permette a Kollmorgen di affrontare e superare le sfide esistenti legate a futuri sistemi avanzati.  

Stabilità aziendale e continuità a lungo termine 

In un'atmosfera di incertezza occorre un fornitore ferrato nel settore della difesa e sufficientemente forte da resistere all'andamento ondivago dei budget governativi. Un fornitore sovraesposto nel settore della difesa potrebbe comportare rischi essendo "troppo grande per fallire", mentre un dilettante potrebbe andarsene al primo segnale di tempesta. La scelta di un fornitore con competenze notevoli in vari settori può garantire la necessaria stabilità in un momento di fluttuazione dei mercati locali e globali.  

Reazione rapida 

L'aumento della cooperazione internazionale sta spingendo le agenzie di acquisizione a ridurre gli ostacoli burocratici per reagire rapidamente agli eventi globali. Queste agenzie e altri contraenti sono alla ricerca di fornitori in grado di garantire prototipizzazione rapida e collaudo di nuove tecnologie. I fornitori devono fungere da estensione del team tecnico del partner per ridurre i rischi e applicare conoscenze preziose ove necessarie. I tecnici di Kollmorgen consentono ai clienti di realizzare attributi specifici del motore con una pianificazione rapida e con la garanzia di soddisfare i requisiti di costi ed approvvigionamento per un programma che potrebbe rimanere attivo per decenni. 

Scegli il partner giusto 

Con l'aumentare delle collaborazioni internazionali e la maggior interdipendenza delle tecnologie e delle catene di approvvigionamento aziendali, è indispensabile collaborare con un fornitore che sia in grado di fornire rapidamente conoscenze specialistiche e capacità produttive per rispondere a minacce attuali e future. Per ridurre al minimo l'incertezza e incrementare al massimo il potenziale, le aziende chiave devono adottare decisioni strategiche in merito all'affidabilità, alla reattività e all'innovazione dei fornitori che scelgono come attori principali per il buon esito di un programma. 

In qualità di pioniere nel settore A&D e con oltre 100 anni di esperienza nel motion, Kollmorgen è un fornitore di comprovata fiducia e leader nelle competenze di motion design per sistemi aerospaziali, di difesa, di sorveglianza  e di armamenti. Supportati da una catena di produzione e approvvigionamento globale, manteniamo un sistema innovativo caratterizzato da miglioramento continuo e progettazione collaborativa per spingerci oltre i limiti del possibile nel campo A&D. Cerchiamo di fare in modo che i contraenti e i produttori del settore A&D possano essere più ambiziosi quando si tratta di motion design, progettazione e consegna.  

Iniziamo. Consulta un esperto di motion.

Consulta un esperto

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione

Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >

Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.
Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato (Turchia) >

Ottimizzare l’ingombro e garantire un funzionamento affidabile del tuo sistema di difesa è fondamentale. Quando pensi al tuo progetto, Kollmorgen e i suoi brand partner del gruppo Regal Rexnord sono al tuo fianco per costruire il successo, con…
Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato >

Questo webinar tratterà gli elementi critici del motion control necessari per uno sviluppo missilistico efficace e come questi elementi possano lavorare insieme in modo sinergico — dai motori di ogni dimensione a viti a sfera, resolver, freni,…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Motion per i missili: Ottimizzazione delle prestazioni  >

I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere…