Salta al contenuto principale
blog | Il mercato di veicoli a guida automatica (AGV) è in crescita |
|
2 minuti di lettura

La tendenza è chiara: sempre più aziende, grandi e piccole, stanno optando per soluzioni che comprendono veicoli a guida automatica (AGV). Lo sviluppo di nuovi tipi di veicoli e di conquiste tecnologiche in campi come l’intelligenza artificiale porta maggiore intelligenza nelle soluzioni di AGV e sta espandendo l’ambito di quello che un AGV può fare. Il settore dell’e-commerce in rapido sviluppo e lo spostamento paradigmatico nell'industria automotive sono altri importanti fattori trainanti.

I nuovi AGV

Circa quarant’anni fa, gli AGV venivano utilizzati principalmente per lo spostamento di merci pesanti e ingombranti nelle fabbriche. I veicoli erano sempre personalizzati, per rispondere a esigenze molto precise dei clienti. Un esempio tra gli altri è quello di Tetra Pak, che iniziò spostando bobine di carta con gli AGV nel 1976 nell’impianto di Lund.

Oggi, esistono molti tipi di AGV. La maggior parte vengono ancora detti AGV mentre altri sono indicati come carrelli, robot mobili e robot mobili autonomi (Autonomous Mobile Robots, AMR). I tipi diversi di veicoli hanno diversi punti di forza e utilizzi all’interno di applicazioni di magazzino o stabilimento. L’ambito è enorme, dai sistemi che usano veicoli specializzati per semplici attività fino a sofisticate soluzioni integrate su larga scala che adattano e ottimizzano flussi con precisione.

Crescita elevata

Il settore AGV è esploso in anni recenti. La produzione annuale nel 2015 è stata di 14.000 AGV, in costante crescita fino ai 37.000 previsti per il 2018, senza segni di diminuzione per gli anni a venire. E questi numeri non comprendono nemmeno le decine di migliaia di robot mobili prodotti da Amazon Robotics esclusivamente per i compiti di magazzino per Amazon.

Il settore dell’e-commerce, che comprende giganti come Amazon e la sua controparte cinese, Ali Baba, ha più che raddoppiato in tre anni, con nuove aziende che nascono tutti i giorni. Il mercato cinese, in particolare, sta crescendo rapidamente, stimolato da migliori salari e livelli di vita più elevati. Questo determina un livello più alto di richieste di logistica, il che è una buona notizia anche per il mercato degli AGV, con gli incentivi statali cinesi che favoriscono soluzioni automatizzate.

Le soluzioni automatizzate flessibili sono una modalità per gestire un mondo che cambia. Il comportamento dei consumatori sta evolvendo, incrementando l’esigenza di flessibilità in logistica. Le soluzioni di AGV soddisfano molte richieste e si collocano in modo naturale in questo nuovo mondo.

Anche gli AGV stanno tornando verso il settore automotive, con forti investimenti nei robot mobili. Un crescente numero di aziende automobilistiche stanno sviluppando le cosiddette “smart factory”, considerando il flusso dei materiali e dei componenti come pezzi di un insieme più grande piuttosto che diversi singoli flussi. Altre industrie sono pronte a seguire.

Sorveglianza continua

Il boom del settore AGV è naturalmente una novità entusiasmante per qualsiasi settore industriale di movimentazione dei materiali o magazzino. Qual è la previsione di crescita degli AGV nel tuo settore di attività? Qual è la soluzione più adatta a te? Non esitare a contattare Samuel Alexandersson e a registrarti per ricevere questa newsletter con le ultime tendenze globali del mercato AGV direttamente nella tua casella di posta.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.