Salta al contenuto principale
blog | Esplora l'universo con i motori Kollmorgen dedicati ai viaggi spaziali |
|
2 minuti di lettura
Veicoli spaziali

Mentre la commercializzazione dello spazio con satelliti in orbita terrestre bassa sta entrando in un periodo di crescita esponenziale, l'esplorazione più approfondita dello spazio con veicoli spaziali con e senza equipaggio, stazioni orbitanti e razzi che trasportano vari materiali, sta attraversando una nuova rinascita.

Pensa, ad esempio, al Perseverance Rover che sta esplorando la superficie di Marte. Allo Space Launch System, un sistema di lancio orbitale più potente di qualsiasi razzo mai creato, progettato per trasportare per la prima volta equipaggi in volo nello spazio. E non dimentichiamo il progetto Artemis, che riporterà le persone sulla luna con l'obiettivo di creare un insediamento permanente a scopo di ricerca scientifica, sviluppo di opportunità commerciali e come preparazione all'esplorazione umana del pianeta Marte e di altre parti della galassia.

Questi, sono solo alcuni esempi dei progetti in corso o attualmente operativi. Le opportunità sono allettanti, ma sfruttarle richiede la risoluzione di sfide significative al fine di preservare la sicurezza delle persone e il successo delle missioni.

Il guasto non è un'opzione

Una delle maggiori sfide è garantire le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi di motion che controllano molte funzioni di un veicolo spaziale, tra cui i sottosistemi per l'altitudine e l'articolazione, la produzione di energia, la comunicazione, l'osservazione, il controllo ambientale e il supporto vitale, oltre a molti altri. Questi motori devono garantire un funzionamento senza problemi per un periodo prolungato, per alcune missioni più di 30 anni, in condizioni estreme.

I veicoli per l'esplorazione della superficie (rover), con o senza equipaggio, hanno requisiti di movimento aggiuntivi, inclusi motori per la trazione e lo sterzo, controllo di bracci robotici, posizionamento di telecamere per la navigazione e per evitare ostacoli, raccolta di campioni e molte altre funzioni speciali.

I veicoli spaziali con equipaggio, le stazioni spaziali e le strutture abitative hanno requisiti di motion ancora più complessi e critici per i sottosistemi di controllo ambientale e supporto vitale, protezione dalle radiazioni, rifiuto del calore, pompe di raffreddamento criogeniche, controllo dell'altitudine, mobilità, strumenti di coppia e altro ancora.

Le missioni spaziali con e senza equipaggio dipendono sempre più dalla produzione robotica, dall'assemblaggio e dalla manutenzione delle attrezzature. Allo stesso modo, serviranno robot per realizzare i futuri progetti di abitazioni extraterrestri, estrarre le risorse su altri pianeti, eseguire la manutenzione delle attrezzature e così via.

Date le numerose correlazioni tra tutti questi sistemi e sottosistemi, il guasto di un singolo sistema di motion può compromettere più elementi della missione e può richiedere riparazioni difficili e talvolta pericolose. Le sfide sono notevoli. Quando il guasto non è un'opzione, occorre scegliere motori di cui fidarsi.

Sfide spaziali

In diversi momenti del viaggio nello spazio, ad esempio durante il decollo, il raggiungimento della velocità Mach 1, la separazione degli stadi del razzo, l'accensione dei propulsori, l'attracco e l'atterraggio, si sperimentano picchi di urti e vibrazioni. I motori devono essere in grado di sopportare tutti questi eventi senza danni ai cuscinetti, agli avvolgimenti, alle connessioni, ai dispositivi di retroazione o ad altri componenti.

Per quanto la robustezza della struttura sia importante per evitare danni, lo spazio presenta altri pericoli che rappresentano una minaccia ancora maggiore per i motori e altri componenti, soprattutto quando si prevede che funzionino in modo affidabile per anni o addirittura decenni. I principali tra questi pericoli sono i picchi di temperatura, radiazioni e vuoto.

La temperatura di base nello spazio è di −270 °C. Da questo minimo i valori possono salire a livelli estremamente variabili a seconda dell'ambiente specifico. Ad esempio, le temperature sulla superficie lunare all'equatore vanno da +120 °C di giorno a -130 °C di notte. Le regioni costantemente in ombra vicine ai poli possono arrivare a -253 °C e si tratta di zone di particolare interesse poiché possono presentare acqua ghiacciata potabile o utilizzabile per produrre carburante.

Anche in presenza di sistemi di gestione termica per mitigare queste condizioni, i sistemi devono comunque essere in grado di garantire buone prestazioni a temperature estreme e attraverso rapidi cicli di temperatura. Altrettanto importante, non devono causare problemi termici dovuti ad aumenti eccessivi della temperatura che potrebbero ridurre la durata operativa e danneggiare altri componenti vicini.

Le particelle ionizzate dei raggi cosmici galattici e le radiazioni elettromagnetiche dovute agli eventi solari possono avere un'energia tale da attraversare l'esterno dei veicoli spaziali e danneggiare i sistemi elettronici ed elettromeccanici all'interno. Nei motori l'isolamento, l'incapsulamento degli avvolgimenti e altri componenti devono essere progettati con materiali speciali altamente resistenti alla degradazione in presenza di queste radiazioni improvvise e potenti.

Nel vuoto estremo dello spazio, il degassamento dei materiali non metallici può rappresentare un grave problema in quanto i composti volatili condensano e contaminano lenti, specchi, sensori e altre superfici. Esempi di materiali con scarse performance nello spazio sono tra gli altri, poliesteri, Teflon, vinile, nylon, silicone, gomma naturale, gomma butilica, polistirene e polietilene. I motori progettati per l'uso nello spazio devono eliminare l'impiego di questi materiali o sostituirli con altri che abbiano bassi livelli di desorbimento/degassamento.

Progetta con Kollmorgen

Kollmorgen fornisce motori progettati per l'uso nei voli spaziali sin dal programma Gemini negli anni '60, continuando con la stazione spaziale Skylab e gli Space Shuttle, fino ad arrivare all'attuale crescita esponenziale dei satelliti in orbita terrestre bassa.

In parallelo, i nostri motori spaziali si sono spinti più lontano nello spazio. Erano nelle missioni Apollo sulla luna, sul Viking 1 lander su Marte e sui rover Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance su Marte. E i nostri clienti prevedono di utilizzare i nostri motori in molte altre missioni nell'ambito delle esplorazioni spaziali.

Kollmorgen è il partner giusto per i tuoi veicoli spaziali perché siamo specializzati nella progettazione collaborativa di motori che si adattano all'ambiente specifico, indipendentemente da quanto possa essere estremo.

Per le applicazioni spaziali possiamo offrire soluzioni che sfruttano le nostre gamme di motori frameless KBM, TBM e RBE, adatte all'uso in ambienti soggetti a radiazioni intense. I motori possono essere progettati in conformità con i requisiti di degassamento secondo NASA-STD-6016A, durante l'esecuzione in condizioni di vuoto estremamente elevato. Sono disponibili in vari modelli con un intervallo di temperatura ambiente molto elevato e un basso incremento termico. Inoltre, la densità di coppia riduce al minimo dimensioni e peso, un aspetto cruciale per qualsiasi applicazione spaziale.

Dal momento che le varianti dei nostri motori convenzionali effettuate per adattarsi alle applicazioni spaziali si basano su modelli standard, Kollmorgen contribuisce a ridurre i costi di progettazione extra e i tempi di consegna per motori progettati per durare anni nelle condizioni estreme dell'esplorazione spaziale e dell'insediamento extraterrestre.

Pronto per iniziare?

Siamo pronti ad aiutarti a far decollare il tuo programma spaziale lanciandolo verso successi straordinari. Contattaci per qualsiasi informazione. Ti metteremo in contatto con tecnici e ingegneri in grado di comprendere i tuoi requisiti, che hanno già realizzato numerosi motori affidabili e ad alte prestazioni per lo spazio e sono pronti ad aiutarti a creare un programma di successo.

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Servomotori Frameless Serie KBM

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione

Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >

Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.