Salta al contenuto principale
blog | Eleva la tua attività con i carrelli elevatori automatici |
|
2 minuti di lettura

Eleva la tua attività con i carrelli elevatori automatici

Se il tuo stabilimento di produzione o magazzino dispone di carrelli elevatori manuali, potrebbe avere anche una piattaforma per automatizzare mansioni ripetitive o pericolose. Ciò permetterebbe un’automatizzazione delle strutture per poter realizzare, poco alla volta, la tua idea futura per la movimentazione del materiale o lo spostamento delle merci.

Il meglio di due mondi

I carrelli elevatori standardizzati con kit di automazione ti offrono maggiore libertà. puoi beneficiare di tutti i vantaggi dei veicoli a guida automatica e avere sempre la possibilità di azionare i carrelli manualmente.

Un altro vantaggio dei carelli elevatori automatizzati è che i tuoi operatori potranno incrementare il numero di attività a valore aggiunto. Sviluppo professionale e un lavoro più piacevole invogliano le persone a restare e a crescere con la tua azienda.

La rete accanto

I fornitori di carrelli elevatori sono spesso aziende globali con una rappresentanza locale. Il contatto con il personale locale, la loro conoscenza del mercato, la disponibilità di ricambi, oltre che la possibilità di parlare la propria lingua, rendono tutto più facile nel momento in cui si decide per una soluzione a guida autonoma. Allo stesso tempo potrai approfittare di una best practice globale prevista dall’assistenza veicoli.

Lavorare con grandi aziende spesso significa venire a contatto con idee ad ampio spettro. Un esempio unico è Smart Dynamics, i carrelli connessi della Toyota, in cui i veicoli interagiscono con persone e sistemi.

Cinque aziende per cominciare

Toyota, Jungheinrich, Rocla (parte di Mitsubishi Heavy Industries), Heli e Hangcha sono cinque dei dodici maggiori fornitori di carrelli elevatori al mondo. Sono tutti partner di Kollmorgen e usano i kit di automazione (navigazione, software e hardware) per massimizzare la performance dei carrelli al costo totale più basso. La nostra base installata di quasi 20.000 veicoli a guida automatica offre loro buoni motivi per avere piena fiducia in noi.

Parla con i nostri partner o contattaci, se desideri avere maggiori informazioni sui carrelli elevatori automatici. Come sempre, non esitare a sottoscrivere un abbonamento a questa newsletter per assicurarti le ultimissime informazioni sull’automazione di carrelli elevatori, robot mobili, carrelli, veicoli speciali e altro ancora.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.