Enable intern verzögern
Gültig für S300, S700
Anwendungen, die automatisches Software Reset erfordern:
Bei gleichzeitigem Einschalten der Versorgungsspannung zusammen mit dem Hardware Enable Signal meldet der Servoverstärker Fehler F05/F16, da das Hardware Enable bereits erkannt wird, bevor die Leistungsversorgung alle Netzteilkondensatoren aufgeladen hat.
Dies kann vermieden werden, indem mit Eingang In2 eine interne Verzögerung gestartet wird.
Beispiel 1: Servoverstärker hat bereits gebootet
Einstellungen :
AENA 0
IN2MODE auf 30
IN2HCMD WAIT 1000; EN
IN2LCMD WAIT 1000; EN
Vorgehensweise :
HW ENABLE, IN2 und Leistung gleichzeitig einschalten. Das SW Enable kommt 1s zeitverzögert.
Beispiel 2: Servoverstärker wird neu gestartet (Kondesatoren leer)
Einstellungen :
AENA 0
IN2MODE auf 30
IN2HCMD WAIT 5000; EN
IN2LCMD WAIT 5000; EN
Vorgehensweise :
HW ENABLE und IN2 einschalten. Leistung wird über BTB Kontakt zeitverzögert zugeschaltet. Das SW Enable kommt 5s zeitverzögert.
Der maximale Wert für WAIT ist 5000=5s. Es können mehrere WAIT hintereinander geschaltet werden.
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >