Skip to main content

Dezentrale Steuerungssysteme sind die Rettung >

Weniger Kabel, kleinerer Schaltschrank, weniger Wärme… Mehr Flexibilität!

Die Bedeutung der Lebensmittelsicherheit (Food Safety) >

„Der FDA Food Safety Modernization Act (FSMA), die grundlegendste Reform unserer Lebensmittelsicherheitsgesetze in mehr als 70 Jahren, wurde vom ehemaligem Präsident Obama am 4. Januar 2011 unterzeichnet. Er zielt darauf ab, die…

Was sind Pferdestärken und warum werden sie für Servomotoren verwendet? >

Frage: Was sind Pferdestärken (PS) und warum werden sie für Servomotoren verwendet?

Welcher FTS-Lieferant ist für Sie der Richtige? >

Welcher FTS-Lieferant ist der Richtige für Sie? Lesen Sie diesen Artikel durch und erhalten Sie Zugriff auf eine Liste der Anbieter von fahrerlosen geführten Fahrzeugen.

Kollaborierende Roboter (Cobots) – wem nutzen sie? >

Kollaborierende Roboter (Cobots) sind darauf ausgelegt, neben ihren menschlichen Kollegen sicher zu arbeiten.

Motorleistungsreduzierung aufgrund hoher Umgebungstemperatur >

Frage: Das Dauerdrehmoment (Tc) des Motors ist bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C angegeben. Wie kann ich das Dauerdrehmoment bei einer im schlechtesten Fall möglichen Umgebungstemperatur von 55 °C einschätzen?

Materialtransport über das Normale hinaus >

Schwere und sperrige Gegenstände in Ihrer Produktionsstätte oder Ihrem Lager bewegen? Steigern Sie Sicherheit und Effizienz mit dieser bewährten Automatisierungstechnik.

Optimieren Sie Ihre Schrittmotorlösung >

Wir freuen uns, Ihnen ein neues Produktauswahlwerkzeug präsentieren zu können – den Kollmorgen Stepper Optimizer. Der Optimizer bietet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten, um zu ermitteln, welcher Schrittmotor von Kollmorgen sich für Ihre Anwendung am…

Steigern Sie Ihr Geschäft – mit automatisierten Gabelstaplern >

Was wäre, wenn Sie die Gabelstapler in Ihrer Produktionsstätte oder Ihrem Lager automatisieren könnten? Heutzutage kein Problem. Hier ist was Sie tun müssen.

Auslegung – Teil 1: Erste Schritte bei der Auslegung von Servomotoren >

Sie haben noch nie einen Servomotor ausgelegt? Wir möchten Ihnen einige der bewährten Verfahren vorstellen, die wir über die Jahre erarbeitet haben.

Was Sie beim Betrieb eines Motors in einem Vakuum beachten müssen >

Frage: Ich muss einen Servomotor in einem Vakuum betreiben, was muss ich beachten?

Tipps zur Verarbeitung von 64-Bit-Daten auf Modbus-Kommunikationsgeräten, die nur 32-Bit-Daten unterstützen >

Die meisten Parameter des AKD Servoverstärkers haben eine Datengröße von 32 Bit, es gibt jedoch auch 64-Bit-Parameter. Die Modbus-Kommunikation im AKD Servoverstärker verwendet 16-Bit-Register.