Ana içeriğe atla
blog | Uygulama Boyutlandırması - Kısım 1: Servoları Boyutlandırmaya Başlarken |
|
2 dakikalık okuma

Daha önce hiç servo boyutlandırmadınız mı? Pekala, yıllar içinde öğrendiğimiz en iyi pratiklerden bazılarını sizinle paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki bir kaç ay boyunca, bir servo boyutlandırma görevinde daha emin adımlarla ilerlemenize yardımcı olacak çeşitli ilgi çekici haberlerle birlikte bu diziye devam edeceğiz. Bu yayında, iyi bir hazırlığın temelleri ile başlayacağız.

Konumuza bir servo motor ve sürücü sistemini oluşturan farklı bileşenleri anlayarak başlayacağız. Servolar kapalı döngü sistemleridir çünkü geri bildirimi kullanarak istenen bazı işlevleri düzenliyorlar. Bunu aracınızdaki hız kontrol sistemine benzetebilirsiniz. Aracınızda istenen hızı ayarlıyorsunuz ve hız kontrol sistemi, aracın istenen hızda ilerlemesini sağlamak için ne kadar gaz gerektiğini belirliyor. Bizim konumuz olan servo sistemlerinde, bir geri bildirim aygıtı, sürülen motorun hızını ve/veya torkunu hassas şekilde düzenlemek amacıyla motor ile sürücü arasında sürekli geri besleme sunuyor. Bunlar çoğu kez ileri derece dinamik sistemlerdir ve süratli yük hızlandırma ve yavaşlama aşamaları içerir. Bunlar 4 kuadranın tümünü kullanır, yani torku ve hızı pozitif ya da negatif yönde kontrol ederler.

Dört Kuadranlı Çalışma

Bir servonun boyutlandırılması bir sistem çözümünü gerektirir. Sistem, bir mekanik yükün, konumlandırma gereksinimlerini içeren bir hareket profilinin, servomotor karakteristiklerinin ve motorun ve diğer bileşenlerin yerleştirileceği ortamın bir tanımını içerir.

Önce mekanik yükün ve hareket gereksinimlerinin sonuçlarını anlamakla başlayalım. Temel Newton fiziği bize kuvvetin (ya da döner sistemlerdeki torkun) kütle (döner eylemsizlik) x ivme oranı ile, pozitif ya da negatif yönde orantılı olduğunu söyler. Bu nedenle, mekaniklerin, özellikle de hareketli kütlelerin ve gerekli hareket profilinin doğru şekilde tanımlanması önemlidir. Hareket profili ile birlikte yükün gerçek konumlandırma gereksinimlerinin çözünürlük, doğruluk ve tekrar edilebilirlik (gelecekte blog yayınında bu konulara değineceğiz) açısından anlaşılması da önemlidir. Bu, doğrudan geri besleme aygıtı seçiminden, ama aynı zamanda geri tepme ya da mekanik sistemdeki uyumluluk gibi her türlü kayıp hareketten de etkilenir.

Doğrudan tahrikli bir motor sistemi düşünülmüyorsa, mekanizma bir ya da daha fazla mekanik aktarma organı içerecektir. Birkaç örnek vermek gerekirse, kasnakla sürülen bir bant ya da vidalı mil gibi vida tabanlı bir mekanizma ile doğrusal aktarımdan döner aktarıma kadar çeşitli aktarım sistemleri kullanılabilir.

Servo Mekanizmalar

Döner aktarım sistemleri, dişli kutuları ya da farklı boyutlu kasnaklar yoluyla hız azaltması sunan bantla sürülen redüktörler içerir. Bazı uygulamalarda hareket ettirilecek parça toplam hareketli kütleye önemli bir katkıda bulunur. Robotik sistemler söz konusu olduğunda değişen bir kütle de anlaşılmalıdır, zira toplam yük değişimi miktarı servo sürücünün ayarlanmasında bir faktör olabilir.

Hareketli bileşenlerin kendi eylemsizlikleri toplanmalı ve motor miline yansıtılmalıdır. Eylemsizliğe ek olarak, harici kuvvetler, sürtünme ve etkisizlikler de hesaba katılmalıdır.Bunların tümü, uygulamanızın performans kriterlerini karşılamak için gereken hız/tork karakteristiklerini belirleyecektir.

Boyutlandırma maceramıza dahil etmek için bu kadar ayrıntı fazla gelebilir ama dayanın, bunların hepsi bir araya getirildiğinde bir anlam ifade edecek. Bu yayını kapatmadan önce, ele aldığımız önemli hususları kısaca gözden geçirelim:

  1. Mekanik yükü ve bunun servo motora nasıl bağlanacağını anlama
  2. Hareket profili ve konumlandırma gereksinimleri
  3. Düşünülen servomotor teknolojisinin karakteristikleri
  4. Tüm bunların çalışacağı ortam
 
Kollmorgen HAREKET MÜHENDİSLİĞİ Çevrimiçi Boyutlandırma aracını deneyin ve bir boyutlandırma alıştırmasında hangi parametreleri çalıştırmanız gerektiğini öğrenin.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.