Salta al contenuto principale
blog | Dimensionamento applicazioni - Parte 1: Introduzione al dimensionamento dei servosistemi |
|
2 minuti di lettura

Mai dimensionato un servosistema? Bene, desideriamo condividere con voi alcune buone pratiche elaborate negli anni. Nei prossimi mesi, proseguirò questa serie di articoli con varie notizie che vi aiuteranno a conoscere le operazioni di dimensionamento. In questo post, inizierò con le basi per una corretta preparazione.

Si inizia dalla comprensione dei vari componenti di un servomotore e di un sistema di azionamento. I servosistemi sono sistemi chiusi, perché regolano alcune funzioni desiderate attraverso l’incorporazione della retroazione, un po’ come il cruise control della vostra auto. Si imposta la velocità desiderata e il cruise control decide quanto è necessario accelerare per mantenere il veicolo alla velocità desiderata. I servosistemi di cui ci occupiamo hanno un dispositivo di retroazione che fornisce un feedback costante tra il motore e l’azionamento, in modo da regolare con precisione la velocità e/o la coppia del motore utilizzato. Molto spesso si tratta di sistemi altamente dinamici che implicano rapide accelerazioni e decelerazioni di carico. Funzionano in tutti e 4 i quadranti, quindi controllano la coppia e la velocità sia positive sia negative.

Funzionamento a quattro quadranti

Il dimensionamento di un servosistema richiede una soluzione di sistema. Il sistema comprende la definizione del carico meccanico, un profilo di movimento che include i requisiti di posizionamento, le caratteristiche del servomotore e l’ambiente nel quale sono localizzati il motore e altri componenti.

Iniziamo con il capire quali sono le implicazioni di un carico meccanico e dei requisiti di movimento. La fisica newtoniana di base ci insegna che la forza (o la coppia in termini rotativi) è proporzionale alla massa (inerzia rotativa) rispetto all’accelerazione, sia positiva che negativa. È quindi importante definire la meccanica con cura, in particolare le masse in movimento e il profilo di movimento richiesto. Insieme al profilo di movimento, è importante capire i reali requisiti di posizionamento del carico in termini di risoluzione, precisione e ripetibilità (che tratteremo in un futuro post sul blog). Questo sarà influenzato direttamente dalla selezione del dispositivo di retroazione, ma anche da perdite di movimento, come giochi o cedevolezza del sistema meccanico.

A meno che non venga preso in considerazione un sistema a motore con azionamento diretto, il meccanismo comprenderà una o più trasmissioni meccaniche. Una trasmissione da lineare a rotativa potrebbe essere realizzata con una puleggia azionata da una cinghia o una vite con un meccanismo, come una vite a sfera, a mero titolo di esempio.

Servomeccanismi

Le trasmissioni rotative comprendono cambi o riduttori a cinghia che permettono una riduzione di velocità tramite pulegge di varie dimensioni. In alcune applicazioni, la parte in movimento offre un contributo significativo alla massa totale in movimento. Una massa variabile come nel caso di sistemi robotici deve essere anch’essa presa in considerazione, poiché il cambiamento di carico totale può svolgere un ruolo nella regolazione del servoazionamento.

Nei componenti in movimento, le inerzie devono essere sommate e ritrasmesse all’albero motore. Oltre all’inerzia, bisogna tener presente anche le forze esterne, l’attrito e l’inefficienza.Tutto questo determina le caratteristiche di velocità/coppia necessarie per rispettare i criteri prestazionali della vostra applicazione.

Gli aspetti da considerare per la prima avventura nel mondo del dimensionamento sono molti, ma abbiate pazienza: tutto acquisterà senso una volta messi i pezzi insieme.Prima di concludere questo post, ricapitoliamo rapidamente alcuni degli elementi di base da considerare:

  1. Conoscenza del carico meccanico e delle modalità di collegamento al servomotore
  2. Profilo di motion e requisiti di posizionamento
  3. Le caratteristiche della tecnologia del servomotore considerate
  4. L’ambiente nel quale verrà utilizzato
 
Provate MOTIONEERING, lo strumento di dimensionamento online di Kollmorgen, e scoprite quali parametri sono necessari durante le operazioni di dimensionamento.

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA?

Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA? >

Comprendi le differenze tra servomotori CC, servomotori BLDC e servomotori CA. Scegliere il tipo giusto per la tua applicazione è fondamentale per ottenere livelli ottimali di prestazioni, efficienza e longevità.