Ana içeriğe atla
blog | Bir Elektrik Motorunda Soğutma veya Isı Yayılımı Temin Etmenin Yaygın Yöntemleri |
|
2 dakikalık okuma

Elektrik motorları günümüzde makinelerde ve proseslerde kullanılır. Bu motorları fabrikalarda, otomobillerde, uçaklarda, robotlarda ve hatta en sık kullandığınız DVD satış otomatlarında bulabilirsiniz. Söz konusu uygulama ne olursa olsun, ısı yayılımını yönetebilmek mutlaka gereklidir. Elektrik motorları genellikle söz konusu işe veya yük ihtiyacına göre seçilirler. Bu seçim yapılırken dikkate alınacak hususlardan biri de ısı yayılımıdır. Her ne kadar elektrik motorlarının tasarımı sürekli geliştiriliyorsa da, bu motorların hepsi kayıplar ve yetersizlikler sonucu ısı üretirler. İhtiyacınıza uygun bir motor seçerken bu hususu mutlaka dikkate almanız gerekir.

AKM Servomotor

Pek çok durumda, ısı yayılımı kondüktif soğutma ile elde edilir. Bu yöntemde, motordan çıkan ısı montaj arabirimi vasıtasıyla makine yapısının içine aktarılır. Motor üreticileri veri sayfalarında genellikle bir ısı emici büyüklüğü belirtirler. Bu ısı emici büyüklüğü, motorun kesintisiz tork kapasitesini belirlemede kullanılır. Daha az veya daha fazla ısı varsa, motorun yük kapasitesi de buna göre artırılır veya azaltılır. Yukarıda gördüğünüz Kollmorgen AKM Servo Motorda da kondüktif soğutma tercih edilmiştir.

PMDC TEFC

Elektrik motorlarındaki ısıyı gidermenin bir başka yöntemi de cebri hava soğutması sağlamaktır. Bu genellikle motora doğru hava üfleyen bir elektrikli fan kullanılarak gerçekleştirilir. Cebri hava soğutması, makine yapısına aktarılan ısı miktarını azaltabilir ve motorun daha yüksek bir yük noktasında çalışabilmesine imkân tanır. Yukarıda, üstten hava üflemeyle soğutulan (TEFC) ayağa monte bir PMDC (kalıcı mıknatıslı doğru akım) motoru gösterilmiştir.

Sıvı Soğutmalı CDDR

Bir elektrik motorunun çıkardığı ısıyı yaymak için sıvıyla soğutma da tercih edilebilir. Sıvıyla soğutmada, etilen glikol veya başka bir soğutma sıvısı motor muhafazasının ya da bobinlerin çevresinde/içinde dolaştırılarak ısının yayılması sağlanır. Bunu, bir otomobil motorundaki radyatör sistemine benzetebiliriz. Yukarıdaki motor, Kollmorgen'in özel geliştirdiği su soğutmalı bir tasarımdır.

Elektrik motoru seçiminde dikkate alınan ilk unsur ısı yayılımı değilse de, genel makine yapısı kapsamında bu unsur da mutlaka dikkate alınmalıdır. Bazı motorlar, aşırı ısının kullanıcılarda yanıklara sebep olabileceği bir makineye monte edilebilir. Makine yapısının ısınması neticesinde ortaya çıkan ısıl genleşme bazı proses sorunlarına neden olabilir, ayrıca motordaki ısı yayılımı konusuna yeterince önem verilmemesi ürün arızalarına yol açabilir.

 

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.