Back to top

Kollmorgen Robot Yapmaz - Robotlarınızı Hareket Ettirir

01 Mar 2019
Kollmorgen uzmanları

Son günlerde otomasyon dünyasında trend, işbirlikçi (kollaboratif) robotu ve AGV'yi birleştirerek günümüzün AGV'lerinin dolaşım yetenekleri ile mobil bir işbirlikçi robot oluşturmaktır. Bu, depolama lojistiğinde yeni fırsatlar açarak tüm tedarik zincirini geliştirecektir. Öyle ki kombinasyonun yarattığı ek güç talepleri ile yenilikçi motor ve tahrik çözümleri her şeyden önemli hale gelmektedir.

'MARS' demo at Pack Expo 2018Kollmorgen bu konsepti PACKEXPO 2018'de “MARS” Robotu ile sergiledi. MARS, Mobil ve Robotik Kol Çözümü'nün kısaltması olarak karşımıza çıkmakta ve mobil robotlar/AGV'ler ve işbirlikçi robotların dünyasının nasıl bir araya geldiğini gösterir. AGV'nin akıllı depolama uygulamalarında güçlü bir varlığı vardır ve ana koridordan dışarı çıkarak koridorlarda, üretim hücrelerinde ve hatta ofis alanlarında ve açık alanlarda kendilerini göstermeye başlamaktadırlar. Kollmorgen, üreticilerin daha iyi robotlar ve AGV'ler yapmasına nasıl yardımcı olabileceğini göstermek için gövdesiz motorlarda, tahriklerde ve navigasyon kontrollerinde temel uzmanlığını uygulamıştır.

Mobil platformlar ve AGV'ler için: Kollmorgen (NDC), küresel olarak en büyük AGV ortaklık ağı ile mevcut olan en çok yönlü AGV kontrol platformuna sahiptir. Kollmorgen platformu, kulanıcıya tek bir kontrolcüyle 6 navigasyon seçeneği sunar. Bu da AGV'nizin yolu nasıl takip ettiği konusunda esneklik anlamına gelir.

Robotlar ve işbirlikçi robotlar için: Kollmorgen; 100 yıllık deneyim, binlerce motor tasarımı ve binlerce robot eklemini ve kolunu hareketlendirme ile robotik inovasyonda bir rekor kırmıştır. Gövdesiz teknolojimiz çok yönlüdür ve performans için optimize edilmiştir; daha küçük, daha hafif ve daha hızlı robotlar için imkan tanır. TBM ve KBM platformlarımız temel yapı taşlarını sağlarlar ve mükemmel performans ve mekanik uyum için optimize edilebilirler.

Kollmorgen MARS robotu, Kollmorgen Otomatik Yönlendirmeli Araç (AGV) yazılımı, donanımı ve entegre gövdesiz hareket teknolojisi ile etkin bir robot kolunun etkileşimli bir demosunu içeren bu iki dünyayı bir araya getiriyor.

Kollmorgen robot yapmaz ama teknolojimiz onları hareket ettirir.

Daha fazla uygulama ve ürün bilgileri için Kollmorgen/Robotik veya NDC Çözümlerine bakın.

Yazar Hakkında

Kollmorgen uzmanları

Kollmorgen Experts

Bu blog, mühendisler, müşteri hizmetleri ve tasarım uzmanları dahil olmak üzere, Kollmorgen'deki hareket ve otomasyon uzmanlarından oluşan bir ekip arasındaki işbirliği sonucunda hayata geçirildi. Projenizin hangi aşamasında olursanız olun yardım etmek için buradayız.