Em robótica, não há espaço para concessões. Na Kollmorgen, fornecemos aos designers e fabricantes de robótica mais avançados do mundo uma verdadeira vantagem de desempenho.
Alcance sua visão com componentes de precisão e motores sem escovas de alto torque que atendem às suas especificações de projeto mais exigentes. Garanta a escalabilidade que seus mercados globais exigem e receba suporte de engenharia excepcional a cada etapa do caminho.
Com décadas de experiência e fama de inovação, nossos motores de torque sem carcaça mobilizam quase 1 milhão de juntas e braços robóticos em todo o mundo. E fazemos isso em muitas das aplicações mais desafiadoras atuais, incluindo:
Veja como a Kollmorgen mantém você pronto para os robôs.
Exoesqueletos em escala: acelerando a transição da P&D para a produção plena
Exoesqueletos
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.
Recursos Relacionados
Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >
Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >
A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >
A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >
A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis >
Esta sessão explora como tecnologias inovadoras da Kollmorgen e do amplo portfólio de soluções de controle de movimento da Regal Rexnord ajudam os engenheiros a atender às rigorosas exigências da robótica de campo.
Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >
À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >
Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >
É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…