Pular para o conteúdo principal

À medida que as populações crescem, as sociedades se desenvolvem, e surgem novas doenças, como a COVID-19, a capacidade de acelerar rapidamente o desenvolvimento e a produção de vacinas torna-se fundamental. A saúde pública não pode esperar.

Nas bombas de processamento de fluidos dos equipamentos de produção de vacinas, os sistemas de motion devem garantir máxima precisão. Esses sistemas precisam ter a capacidade de suportar ambientes extremos e rigorosos protocolos de limpeza. Os sistemas precisam adequar-se perfeitamente aos requisitos exclusivos de torque, potência, feedback, dimensionamento, montagem e cabeamento – muitas vezes exigindo um alto nível de customização. Além disso, esses sistemas devem estar disponíveis para gerar um abastecimento confiável nas quantidades necessárias, onde quer que as vacinas sejam produzidas.

Nosso Sistema de Motion 2G oferece drives e servomotores perfeitamente adequados que reduzem significativamente a necessidade de espaço, sem comprometer o desempenho. Nossa robusta série AKMH de servomotores em aço inoxidável é projetada para operar sem falhas, apesar das frequentes e rígidas rotinas de limpeza que são necessárias à manutenção de um ambiente higiênico de sala limpa. Os motores de passo Kollmorgen Powermax NEMA 23 oferecem preciso controle de motion sem a necessidade de encoders e circuitos de feedback, apresentam rolamentos superdimensionados que aumentam a vida útil do produto.

Solicite um orçamento Por que a Kollmorgen?

Os melhores produtos para a produção de vacinas

Motores de passo de alto torque POWERMAX II® M e P – Kollmorgen

POWERMAX II® Séries M e P >

A série POWERMAX II® M e P são motores de passo NEMA 23 com caixa octogonal e estão disponíveis em configurações comprimentos de rotor de dois, um e meio rotor. Essas unidades oferecem uma ampla variedade de opções padrão e modificações de co-engenharia acessíveis, sem sacrificar a escalabilidade e o tempo de execução.

Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…
Série AKMH de aço inoxidável

Série AKMH de aço inoxidável >

A Série AKMH foi criada para resistir aos mais rigorosos regimes de higienização. A combinação da construção IP69K do AKMH e dos materiais resistentes à corrosão proporciona um servomotor que vai durar por toda vida útil da sua máquina.
2G System

Sistema de movimentação 2G >

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.

Recursos Relacionados

Dimensionamento rápido da produção de equipamentos críticos, Kollmorgen

Dimensionamento rápido da produção de equipamentos críticos >

Na luta contra a COVID-19, a crescente demanda por máscaras faciais ocasionou uma oferta insuficiente. A Beckmann Automation GmbH, fabricante de máquinas alemã, que tradicionalmente fabrica máquinas para a produção de colchões e fitas, se envolveu…
Fornecimento confiável e consistente de sistemas de Motion, Kollmorgen

Fornecimento confiável e consistente de sistemas de Motion >

Quando o mundo tomou conhecimento do surto de COVID-19, identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, rapidamente ficou claro que seria necessária uma capacidade de diagnóstico muito maior para entender os efeitos da doença e orientar o…
Rápida expansão da produção de analisadores de gases no sangue, Kollmorgen

Rápida expansão da produção de analisadores de gases no sangue >

pandemia de COVID-19 criou um grande aumento na demanda por equipamentos médicos em todas as regiões do mundo, incluindo equipamentos de proteção individual, sistemas de testes de laboratório, ventiladores etc. Para um grande fornecedor global de…