Pular para o conteúdo principal

Pare, freie e siga com segurança: Tuning de Motion para cargas verticais >

When designing motion for applications such as vertical gantries and hoists, you need to take special care to ensure operator safety and operational efficiency. Let’s discuss best practices for meeting the particular challenges involved.

Três considerações de design que indicam que a máquina precisa de um motor sem carcaça >

Os engenheiros geralmente enfrentam desafios ao incluir servomotores em um novo design de máquina. Escolher entre um motor de torque com ou sem carcaça não deveria ser um deles. Este blog revela três considerações de design que indicam porquê um…

5 grandes motivos para fazer um upgrade para servodrives AKD2G >

Os avanços na tecnologia de processadores continuam a expandir os recursos e as capacidades que os servodrives oferecem. Optar por um sistema novo ou existente de drive ou de controle depende muito dos requisitos da aplicação. A plataforma do…

Você tem como integrar um motor mais avançado à sua linha atual de produção de alimentos e bebidas? >

Todo projetista de máquina deseja oferecer o melhor desempenho possível. Especialmente na indústria de alimentos e bebidas de hoje, a pressão por rendimento e qualidade ideais significa que cada OEM (fabricante do equipamento original) está se…

Interoperabilidade: o que é e por que é importante na era da automação >

Vivemos em um mundo digital. Os consumidores de comércio eletrônico esperam que as mercadorias sejam entregues com mais rapidez e flexibilidade do que há alguns anos. Organizações, varejistas e seus fornecedores de serviços de armazém, portanto,…

Todos juntos pela inovação: mais perspectivas significam melhores ideias e melhores produtos >

Na Kollmorgen, há cada vez mais funcionárias todos os anos, o que ajuda bastante a ampliar as perspectivas gerais. Todos concordam que a diversidade impulsiona a inovação e esses valores se aplicam ao grupo em todos os níveis.

O que é um sistema de malha fechada? >

Ao aprender sobre servomotores e sistemas de servo, é provável que você encontre a frase "sistema de malha fechada". Se você já se perguntou o que isso significa e como funciona, você veio ao lugar certo. Vamos analisar algumas das perguntas mais…

Motores para robótica: você realmente precisa fazer concessões?  >

O projeto de junta robótica quase sempre envolve dilemas. Mas tem que ser assim? Vejamos os três dilemas mais comuns.

Obtenha o posicionamento exato sem complexidade com motores de passo >

Se você procura por motion preciso com configuração fácil, os motores de passo devem ser sua primeira escolha ao construir ou atualizar uma máquina.

Qual é a diferença entre um servodrive e um controlador de motion? >

No mundo da automação, pode haver uma linha tênue entre o que é considerado um controlador de motion e o que representa um servodrive básico.  É fundamental entender a funcionalidade e a inteligência de cada dispositivo, já que, em muitas…

O que você precisa saber ao selecionar um drive para seu motor de passo >

Para tirar o máximo proveito do seu motor de passo, você precisa emparelhá-lo com o drive adequado. Existem três elementos críticos a serem considerados ao fazer sua seleção: tensão, corrente e indutância. Cada um desempenha um papel importante no…

Como superar as limitações no projeto de mísseis >

Mísseis operam em algumas das condições mais exigentes. Eles podem experimentar um fluxo de calor imenso ao atravessar as camadas da atmosfera da Terra e devido à alta velocidade em que o míssil viaja. Com velocidades superiores a 10.000 quilômetros…