Ana içeriğe atla
blog | Fırçalı mı Fırçasız mı: Uygulamanız için Doğru Motoru Seçin |
|
2 dakikalık okuma

Gerçekte fırçalı ve fırçasız motorlar arasında çok fazla kararsızlık yaşanmaz. Yeni üretimler ve uygulamalarda fırçasız motorlar toplam pazarın %90'ına kadarlık bir kısmını oluşturmaktadır. Fırçasız motorlar fırçaların kullanımıyla ilgili aşınma ve arklanmayı ortadan kaldırır ve genel olarak daha verimli ve dayanıklıdır. Eski sistemlerde genellikle mevcut fırçalı motorların fırçasız olanlarla değiştirilmesi yoluna gidilebilmektedir ancak sayıları çok olmasa da, kontrol elektroniklerinin basit düzeyde kalmasını gerektiren bazı durumlarda fırçalı bir motor tercih edilebilir. Fırçasız motorların avantajlarını masaya yatıracak ve ardından belirli durumlarda neden fırçalı motorların daha iyi bir seçim olduğunu açıklayacağız. 

Fırçalı ve Fırçasız: İsim Önemli mi?  

İki motor arasındaki ana fark adlarından da anlaşılmaktadır: biri  fırçalıdır diğeri ise değildir. Fırçalı motorlarda, sarımların bir komütatöre bağlandığı yarıklı bir demir çekirdek vardır. Fırçalar akımı sarımlara taşır. Diğer taraftan, fırçasız motorlarda, statör sarımlarına enerji verme sırasını fiziksel bir komütatör ve fırçalar yerine elektronik komütatör belirler. Bunların basit bir mekanik yapıları ama daha kompleks mikroişlemcileri ve kontrol mimarileri vardır ve motorlar ile kontroller için sekiz adede kadar kablo gereklidir.

Fırçasız motorlar mekanik açıdan basit ve mantıksal açıdan kompleks iken fırçalı motorlarda durum tam tersidir. Fırçalı motorlar, komütatör çubukları ve fırça tertibatı nedeniyle mekanik açıdan komplekstir ama motor ve kontrol için yalnızca iki ila dört kabloya ihtiyaç duyarlar. Bu da fırçalı motorları doğrusal bir tork-hız ilişkisi üzerinden kontrol etmeyi kolaylaştırır. Ancak motorlar üzerindeki fırçalar ve komütatörler aşınır ve motor ömrünü kısaltır, ayrıca kullanım sırasında ark yaptıklarından fırçalı motorlar genellikle tehlikeli konumlar için uygun değildir.  

Yine de fırçalı motorların büyük delik gerektiren uygulamalarda bir avantajı vardır; delik, motorun dış çapının %70'ine kadar geniş olabilir. Bu delik, örneğin bir enerji kablosunu geçirmek için, başka bir donanım için montaj alanı veya bir optik yol olarak kullanılabilir.

 

Brush Motor Section illustration

 

Brushless Motor Illustration

Performans Karşılaştırması 

Çoğu uygulamada fırçasız bir motorun fırçalı motora göre genel bir performans avantajı vardır. Daha yüksek güce, daha küçük form faktörüne, daha yüksek tork yoğunluğuna, daha yüksek hıza, daha hassas hız ve konumlandırma için daha kompleks kontrollere sahiptir ve ısıyı daha kolay dağıtır. Ayrıca fırça kullanılmamasından dolayı daha az iç sürtünmesi vardır ve bu özellik bu motorlar daha verimli ve daha uzun ömürlü hale getirir.  

Görünüşte fırçasız rakipleri kadar performanslı olmamakla birlikte fırçalı motorların da başka avantajları vardır. Yarık sayısının yüksek olması nedeniyle fırçalı motorlarda tork dalgalanması fırçasız olanlara göre daha düşüktür (tork dalgalanması hakkında daha fazla bilgi için Vuruntu Torku ve Tork Dalgalanması: Bilmeniz Gerekenler başlıklı blog yazımıza bakın). Ayrıca yüksek durma torkları ve düşük hızlarda pürüzsüz, yüksek torkları vardır.  

Fırçalı mı Fırçasız mı: Hangisi Kullanılmalı 

Konu, yüksek performansın ve karmaşık kontrolün gerekli ve sistemin bir parçası olduğu yeni üretimler ve uygulamalar olduğunda fırçasız motor varsayılan seçenektir. Ancak bir uygulama için spesifik performans gereksinimleri söz konusu olduğunda fırçalı motorlar daha uygun olabilir. Basit kontrollerle bir araya getirildiklerinde bu motorlar belirli uygulamalar için kullanışlı olacaktır:  

  • Ör. kararlı yük tutuşu gerektiren konumlandırma sistemlerinde. Yüksek durma torku (“sabit” çalışma) bunu sağlar. 
  • Düşük hızlarda (<100 rpm) yüksek tork kullanabilen hız kontrol sistemleri. 
  • Büyük delik çapı/OD (dış çap) oranı. 
  • Kontrol mimarisindeki yükseltmeler nedeniyle fırçasız motorlara geçişin maliyet açısından engelleyici olduğu eski, fırçalı motor içeren uygulamalar. 

Ne Zaman Fırçasız Motora Geçilmeli 

Eski bir sistemdeki fırçalı motorlar fırçasız motorlarla değiştirilebilir ancak bu işlem eski motor yerine yenisinin takılmasından çok daha fazlasını gerektirir. Fırçalı motorlardaki basit motor kontrollerinin tersine fırçasız motorlarda statöre enerji verme sırasını belirlemek için elektronik yöntemler kullanılır. Bu da sistemin elektronik kontrollerinin yükseltilmesini gerektirir. Motor, sistemde bulunan bileşenlerden yalnızca bir tanesidir, bu yüzden fırçasız motora geçmenin mi yoksa mevcut mimariyi bırakmanın mı avantajlı olduğunu belirlemek için sisteme bir bütün olarak bakılmalıdır.

 

Large Through-Bore Aspect Ratio Capability illustration

Modern, yüksek performanslı sistemler fırçasız motorlar kullanmasına rağmen, fırçalı motorlar, yüksek durma torku, düşük hızlarda yüksek tork ya da basit kontroller gerektiren eski sistemlerde ya da yeni sistemlerde avantajlı olabilir. Kollmorgen, mevcut analog sistemlere servis sağlamak, yeni bir fırçasız sistem geliştirmek ya da bir sistemi fırçalı motorlardan fırçasız motorlara yükseltmek için, standart ve kolayca modifiye edilen motorlardan oluşan geniş bir portföyle birlikte gerekli mühendislik ve ürün uzmanlığına sahiptir. 

Bir uzmana danışın

Gövdesiz Motorlar

Kollmorgen’ın performansı, verimliliği ve güvenilir hareket çözümlerini geliştiren, uygulamanıza kolay entegrasyon için tasarlanmış gövdesiz motor yelpazesini keşfedin.
Daha fazlası için

KBM Serisi Gövdesiz

KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Derin deniz motoru teknolojisinin karşı karşıya olduğu zorlu su altı koşullarını temsil eden, derin okyanus sularında yüzen bir tüplü dalgıç.

4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor >

IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme

Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >

HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir?

Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir? >

Elektrik motorlarının arkasındaki fiziği ve optimizasyon tekniklerini (oluklu, oluksuz ve gövdesiz tasarımlar dâhil) anlamak, değeri ve performansı artırmak açısından önemlidir. Bu web seminerinde kutup sayısının, sarım modifikasyonlarının ve…
DC, BLDC ve AC servo motorlar arasındaki farklar nelerdir?

DC, BLDC ve AC servo motorlar arasındaki farklar nelerdir? >

DC servo motorlar, BLDC servo motorlar ve AC servo motorlar arasındaki farkları anlamak. Uygulamanız için doğru tipin seçilmesi optimum performans, verimlilik ve uzun ömür için kritik önem taşır.
Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi

Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi >

Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin.…
Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın

Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın >

Gövdesiz motorlar yalnızca robotik eklemlerle sınırlı değildir. Kompakt aktüatörler, sensör sistemi gimbalları, su altı itiş sistemleri ve diğer uygulamalar, doğrudan tahrik hassasiyeti ve kompakt tasarımdan fayda sağlar. Gövdesiz bir motoru…