Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Kuka e Kollmorgen collaborano per progettare motori ottimizzati per robot compatti

I robot compatti della serie KR Agilus di Kuka sono precisi, agili e veloci. Come sistemi agili, queste unità di movimentazione a cinque e sei assi presentano tempi di ciclo brevi e alta ripetibilità, soprattutto per compiti di prelievo e posizionamento. I servomotori sincroni della serie AKM di Kollmorgen svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi livelli elevati di performance dinamica e precisione. Attraverso l’ingegneria collaborativa, le due aziende sono state in grado di ridurre il volume di installazione dei motori rispetto ai modelli standard, implementare applicazioni specifiche per i robot e ottimizzare l’intera catena di fornitura.

I robot della serie KR Agilus sono particolarmente versatili e adatti per applicazioni industriali generali. Con un peso di 51 kg, il modello base può supportare carichi fino a 6 kg, rendendo questi robot compatti ideali per l’automazione dei processi nei settori quali imballaggio, elettronica, alimentare e farmaceutico.

Il successo di questi robot dipende da tempi di ciclo brevi e precisione estrema, resi possibili dalla capacità di Kollmorgen di modificare i suoi servomotori ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze specifiche di Kuka. Come partner di ingegneria collaborativa, Kollmorgen ha adattato il design dei suoi servomotori sincroni AKM per farli adattare perfettamente nelle articolazioni dei robot KR Agilus.

Kuka necessitava di un produttore in grado di fornire motori personalizzati con una densità di potenza molto elevata. I motori AKM sono noti per il loro rapporto coppia-volume estremamente elevato. Adattando questa tecnologia ai rigorosi requisiti di Kuka, Kollmorgen è riuscita ad aumentare ulteriormente la densità di potenza della soluzione e a consolidare una partnership produttiva.

Il progetto si è rapidamente evoluto nella direzione dell’ingegneria collaborativa. L’obiettivo era quello di implementare miglioramenti personalizzati delle prestazioni e adattamenti strutturali dell’assemblaggio senza sacrificare i vantaggi della produzione industriale in serie.

Anche se i requisiti di Kuka non potevano essere soddisfatti con motori standard, il team voleva evitare un progetto di sviluppo su larga scala con tutti i rischi associati. Mantenere la standardizzazione, la disponibilità e la qualità era cruciale.

L’obiettivo era ottimizzare i motori standard mediante modifiche controllate. Con adattamenti personalizzati come scarichi della tensione del cavo, gusci di cuscinetti modificati, configurazioni di connettori specifici per Kuka o fori speciali praticati nell’albero di uscita, un produttore di motori potrebbe mantenere in modo affidabile la maggior parte della sua standardizzazione. Ma è ancora possibile quando l’intera geometria del progetto viene cambiata radicalmente?

Nascosto nell’articolazione del polso

È esattamente ciò che Kollmorgen ha ottenuto con il più piccolo servomotore della sua serie AKM. Già molto piccolo fin dall’inizio, il motore doveva essere ridotto ulteriormente per adattarsi in modo compatto all’articolazione del polso del robot.

Il processo di ingegneria collaborativa è iniziato con modelli 3D e contorni esterni, per poi arrivare a lavorare con dati di progettazione dettagliati. Ora solo le parti interne del motore AKM1 nel robot KR Agilus sono le stesse di quelle presenti nella linea di prodotti standard.

Inoltre, lo specialista dei sistemi di motion produce motori per la fonderia di robot con sede ad Augusta in celle di produzione ottimizzate con processi di test personalizzati e procedure di controllo di qualità, nonché imballaggi specifici per il trasporto dei motori direttamente dalla linea di assemblaggio a Kuka.

Per completare il quadro della gestione della qualità, la filiale di Kollmorgen a Brno, in Repubblica Ceca, ha condotto un’analisi delle modalità di guasto e degli effetti (FMEA) per i due processi coordinati.

Kuka e Kollmorgen collaborano per progettare motori ottimizzati per robot compatti

Ingegneria con un obiettivo comune

Kollmorgen vede l’ottimizzazione della catena di fornitura come parte della sua strategia per progettare soluzioni di motion che non solo offrano le prestazioni richieste, ma si adattino anche bene alla gestione del cliente.

Ad esempio, il KR Agilus è l’unico robot della sua categoria che presenta la funzionalità di Sicurezza Operativa di Kuka, che semplifica notevolmente l’interazione uomo-robot. Per abilitare questa funzionalità, Kollmorgen ha collaborato con il suo fornitore di freni per offrire un freno motore appositamente adattato che funge da freno di stazionamento ed emergenza.

Sfruttando l’esperienza ingegneristica del proprio fornitore, Kollmorgen ha ideato la soluzione di motion ottimale per il task specifico in questione semplificando anche le sfide della catena di fornitura per il suo cliente.

Kuka e Kollmorgen collaborano per progettare motori ottimizzati per robot compatti

Servomotori AKM: elevati livelli di accelerazione, controllo e accuratezza

Il servomotore appositamente adattato utilizzato nei robot AR Agilus di Kuka si basa sulla serie AKM di Kollmorgen. Questi servomotori a magneti permanenti ad alta accelerazione sono disponibili in 28 combinazioni standard di montaggio per facilitare la progettazione di macchine compatte. Presentano inoltre un consumo energetico ridotto, un’estrema accuratezza di controllo e un’elevata disponibilità, e sono compatibili con tutte le tensioni di alimentazione comunemente utilizzate grazie agli avvolgimenti dello statore appositamente adattati.

Per una configurazione veramente individuale di questi servomotori sincroni, Kollmorgen offre una gamma modulare di dimensioni e potenze nominali insieme ad altre opzioni speciali. Di conseguenza, è possibile ottenere un vasto numero di diverse configurazioni di motori a magneti permanenti all’interno della serie AKM utilizzando componenti standard comprovati.

Servomotori serie AKM Kollmorgen
Scarica come PDF

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.

Veloce sviluppo di protesi ed esoscheletri di nuova generazione >

Humotech è stata fondata nel 2015 guidata da una semplice domanda: invece di costruire prototipi su prototipi, cosa accadrebbe se gli ingegneri potessero valutare la progettazione di protesi, ortesi, esoscheletri e altri concetti di macchine…

Kollmorgen e Stereotaxis migliorano la precisione e la sicurezza dei robot chirurgici >

L'esperienza e i prodotti avanzati per il motion di Kollmorgen contribuiscono a salvare e migliorare vite. Scopri come il nuovo robot chirurgico Genesis incorpora servomotori AKM ad alta densità di coppia con encoder specializzati e integrati per…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

La differenza tra dati di targa continui e mantenimento di carichi continui  >

Quando si dimensionano correttamente i servomotori CA, è importante comunicare nella maniera idonea. Scopri la terminologia critica relativa al dimensionamento che porta a un funzionamento sicuro e affidabile.
La tecnologia servo a bassa temperatura di Kollmorgen semplifica le procedure di pulizia degli eliostati per l'energia solare

La tecnologia servo a bassa temperatura di Kollmorgen semplifica le procedure di pulizia degli eliostati per l'energia solare >

Lo sviluppo dell'energia solare termica e fotovoltaica, oltre alla crescente capacità della Cina di produrla, ha generato molte nuove opportunità per la produzione di energia sostenibile sui mercati internazionali. Allo stesso tempo, la richiesta di…

Quali sono i cinque componenti principali di un servomotore brushless >

I servomotori sono utilizzati in diversi mercati per alimentare macchine, strumenti, robot e altre applicazioni di automazione industriale. Questo blog illustra i cinque elementi principali di un servomotore CC brushless convenzionale: il rotore, lo…
Cos'è un sistema ad anello chiuso?

Cos'è un sistema ad anello chiuso? >

Parlando di servomotori e servosistemi si potrebbe incontrare il termine "sistema ad anello chiuso". Se ti stai chiedendo cosa significa e come funziona, sei capitato nel posto giusto. Analizziamo alcune delle domande più comuni.