Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Un operatore agroalimentare soddisfa i requisiti igienici grazie a motori dal design innovativo

I motori brevettati Kollmorgen impediscono l'ingresso di acqua e contaminanti in ambienti sottoposti a lavaggi

Il problema

Nel settore agroalimentare i processi di lavaggio rappresentano una delle cause principali di guasti ai motori. Sebbene tali processi siano necessari per rispettare i rigorosi requisiti di igiene, l'uso costante e l'ambiente aggressivo obbligano ad eseguire spesso operazioni di pulizia e manutenzione per mantenere sempre condizioni operative al massimo livello. Questa situazione rappresenta un problema anche per i progettisti più esperti.

Per un'azienda olandese specializzata nella realizzazione di macchinari per taglio, posizionamento e confezionamento, la produzione di macchine facili da pulire e in grado di resistere a lavaggi intensivi è la norma. Tuttavia, per uno dei suoi ultimi progetti (il più grande mai attuato, con 118 motori e 190 azionamenti) l'azienda doveva creare due linee di produzione completamente personalizzate per un operatore agroalimentare canadese, rispettando al contempo requisiti di igiene estremamente rigorosi. Quattro piste per linea per tagliare, cuocere, raffreddare e confezionare gli alimenti in maniera uniforme a livello di peso ed aspetto: ci è voluto più di un anno dalla fase di progettazione alla consegna delle macchine.

Si sono aggiunti al problema anche i limiti imposti dall'operatore agroalimentare: assenza di tubi cavi per i collegamenti, assenza di essudazione di materiale e utilizzo di una struttura con telaio a C. Le macchine standard del costruttore utilizzavano tuttavia motori in acciaio inossidabile con grado di protezione solo IP67 e dotati di albero inserito attraverso il frame, con conseguente possibilità di ingresso di acqua nella macchina e nel motore. Questa soluzione semplicemente non andava bene per il settore agroalimentare. Fortunatamente, il costruttore di macchine è riuscito a trovare un partner in grado di fornire i motori giusti per questo tipo di applicazione.

La soluzione

Per risolvere i problemi e i requisiti in materia di igiene, il partner si è affidato ai servomotori AKMH di Kollmorgen per la progettazione delle macchine. Grazie ad una pulizia che richiede meno di 3 minuti e all'assenza di copertura protettiva, i motori AKMH di Kollmorgen sono perfetti per il settore degli alimenti e delle bevande.

Durante l'uso la temperatura operativa interna al motore può superare i 100 °C con conseguente aumento della pressione interna e fuoriuscita dei gas dalle guarnizioni. A fine lavoro le temperature ritornano ai valori ambiente, talvolta raggiungono gli 0 °C con una riduzione della pressione interna al motore di 5,5 psi. Questa variazione di pressione può far entrare acqua e sostanze chimiche corrosive attraverso le guarnizioni, distruggendo rapidamente i cuscinetti di precisione presenti nel motore.

Kollmorgen ha creato un design brevettato unico nel suo genere, in grado di impedire l'ingresso di acqua e sostanze chimiche durante e dopo l'uso. Per lo sfiato è prevista una porta installata direttamente sul motore che consente il livellamento continuo della pressione. Questa porta è dotata di una membrana in Gore che permette il passaggio di aria, ma impedisce l'ingresso di contaminanti. Si tratta di un design semplice che facilita la pulizia durante i lavaggi, ma protegge allo stesso tempo i cuscinetti presenti nel motore.

Il motore è realizzato in acciaio inossidabile 316L. Il motore ha una finitura lucida completa da 32 μm e non presenta giunzioni che potrebbero favorire la penetrazione di alimenti o agenti patogeni. Anche la targhetta è incisa tramite laser per ridurre al minimo i punti di giunzione nell'involucro che può tollerare fino a 100 bar di pressione.

Per cominciare

Per il costruttore di macchine il successo del progetto era subordinato alla creazione di una delle linee di produzione più igieniche per la commessa più grande alla quale avesse mai lavorato. Grazie al design brevettato e alla struttura avanzata dei motori Kollmorgen, il costruttore di macchine ha fornito una linea totalmente modulare e del tutto conforme ai rigorosi requisiti dell'operatore agroalimentare.

Il processo di progettazione è stato inoltre semplificato grazie alla facile integrazione con l'abbinamento motore/azionamento selezionato. I motori Kollmorgen sono progettati specificamente per operare con i valori nominali di tensione, corrente e induzione di tutti gli azionamenti di terze parti. Questa facilità di integrazione contribuisce a massimizzare le prestazioni dei sistemi di motion, riducendo al minimo i rischi di guasti al motore ed evitando quindi maggiori costi di manutenzione e perdite di attività.

Kollmorgen può aiutarti a soddisfare qualsiasi requisito di movimento. Che si tratti della modifica ad una macchina esistente o di una costruzione ex novo, Kollmorgen offre i motori, gli azionamenti, i cavi e i controlli necessari per creare i design più ambiziosi. Vantiamo inoltre una vasta esperienza nel settore degli alimenti e delle bevande, dalla creazione di motori perfettamente sigillati resistenti ai lavaggi a motori che realizzano movimenti di taglio e confezionamento precisi centinaia di volte ogni minuto.

Scopri di più

Scopri di più su come i servomotori AKMH affrontano i problemi di temperatura e pressione in ambienti soggetti a lavaggi e impara come calcolare il valore totale dei motori AKMH.

Problemi di pressione e temperatura Contattaci

“L'esterno di un motore AKMH è completamente in acciaio inossidabile 316. In più ha una finitura lucida completa con ruvidità superficiale inferiore a 0,8 μm. Tutte le guarnizioni e gli O-ring soddisfano inoltre i requisiti igienici più rigorosi. Persino la targhetta è incisa tramite laser sull'involucro. I motori Kollmorgen in acciaio inossidabile sono il fiore all'occhiello nel settore del confezionamento di alimenti”. — Sleegers Technique

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen vanta oltre 100 anni di esperienza in ambito motion, come dimostrano motori, azionamenti, attuatori lineari, riduttori, soluzioni di comando AGV e piattaforme di automazione con affidabilità e prestazioni al top nel settore. Forniamo soluzioni innovative che non hanno rivali in termini di prestazioni, affidabilità e facilità di utilizzo, garantendo ai costruttori di macchine un indubbio vantaggio sul mercato.

Scarica come PDF

Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging

Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più semplice e una maggiore durata per aumentare la produttività della lavorazione e del confezionamento degli alimenti. Common practices such as shielding or bagging motors to prevent damage are extremely time-consuming. Direct washdown of equipment that is not properly designed to prevent water ingress can lead to premature failure. Irregular and rough surfaces can harbor pathogens that are difficult to remove. Eliminate all these issues by employing these best practices for the design of a more hygienic and productive machine.
Scopri di più

La differenza tra dati di targa continui e mantenimento di carichi continui

Quando si dimensionano correttamente i servomotori CA, è importante comunicare nella maniera idonea. Scopri la terminologia critica relativa al dimensionamento che porta a un funzionamento sicuro e affidabile.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

I servoazionamenti Kollmorgen Essentials portano le prestazioni dei servoazionamenti a costi contenuti negli ambienti igienici e washdown

I servoazionamenti Kollmorgen Essentials portano le prestazioni dei servoazionamenti a costi contenuti negli ambienti igienici e washdown  >

Il servoazionamento Kollmorgen Essentials™ può essere abbinato ai motori washdown in alluminio AKMA e ai motori igienici in acciaio inox AKMH per ottenere un motion economico e ad alte prestazioni nelle macchine washdown e igieniche.

Migliorare le prestazioni dei motori washdown con un sistema di motion control unificato e ottimizzato nei costi >

In questo webinar scoprirai come il servoazionamento Kollmorgen Essentials™ (KED), abbinato ai servomotori AKMA in alluminio anodizzato e AKMH in acciaio inox con grado di protezione IP69K, consenta di ottenere prestazioni elevate e affidabili a un…

Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging >

Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più…

Pulito e produttivo: migliorare la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle macchine per il confezionamento  >

Pulito e produttivo, migliorare la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle macchine per il confezionamento: scopri come le macchine per la lavorazione e il confezionamento degli alimenti possono sopportare il washdown diretto senza il rischio di…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

La differenza tra dati di targa continui e mantenimento di carichi continui  >

Quando si dimensionano correttamente i servomotori CA, è importante comunicare nella maniera idonea. Scopri la terminologia critica relativa al dimensionamento che porta a un funzionamento sicuro e affidabile.

Dall'industria all'azienda agricola: Sfruttare la potenza della tecnologia dei servomotori di Kollmorgen >

Poiché l'automazione intelligente aumenta la produttività delle aziende agricole, è necessario avvalersi di motori potenti e precisi in grado di gestire un'ampia gamma di compiti gravosi, giorno dopo giorno. Ma anche la tecnologia più avanzata non…

È possibile integrare un motore di livello superiore in una linea per la produzione di alimenti e bevande già esistente? >

Ogni progettista desidera ottenere le massime prestazioni possibili per la sua macchina. Soprattutto nell'odierno settore alimentare e delle bevande, la sempre maggior richiesta di produttività e qualità elevate spinge gli OEM a progettare nuovi…
Webinar Kollmorgen, Cos'è un servomotore?

Cos'è un servomotore? >

Un tipo di motore in cui ci si imbatte spesso quando si esplorano le opzioni disponibili per una data applicazione è il "servomotore". Molti costruttori aggiungono alla definizione descrizioni come CA e brushless. Cosa significano questi termini e…
Progettazione igienica: in che modo le decisioni relative a cavi e collegamenti influiscono sui punti di controllo critici

Progettazione igienica: in che modo le decisioni relative a cavi e collegamenti influiscono sui punti di controllo critici >

Hai scelto un motore igienico. E adesso, come lo colleghi rispettandone il tipo specifico di progettazione? Nella progettazione igienica le connessioni tra motore e cavi non devono essere deboli,