Salta al contenuto principale
blog | Vinci la nuova corsa all'esplorazione spaziale con motori su cui puoi fare affidamento |
|
2 minuti di lettura
Piccoli satelliti

Il 30 luglio 1955 gli Stati Uniti annunciarono l'intenzione di lanciare nello spazio alcuni satelliti in occasione dell'Anno geofisico internazionale 1957-1958. Quattro giorni dopo anche l'Unione Sovietica fece lo stesso annuncio, ovvero che avrebbe presto lanciato alcuni satelliti. La "corsa all'esplorazione spaziale" era iniziata e per decenni il mondo ha seguito affascinato ogni nuovo lancio.

Oggi è in corso un'altra corsa analoga, ma con meno clamore. La NASA descrive l'orbita terrestre bassa (Low Earth orbit LEO) come un'economia commerciale, piena di opportunità per enti governativi, autorità accademiche e soprattutto imprese a scopo di lucro.

Circa 7.500 satelliti si trovano già nella LEO ed è un numero che è destinato letteralmente a salire alle stelle nei prossimi 10 anni e oltre. Un report del Government Accountability Office degli Stati Uniti prevede il lancio di altri 58.000 satelliti entro il 2030, ad un ritmo sempre crescente di anno in anno. Lanci di 40-60 satelliti su un singolo razzo sono già comuni e a gennaio 2021 un razzo SpaceX ha trasportato un carico eccezionale di 143 satelliti.

Alla scoperta di nuove opportunità ma con saldi principi aziendali

Gran parte della crescita nell'economia commerciale della LEO è dovuta ad ampie costellazioni di satelliti che operano in reti globali per garantire comunicazioni, accesso a Internet, osservazione della Terra, monitoraggio meteorologico, posizionamento globale e altri servizi. Sicuramente risulteranno molte nuove applicazioni. Ad esempio, con un tale livello di attività nella LEO sarà necessaria una nuova tipologia di satelliti spazzini per rimuovere i detriti pericolosi?

Aziende come Amazon, Planet, OneWeb, SpaceX, Lockheed Martin, Sierra Nevada Corporation e L3Harris fanno da guida ma il campo è aperto agli innovatori che desiderano creare nuove opportunità per rivoluzionare tutto, dall'agricoltura alla risposta alle catastrofi, dalle cure sanitarie a distanza alla sicurezza globale e oltre. Come per qualsiasi impresa commerciale, il successo nello spazio dipende dall'applicazione di principi aziendali di base che esistono da sempre, tra cui il bisogno di massimizzare il valore e minimizzare i costi.

Motori progettati per i rigori dello spazio e le realtà del mercato

Per i motori che controllano i giunti e gli attuatori dei robot, i sistemi di raffreddamento criogenici, le ruote di reazione, le antenne, i pannelli solari, i giroscopi e altre funzioni, i progettisti di satelliti devono trovare opportunità per ridurre costi di progettazione non ricorrenti e i tempi di consegna, senza compromettere le prestazioni.

I motori devono essere disponibili rapidamente nelle quantità richieste, ma devono garantire tutta la qualità e l'affidabilità necessarie per un funzionamento continuo nei 3-5 anni in cui i satelliti LEO, di norma, rimangono in esercizio. Oltre ad adattarsi all'applicazione e assicurare prestazioni come da specifiche, i motori devono essere in grado di resistere alle difficoltà dei voli spaziali.

Urti e vibrazioni. I carichi possono essere soggetti a vibrazioni e urti estremi dovuti alle sollecitazioni del lancio e del volo dei razzi. I motori devono essere in grado di resistere in modo affidabile a queste forze senza ridurre le prestazioni una volta che il satellite è in orbita.

Kollmorgen offre varie soluzioni adatte alla LEO che integrano le nostre gamme di servomotori frameless KBM, TBM, RBE e altre, tutte progettate per funzionare nelle condizioni più estreme e in applicazioni in cui non si può sbagliare. Migliaia e migliaia di questi motori stanno dimostrando la loro affidabilità ogni giorno in ambienti estremamente soggetti a shock e vibrazioni elevate: sulla terra, sotto il mare e, naturalmente, nello spazio.

Valori estremi di temperatura. Quando un veicolo spaziale si sposta dalla luce del sole all'ombra della Terra, le temperature possono variare da +125 ºC a -65 ºC. Inoltre, la mancanza di atmosfera significa assenza di raffreddamento convettivo nello spazio, quindi le temperature all'interno del satellite, incluso il calore generato da motori e circuiti elettronici, devono essere gestite attraverso le radiazioni termiche, spesso con il supporto di un sistema attivo come un criorefrigeratore o un circuito di fluido pompato per trasferire calore da e verso i radiatori.

I motori devono essere in grado di resistere allo shock termico di cicli continui di temperature estreme. Non devono inoltre contribuire al bilancio termico globale con un eccessivo aumento di temperatura degli avvolgimenti. Kollmorgen ha sviluppato formulazioni di materiali che consentono un intervallo esteso di temperature ambiente per le nostre soluzioni elettromagnetiche standard, permettendo a versioni modificate dei nostri motori tradizionali di funzionare in modo affidabile, nonostante le temperature estreme presenti nello spazio. Inoltre, grazie all'impiego di circuiti elettromagnetici ad alta efficienza, i motori Kollmorgen assicurano tutte le prestazioni necessarie con un aumento di temperatura relativamente contenuto, senza bisogno di un motore più grande e più pesante.

Radiazioni. Le particelle ionizzate e le radiazioni elettromagnetiche dovute agli eventi solari e ai raggi cosmici galattici possono avere un'energia tale da attraversare l'esterno dei satelliti e danneggiare i materiali all'interno. Nei motori, le radiazioni possono degradare i materiali convenzionali utilizzati per l'isolamento elettrico e l'incapsulamento degli avvolgimenti che contribuisce a regolare il calore e a proteggere dagli urti.

Kollmorgen è in grado di apportare svariate modifiche a molti dei suoi modelli standard di motori per soddisfare i requisiti di affidabilità e durata dei satelliti LEO. Tra queste vi sono i materiali di isolamento e incapsulamento esclusivi, resistenti alle radiazioni.

Degassamento. I materiali non metallici possono rilasciare gas nel vuoto e calore solare nello spazio. Questi composti volatili possono condensarsi sotto forma di contaminanti su lenti, specchi, sensori e altre superfici fondamentali per il funzionamento del satellite. Esempi di materiali con scarse performance nello spazio includono poliesteri, Teflon, vinile, nylon, silicone, gomma naturale, gomma butilica, polistirene e polietilene, tra gli altri.

Molti di questi materiali si trovano nei motori progettati per applicazioni terrestri, come i poliesteri utilizzati nelle comuni vernici per gli avvolgimenti. Tuttavia, Kollmorgen può modificare molti dei suoi motori standard con materiali speciali e processi di produzione esclusivi per rispondere alle esigenze di ambienti sottovuoto, ad esempio per soddisfare lo standard NASA-STD-6016A in materia di degassamento, che prevede una percentuale ≤0,1% di materiali condensabili volatili raccolti (CVMC).

Dimensioni e peso. Precedentemente dominio di agenzie spaziali governative e colossi del settore, lo spazio LEO non è più la frontiera dell'immaginazione popolare. È un mercato aperto agli innovatori e agli imprenditori di ogni genere. Questo aspetto è particolarmente evidente nello sviluppo di minisatelliti (100-500 kg), microsatelliti (10-100 kg), nanosatelliti (1-10 kg) e picosatelliti ancora più piccoli, tutti altamente specializzati, reso possibile dalla crescente miniaturizzazione di componenti che garantiscono prestazioni superiori a costi inferiori.

Le dimensioni e il peso sono sempre stati importanti per gli oggetti lanciati nello spazio, ma quando un singolo razzo è ora in grado trasportare ben oltre 100 satelliti, i motori spaziali che offrono le massime prestazioni con ingombri molto compatti e leggeri sono estremamente preziosi. Kollmorgen offre servomotori frameless con densità di coppia e potenza leader nel settore in un'ampia gamma di dimensioni standard, ideali per ridurre al minimo le dimensioni e il peso, incrementando al massimo le prestazioni nei satelliti di tutte le categorie.

Esploriamo insieme

Kollmorgen fornisce motori per applicazioni spaziali di alto profilo sin dalle missioni Gemini nella metà degli anni '60, continuando con gli allunaggi, lo Space Shuttle, i vari rover su Marte e molti altri programmi. Possiamo applicare le stesse competenze alla fornitura dei motori spaziali ad alto volume necessari per gestire la crescita esponenziale dell'economia commerciale nella LEO.

Le nostre competenze per aiutarti a progettare satelliti LEO innovativi e di successo vanno ben oltre quello che possiamo descrivere in questo post. Cosa aspetti? Contattaci in qualsiasi momento. Siamo pronti a parlare dei tuoi requisiti specifici, da ingegnere a ingegnere, e ad aiutarti a mettere il tuo satellite sulla rampa di lancio

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Servomotori Frameless Serie KBM

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione

Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >

Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.