Salta al contenuto principale
blog | Tre aspetti legati alla progettazione che indicano che una macchina ha bisogno di un motore frameless |
|
2 minuti di lettura

Spesso i tecnici si trovano di fronte a problemi di vario genere quando devono integrare i servomotori in una nuova macchina, ad esempio quando si tratta di scegliere tra un motore convenzionale con alloggiamento o un modello frameless. Diamo un'occhiata ai componenti di un motore frameless e analizziamo tre aspetti fondamentali a livello di progettazione che indicherebbero che una soluzione frameless è la scelta migliore per una determinata macchina.

Un motore frameless è l'elemento che produce coppia e velocità in un motore convenzionale senza l'albero, i cuscinetti, la retroazione, l'alloggiamento o i terminali a campana. Il motore frameless è composto da due parti: il rotore e lo statore. Il rotore è di solito la parte interna che consiste in una ciambella d'acciaio rotante con magneti permanenti e che si monta direttamente sull'albero della macchina. Lo statore, ovvero la parte esterna, contiene laminazioni di acciaio dentate con avvolgimenti in rame che creano le forze elettromagnetiche. Lo statore viene montato in modo compatto all'interno dell'alloggiamento della macchina.

Alcune domande che un tecnico dovrebbe porsi quando si trova di fronte alla scelta tra un motore con alloggiamento e uno frameless sono: la macchina deve essere più piccola? Si devono rimuovere i componenti meccanici inaffidabili? La macchina dovrebbe operare con una produttività più elevata? La macchina opera in un ambiente difficile con temperature elevate o in ambienti caustici? Se si risponde affermativamente a una qualsiasi di queste domande, la scelta dovrà ricadere su un motore frameless. I tre aspetti legati alla progettazione che indicano che una macchina ha bisogno di un motore frameless sono:

1. La macchina necessita di un ingombro ridotto.

Le dimensioni della macchina possono rappresentare un vantaggio, soprattutto quando lo spazio disponibile è un fattore critico. L'integrazione di un motore frameless nella struttura di una macchina è un passaggio essenziale per migliorare lo sfruttamento dello spazio. Oltre a ridurre al minimo lo spazio utilizzato dal motore, si può risparmiare altro spazio eliminando riduttori o cinghie e pulegge se si sfruttano i benefici dei design frameless adatti alle applicazioni ad azionamento diretto.

2. Le prestazioni della macchina devono essere aumentate.

L'integrazione di elementi di un motore frameless nella macchina aumenta le prestazioni grazie all'eliminazione di elementi meccanici cedevoli quali accoppiamenti o cinghie. Le soluzioni ad azionamento diretto garantiscono prestazioni più robuste grazie alla minima cedevolezza presente nel sistema. Ciascun collegamento all'interno di un sistema meccanico (ad es. accoppiamenti, cinghie, ingranaggi, ecc.) rappresenta un elemento di cedevolezza che riduce la larghezza di banda del sistema stesso. Una larghezza di banda ridotta prolunga i tempi di spostamento e assestamento e abbatte la produttività. I motori integrati migliorano inoltre la risposta dinamica e l'efficienza del sistema e sono in grado di semplificare la possibilità di aggiungere il raffreddamento a liquido per incrementare in maniera sostanziale la coppia continua disponibile.

3. La macchina opera in condizioni ambientali rigorose.

Le macchine che devono operare in ambienti rigorosi possono trarre vantaggio dai motori integrati. Gli alloggiamenti e gli involucri adatti a questi ambienti possono essere utilizzati per integrare un motore frameless senza costi significativi. I motori frameless consentono anche di integrare i componenti direttamente negli elementi della macchina per escludere effetti negativi dovuti all'ambiente. Le condizioni ambientali rigorose includono lavaggi ad alta pressione con agenti chimici caustici (IP69K), temperature ambiente elevate o anche ambienti soggetti a radiazioni o vuoto. Esempi di applicazioni includono macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari dove le apparecchiature richiedono lavaggi rigorosi o attuatori per turbine a gas con temperature ambiente elevate.

In sintesi, i motori frameless permettono di risparmiare spazio, ridurre il numero di pezzi e potenziare le prestazioni del sistema. Gli spazi più contenuti possono significare ingombri ridotti per le macchine e quindi una minor occupazione degli stabilimenti. Il minor numero di componenti meccanici aumenta naturalmente l'affidabilità globale delle macchine. Il potenziamento delle prestazioni può incrementare la produttività e aumentare l'efficienza globale delle macchine. I motori frameless, come la serie KBM di Kollmorgen, permettono di affrontare con facilità queste tre sfide di fronte a cui si trovano i progettisti di macchinari.

Kollmorgen offre svariati strumenti di progettazione, tra cui il generatore di curve di prestazioni per motori frameless, per assistenza nel dimensionamento e nella selezione del motore frameless giusto. Gli strumenti interattivi contengono i dati necessari per ottimizzare gli avvolgimenti del motore in base alla tensione, alla corrente e alle temperature ambiente disponibili.

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Serie frameless TBM2G

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…
Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente

Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente >

Washdown quotidiani, immersione in acque profonde, radiazioni elevate, alto vuoto, atmosfere pericolose: quando un servomotore housed non è in grado di fornire la protezione necessaria in un fattore di forma compatto, considera la possibilità di…
Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless

Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless >

I motori frameless non sono solo per i giunti robotici. Attuatori compatti, sistemi per imaging elettro-ottico/infrared, sistemi di propulsione sommersi e altre applicazioni traggono vantaggio dal design compatto e dalla precisione dell'azionamento…
Motori frameless TBM2G per sistemi di propulsione e ambienti estremi

Tech Sheet: Motori frameless TBM2G per sistemi di propulsione e ambienti estremi >

I servomotori sono spesso utilizzati in ambienti estremi, ad esempio per veicoli sommergibili sistemi di propulsione, veicoli spaziali, produzione di semiconduttori in condizioni di alto vuoto, attrezzature igieniche soggette a washdown ad alta…