Salta al contenuto principale
blog | Mantieni il tuo field robot operativo più a lungo e più intensamente |
|
2 minuti di lettura

Mantieni il tuo field robot operativo più a lungo e più intensamente

Dalla manutenzione e riparazione delle infrastrutture sottomarine all'ispezione dei bacini di raccolta delle acque reflue. Dai siti pericolosi per il petrolio e il gas ai cantieri sporchi e pericolosi. Dalla raccolta di campioni per la ricerca al soccorso nelle aree disastrate. In queste e molte altre applicazioni, i field robot svolgono compiti sporchi e troppo pericolosi per l'uomo. In una situazione di persistente carenza di manodopera, i robot sono ideali anche per i lavori per i quali le persone non sono disponibili.

La sfida principale per i field robot è operare in un ambiente non strutturato, svolgendo compiti sofisticati e spesso lavorando giorno e notte, senza sosta. Per eseguire questi lavori difficili e specializzati, i produttori stanno progettando un'ampia varietà di robot per scopi specifici.

Possono essere grandi e potenti; ad esempio, i robot da costruzione che aiutano a costruire ponti ed edifici. Potrebbero dover funzionare in modo affidabile su lunghe distanze in condizioni remote e difficili; ad esempio, sistemi di guida e controllo automatizzati per camion da miniera autonomi su larga scala. Possono essere compatti e discreti, come ad esempio i robot da ricognizione militare. Possono essere impiegati in luoghi estremi, ad esempio sotto l'oceano o su superfici extraterrestri. Possono svolgere compiti di eccezionale destrezza, ad esempio raccogliere la frutta.

Queste applicazioni specializzate richiedono sistemi di motion sofisticati, software di automazione e procedure di manutenzione che aumentano la barriera all'ingresso dal punto di vista sia dei costi sia della formazione degli utenti. Di conseguenza, cresce l'interesse per l'offerta di robot come servizio o RaaS (robots as a service).

Ad esempio, le squadre di costruttori possono noleggiare un robot per eseguire molte fasi della costruzione di un ponte, lavorando 24 ore su 24 per completare il lavoro più velocemente e con meno rischi, lasciando le persone libere di dedicarsi ad altre attività essenziali. Una volta completato il lavoro, il robot può essere restituito al fornitore RaaS per essere noleggiato in un altro cantiere. I tassi di utilizzo dei robot in leasing possono essere particolarmente elevati, il che pone l'accento sulla durata e sull'affidabilità.

Sfide e requisiti del motion dei field robot

I robot si basano sul motion e i requisiti motion dei field robot sono particolarmente rigorosi. L'affidabilità, l'efficienza e l'integrazione efficace sono fondamentali per le prestazioni dei robot che devono operare in una varietà di luoghi imprevedibili. Un guasto a un componente di motion o una batteria scarica mentre il robot è in attività possono costare molto in termini economici e di tempo, ma possono rivelarsi persino pericolosi.

Si pensi, ad esempio, a un robot subacqueo che perde potenza in un ambiente ad alta pressione o in un serbatoio di stoccaggio delle acque reflue. Oppure un robot per l'esplorazione delle miniere che si guasta in un'area sotterranea profonda non ritenuta sicura per gli esseri umani. Oppure un veicolo per l'esplorazione spaziale che perde una funzione critica a più di 150 milioni di chilometri di distanza. In situazioni come queste, un robot costoso diventa inutile se non può essere recuperato, e il recupero può essere estremamente difficile, pericoloso o impossibile.

Peggio ancora, un robot in avaria può bloccare la produzione e i costi dei tempi di inattività non pianificati nell'edilizia, nel settore petrolifero e del gas, nell'industria mineraria e in altri settori possono essere molto elevati.

Sistemi di motion affidabili nel funzionamento ed efficienti nelle prestazioni aiutano a minimizzare il rischio di guasti, ad aumentare l'efficienza del lavoro e a massimizzare il tempo per cui i robot possono rimanere operativi. I motori specificati per questi robot devono essere:

  • Correttamente integrati con altri elementi del design del robot, come ingranaggi armonici o altri componenti di trasmissione.
  • Correttamente dimensionati, offrendo i requisiti di coppia continua e di picco dell'applicazione, operando nell’intervallo di velocità ottimale.
  • Quanto più compatti possibile, pur soddisfacendo i requisiti di prestazione dell'applicazione.
  • Caratterizzati da aumento termico limitato per resistere al surriscaldamento e assicurare prestazioni ottimali nonostante temperature ambientali estreme.
  • Costruiti in modo robusto e affidabile per resistere a tutte le condizioni che il field robot può incontrare.
  • Progettati e costruiti per soddisfare i requisiti di qualsiasi applicazione specializzata, come i motori immergibili per i robot subacquei, i motori washdown per l'uso in applicazioni sporche ed esposte agli agenti atmosferici, oppure i motori antideflagranti adeguatamente certificati per le aree pericolose.
  • Consegnati in modo affidabile e con una rete di supporto globale, per tutta la durata del programma del robot.

L'offerta Kollmorgen

Con decenni di esperienza nella progettazione e nella fornitura dei motori tra i più performanti del settore, ottimizzati per le articolazioni dei bracci e per altre applicazioni robotiche, Kollmorgen sa come soddisfare i requisiti esigenti dei field robot dove il fallimento non è un'opzione.

Alcune delle caratteristiche più critiche includono un elevato numero di poli, avvolgimenti progettati per ridurre al minimo le perdite del nucleo e laminazioni che riducono al minimo l'attrito statico e lo smorzamento viscoso: tutto ciò consente ai motori di funzionare in modo più efficiente per un tempo di funzionamento più lungo e con un minore aumento termico per una maggiore affidabilità del sistema.

I motori frameless progettati per i giunti robotici offrono un ampio foro passante e un elevato rapporto tra diametro interno e diametro esterno per ridurre il peso, la lunghezza e l'inerzia complessivi del giunto, ospitando facilmente i cavi di alimentazione/retroazione e altri componenti. Molti motori frameless sono progettati per essere abbinati a progetti di ingranaggi armonici già disponibili, per un progetto di robot più economico e affidabile.

Kollmorgen può anche modificare gli avvolgimenti del motore in modo economico per soddisfare le esigenze di velocità, coppia continua e coppia di picco di ogni applicazione. Invece di rischiare un motore sovradimensionato o sottodimensionato che riduce l'efficienza e l'affidabilità del sistema, i motori Kollmorgen offrono le prestazioni precise richieste da ogni applicazione nel pacchetto più efficiente in termini di peso, spazio ed energia.

Kollmorgen fornisce anche motori progettati per l'uso in acque profonde, in luoghi pericolosi, esposti alle intemperie, washdown, ad alta quota, extraterrestri e in altri ambienti estremi. Con una così ampia varietà di applicazioni altamente specializzate, è normale che gli OEM richiedano la prototipazione rapida ed effettuino un basso volume di ordini iniziali mentre lavorano per portare sul mercato nuovi progetti di field robot. Mentre la maggior parte dei fornitori di motion si oppone a queste richieste, Kollmorgen accoglie con favore questi progetti specializzati.

La cultura collaborativa di Kollmorgen, l'ampia gamma di opzioni di prodotto, le capacità ingegneristiche impareggiabili e i team di progettazione locali possono aiutarti a ridurre i cicli di progettazione e a immettere sul mercato un field robot più performante, affidabile e duraturo. Grazie alle strutture di produzione e assistenza globali, all'impegno per una qualità costante e a decenni di comprovata esperienza nel campo della robotica, Kollmorgen può contribuire ad assicurare il successo a lungo termine del tuo field robot.

Scopri di più

Scopri come risolviamo le sfide più difficili della progettazione dei motori robotici nella nostra sessione di formazione online, Migliorare l'efficienza dei robot attraverso la progettazione e la selezione dei motori. E leggi la nostra brochure sui motori frameless TBM2G per conoscere i vantaggi di un motore specificamente progettato per i robot. Contattaci per discutere i requisiti specifici del tuo progetto.

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Serie frameless TBM2G

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.
Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.