Salta al contenuto principale
blog | 5 suggerimenti per un servocrossover eccellente |
|
2 minuti di lettura

Famiglia di servomotoriLa sostituzione di un motore esistente con un servomotore più moderno è necessaria in un certo numero di situazioni come obsolescenza dei prodotti, risparmio sui costi, problemi di tempi d'attesa, o aggiornamento a una nuova tecnologia. Le specifiche di ciascuna applicazione potrebbero richiedere di considerare un infinito numero di fattori importanti. In questo post cercherò di individuare (brevemente) i fattori più comuni, indicandone l’ordine di importanza.

1. Motivazioni legate alla salute

Qualunque sia il motivo di una sostituzione, è importante capire (e non dimenticare mai!), l’aspetto più importante. Attenuare il rischio. Un buon ricambio riduce al minimo gli eventuali problemi che possono verificarsi durante l'aggiornamento. Se non si prendono grandi precauzioni per gestire il rischio potenziale in caso di sostituzione, si verificherà una maggiore probabilità di guasto del sistema.

Ciò significa che il costo non dovrebbe essere il fattore determinante per i ricambi! Un buon ricambio riduce al minimo il rischio E riduce il costo di un sistema, e non privilegia la riduzione dei costi accettando un potenziale più elevato per il rischio.

2. Stabilità dell'asse

L'adattamento inerziale è un aspetto molto importante e spesso trascurato. Un servomotore di ricambio dovrebbe avere la stessa inerzia del rotore del motore esistente, o quantomeno molto simile. L'obiettivo è mantenere la stabilità di un sistema quando viene introdotto il nuovo servomotore. Questo ovviamente presuppone che il sistema esistente abbia già la stabilità desiderata.

Se si sostituisce un sistema con risoluzione inferiore (ad esempio un contagiri, un comcoder, o un vecchio sistema basato su resolver) spesso conviene considerare un dispositivo di retroazione con encoder sinusoidale ad alta risoluzione, con una risoluzione di ≥ 220 conteggi per giro (CPR). In questo modo si avrà maggiore flessibilità nell'adattare le inerzie del rotore. Come regola generale, quando si migliora la risoluzione della retroazione con un dispositivo ad alta risoluzione, il sistema di ricambio dovrebbe avere almeno un terzo dell'inerzia del motore esistente, o preferibilmente la metà. Questo metodo è stato applicato con successo in molte applicazioni.

3.Velocità e coppia

La velocità e l'adattamento della coppia sono altrettanto importanti. Le prestazioni del motore di ricambio devono soddisfare o superare le prestazioni del motore esistente. È importante rivedere i valori di catalogo di entrambi (ossia coppia continua, velocità nominale) per garantire che non ci siano inconvenienti.

È anche fondamentale confrontare i valori di coppia su tutta la gamma di velocità di ciascun motore. Il confronto grafico può essere un esercizio utile, effettuato confrontando le curve di velocità/coppia motore e tracciando manualmente valori simili in un foglio di calcolo. Ad esempio, a 1000 RPM la coppia continua del motore A = X Nm e del motore B = Y Nm, e così via per l'intero intervallo di velocità.

4. Dimensioni del motore

Sebbene non sia fondamentale per le prestazioni del motore, una sostituzione diventa semplice se le dimensioni di montaggio del servomotore di ricambio sono identiche al motore esistente. I disegni di entrambi i motori devono essere controllati per garantire la coerenza. Si tratta di una buona prassi, anche in caso di sostituzione di motori con supporti standard del settore, come NEMA o IEC. In genere gli standard hanno dimensioni della flangia e del diametro esterno del bullone coerenti, ma spesso non mantengono le stesse dimensioni dell'albero. Anche se si sta sostituendo un motore NEMA 34, la definizione di un produttore può essere drasticamente diversa da quella di un altro!

5. Altre considerazioni

Il motore è l'unica parte della macchina da sostituire? Normalmente un servomotore di ricambio implica la sostituzione di azionamenti, cavi, e in rari casi anche del controller. In questo caso la differenza di avvolgimenti del motore può essere una considerazione secondaria, purché siano rispettate le raccomandazioni del produttore.

Tuttavia è opportuna un'attenta revisione se il motore di ricambio è destinato ad essere utilizzato con un azionamento esistente. I dati relativi agli avvolgimenti (comprese le costanti del motore: Kt e Ke), il tipo e la risoluzione del dispositivo di retroazione, e la piedinatura dei cavi sono solo alcuni aspetti che devono essere esaminati e abbinati attentamente. Inoltre, costruttori di servomotori diversi spesso utilizzano unità e metodi di commutazione diversi per questi parametri fondamentali. Ciò può determinare una carenza per la distinzione chiara tra le definizioni e le unità dei motori da confrontare. Come risorsa complementare, questo utile articolo indica in dettaglio le incongruenze comuni delle specifiche che dovrebbero essere considerate durante la sostituzione di un servomotore.

Altri aspetti degni di confronto possono comprendere le dimensioni complessive dell'involucro, valutazioni ambientali, freni di stazionamento, cuscinetti e durata di carico, e offerte speciali. Come accennato in precedenza, questo breve articolo non intende essere una "checklist" esauriente delle linee guida sul crossover. Spero invece che serva da punto di partenza ad alto livello per garantire servocrossover efficaci, in cui il rischio è considerato e gestito con attenzione.

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA?

Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA? >

Comprendi le differenze tra servomotori CC, servomotori BLDC e servomotori CA. Scegliere il tipo giusto per la tua applicazione è fondamentale per ottenere livelli ottimali di prestazioni, efficienza e longevità.