Ana içeriğe atla
blog | Başarılı bir Servo Geçişi için 5 İpucu |
|
2 dakikalık okuma

Servo Motor FamilyMevcut bir motorda, yeni bir servoya geçilmesini ve değiştirilmesini gerektiren çeşitli durumlar vardır. Bu durumlara örnek olarak ürünün eskimesi, maliyet düşürme, teslim süresi sorunları veya yeni bir teknolojiye yükseltme verilebilir. Her uygulamanın özellikleri, dikkate alınması gereken çok sayıda etmenin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu yazıda, en sık karşılaşılan durumları ve bunların doğru önem sırasını (kısaca) tanımlamaya çalışacağız.

1. Doğru Motivasyon

Değiştirmenin sebebi ne olursa olsun, yapılacak işin en önemli hususlarını anlamak (ve hiçbir zaman unutmamak) önemlidir. Riski hafifletme. İyi bir değiştirme işlemiyle, yükseltme ile birlikte ortaya çıkabilecek potansiyel sorunlar minimum düzeye indirilir. Değiştirme işleminin potansiyel risklerini yönetmek amacıyla gerekli özen gösterilmezse, daha yüksek bir sistem arızası potansiyeli ortaya çıkabilir.

Bunun anlamı değiştirme işlemleri için maliyetin kontrol edici faktör olmaması gerektiğidir! İyi bir değiştirme işlemi ile, risk minimum düzeye iner VE sistem maliyeti düşer, diğer taraftan maliyet düşerken daha yüksek bir risk potansiyeline maruz kalınabilir.

2. Eksen Kararlılığı

Eylemsizlik eşleştirme çok önemlidir ve genellikle görmezden gelinir. Servo değiştirme işleminin mevcut bir motor ile aynı veya mümkün olduğu kadar benzer rotor eylemsizliği olmalıdır. Buradaki hedef, yeni bir servo sistemde kurulduğunda sistemin kararlı olmasını sağlamaktır. Buradaki ön kabul mevcut sistemin istenen kararlılığa sahip olmasıdır.

Daha düşük çözünürlüğe sahip bir sistem değiştirildiğinde (örn. takometre, commcoder veya daha eski çözücü bazlı sistem) 220 sayı/devir (CPR) değerinde yüksek çözünürlüklü sinüs kodlayıcı geri besleme cihazını dikkate almak gerekir. Bu şekilde yapılarak rotor eylemsizlikleri eşleştirildiğinde daha fazla esneklik sunar. Genel bir kural olarak, daha yüksek çözünürlüğe sahip cihazla birlikte geri besleme geliştirildiğinde, yeni servonun mevcut motorun en az eylemsizliğinin üçte birine sahip olması gerekir, aslına bakarsanız yarısı olması tercih edilir. Bu yöntem, çoğu uygulamada başarıyla uygulanmaktadır.

3. Hız ve Tork

Hız ve tork eşleştirme aynı derecede önemlidir. Yeni takılan motorun performansı mevcut motorun performansı ile aynı olmalı veya bunu geçmelidir. Herhangi bir eksiklik olmamasını sağlamak için, her katalog değerini (örn. sürekli tork, nominal hız) gözden geçirmek önemlidir.

Her motorun tüm hız aralığında tork değerini karşılaştırmak da önemlidir. Grafiklerle karşılaştırma faydalı olabilir. Bu ise motor hız/tork eğrilerini karşılaştırarak ve benzer değerleri elektronik tabloda manuel olarak çizerek yapılabilir. Örneğin, 1000 RPM'de A motorunun sürekli torku "X Nm" ve B motorunun ise "Y Nm"dir ve bu değerler tüm hız aralığı için geçerlidir.

4. Motor Boyutları

Motor performansı için önemli olmamakla birlikte, yeni takılan servonun montaj boyutları mevcut motorla aynı ise iyileştirme işlemi daha kolay bir hale gelir. Uyumluluğu sağlamak adına her iki motorun çizimi incelenmelidir. Bu işlem NEMA veya IEC gibi sektör standardı haline gelmiş parçalarla motoru değiştirirken bile faydalı olur. Standartlarda genellikle uyumlu pilot ve cıvata boyutları vardır, bununla birlikte aynı mil boyutlarını muhafaza etmez. Siz bir NEMA 34 motoru değiştirseniz bile, bir imalatçının tanımı diğerinden çok farklı olabilir!

5. Diğer Hususlar

Makinenin tek değiştirilen parçası motor mudur? Genellikle, servo değiştirme tahrik, kablo ve bazı seyrek durumlarda kontrol biriminin bile değiştirilmesi anlamına gelir. Böyle bir durumda, imalatçının tavsiyelerine uyulduğu varsayıldığında, motor bobinlerindeki farkın ikinci planda kaldığı düşünülebilir.

Yeni motorun mevcut bir tahrikle kullanılması amaçlandığında, dikkatli bir inceleme yapılması gerekir.. Bobin verileri (motor sabitleri: Kt ve Ke dahil), Kt ve Ke), geri besleme cihazı türü ve çözünürlük ile kablo pim çıkışları dikkatli bir şekilde incelenip eşleştirilmelidir. Bunun ötesinde, farklı servo motor imalatçıları bu kritik parametreler için farklı üniteler ve akım değiştirme yöntemleri kullanır. Bu durumda, karşılaştırılacak motorların tanımları ve birimleri arasındaki farkların belirsizliği ortaya çıkar. Tamamlayıcı bir kaynak olarak, şu linkte yer alan makalede servo değişimi sırasında dikkate alınması gereken bazı sık karşılaşılan özellik uyumsuzlukları ile ilgili ayrıntılar verilmektedir.

Karşılaştırma için dikkate alınabilecek diğer hususlar arasında genel kılıf boyutu, çevresel derecelendirme, tutucu frenler, yatak ve yük ömrü ve bazı özel hususlar yer alır. Daha önce de dikkat çekildiği üzere, bu kısa yazı, kapsamlı bir geçiş "kontrol listesi" olarak kullanılması için hazırlanmamıştır. Bunun yerine, riskin dikkatli bir şekilde ele alındığı ve yönetildiği etkin bir servo geçişi için faydalı bir başlangıç, düzeyi olarak kullanılabileceğini ümit ediyorum..

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.