Skip to main content

*Alle Webinare werden auf Englisch gehalten, sofern nicht anders angegeben.

*Vor-Ort-Trainings werden auf Englisch und persönlich in unserem Office in Radford, Virginia, USA, abgehalten, sofern nicht anders angegeben.

Fragen Sie die Experten: Antriebssteuerung im Bereich Lebensmittelverpackung  >

Webinar

Wenden Sie sich bei Fragen zum Thema Antriebstechnik an Kollmorgen und lassen Sie sich von Experten beraten. Im Rahmen unserer Serie „Fragen Sie unsere Experten“ beantworten unsere Antriebsexperten die Fragen unserer Kunden und unterstützen sie mit…

Grundlagen der Antriebssteuerung für Humanoide und Exoskelette >

Webinar

Aufgrund des rasanten Fortschritts in der Robotik, des anhaltenden Fachkräftemangels und des demografischen Wandels (Stichwort: Alterung der Erwerbsbevölkerung) steigt die Nachfrage nach humanoiden Robotern und Exoskeletten mit optimierten Effizienz-…

Bessere Leistung durch moderne Trägheitsanpassung >

Webinar

Unerwartete Bewegungen können Produkte ruinieren und zu gefährlichen Situationen führen. Was wäre jedoch, wenn man diese Bewegungen beseitigen sowie gleichzeitig die Motorgröße verringern und die Leistung steigern könnte? Unmöglich? Nicht, wenn…
Deutsch

The Gravity of the Situation: Handhabung vertikaler Lasten für die Automatisierung >

Webinar

Wenn ein Servomotor eine vertikale Last bewegt, stehen Sie vor besonderen Herausforderungen. Es gibt das zusätzliche Element der Schwerkraft, das berücksichtigt werden muss. Die meisten Anwendungen können eine fallende Last außerdem nicht tolerieren.…

Wählen Sie den richtigen Motor zur Verlängerung der Flugzeit und der Reichweite von UAS >

Webinar

Unbemannte Flugsysteme spielen eine immer wichtigere Rolle in Bereichen wie Militär, Sicherheit, Polizei, humanitären und kommerziellen Aktivitäten, in denen große Entfernungen schnell und flexibel mit möglichst geringem Aufwand und Risiko für…

Tipps zur Dimensionierung und Programmierung von Antriebssteuerungen für Gantry-Anwendungen >

Webinar

Die Koordination eines Anwendungsdesigns vom Konzept bis zur Konstruktion kann ziemlich aufwendig sein. Anwendungen wie ein Gantry, eine mehrachsige Struktur, die eine Last teilt, erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl und beim Einsatz…

Bessere Leistung durch moderne Trägheitsanpassung >

Webinar

Unerwartete Bewegungen können Produkte ruinieren und zu gefährlichen Situationen führen. Was wäre jedoch, wenn man diese Bewegungen beseitigen sowie gleichzeitig die Motorgröße verringern und die Leistung steigern könnte? Unmöglich? Nicht, wenn…

Wie anpassbares Cobot-Design Ihnen helfen kann, ein erfolgreiches Unternehmen für chirurgische Robotik aufzubauen  >

Webinar

Kollaborative Roboter und KI werden immer wichtiger für Chirurgen, die extrem präzise, sich oft stark wiederholende Aufgaben ausführen müssen. Chirurgische Anwendungen haben jedoch einzigartige Leistungs- und Zertifizierungsanforderungen, die auf dem…

AKMA-Leichtbaumotoren sorgen in rauen Umgebungen für Leistung und Zuverlässigkeit >

Webinar

Wie erfüllen Sie die Anforderungen täglicher Reinigungen bei einem Motor, der nicht aus Edelstahl besteht? Wie verbinden Sie bei der Ausführung eines Leichtbaumotors Leistung und Vielseitigkeit mit herausragendem Mehrwert? Wie finden Sie heraus,…

Differenzierte Bremstechniken für Ihr Servosystem >

Webinar

Stopp! Ein wichtiger Befehl in einem Antriebssystem. Häufig werden Bremsen eingesetzt, um das System mechanisch abzubremsen, aber auch, um die Last an Ort und Stelle zu halten. Jede Bremse dient einem bestimmten Zweck. Wenn Sie eine Bremse mit Ihrem…

So nutzen Sie Erdung, Abschirmung und Kontaktierung zur Reduzierung elektromagnetischer Beeinflussung (EMI) >

Webinar

Elektromagnetische Beeinflussung, oder "Störung", stellt eine Herausforderung für Ingenieure der Antriebssteuerung dar. Da EMI zu unbeabsichtigten Bewegungen führen kann, ist es für das Aufrechterhalten präziser Bewegungen unerlässlich, die Störungen…

Motioneering für gehäuselose Motoren >

Webinar

Die Größenauslegung eines herkömmlichen Servo- oder Schrittmotors ist mit dem Motioneering-Auslegungswerkzeug einfach, aber wie sieht es mit der Größenauslegung eines gehäuselosen Motors aus? Gibt es besondere Überlegungen bezüglich dieser Motoren?…