Skip to main content

*Alle Webinare werden auf Englisch gehalten, sofern nicht anders angegeben.

*Vor-Ort-Trainings werden auf Englisch und persönlich in unserem Office in Radford, Virginia, USA, abgehalten, sofern nicht anders angegeben.

AKD Advanced Tuning >

Klassenzimmer-Schulung

Hands-on workshop focusing on tuning the AKD servo drive with complex mechanisms utilizing powerful analytic tools and advanced filters. $2200/Student

AKD BASIC Mentor Sitzungen: AKD BASIC Programmierung für Fortgeschrittene >

Webinar

Aufbauend auf dem Kurs zur AKD BASIC Setup werden in dieser Sitzung die wichtigsten Schleifen behandelt: If…Then…Else, For…Next, und Select…Case. In dieser Sitzung geht es um die Einbettung einer Schleife in eine größere Routine, die Verwendung von…

AKD Mentorenkurse: Wie Sie Ihren AKD für den Erfolg einrichten & Fortschrittliche Antriebstechnik mit AKD >

Webinar

Die Mentorenkursreihe für AKD Servoverstärker bietet ein interaktives Lernerlebnis mit Live-Demonstrationen durch die Kursleiter, bei denen Sie Programmierungstechiken und -strategien beobachten können. Wir beginnen mit dem Setup des Servoverstärkers…

AKD2G Mentorensessions: Erweiterte Konfiguration für AKD2G Dual-Axis >

Webinar

Aufbauend auf dem kurzen Einrichtungsleitfaden für AKD2G wird in dieser Sitzung speziell der zweiachsige AKD2G-Antrieb erörtert. Die Steuerung von zwei Achsen in einem einzelnen Antrieb bietet die einmalige Gelegenheit, Eingangs-, Tuning-,…

AKD2G Mentorensessions: Kurzanleitung zur Einrichtung und erweiterter Konfiguration mit AKD2G Dual-Axis >

Webinar

Die Mentorenkursreihe für AKD2G-Servoverstärker bietet ein interaktives Lernerlebnis mit Live-Demonstrationen durch die Kursleiter, bei denen Sie Programmierungstechniken und -strategien beobachten können. Wir beginnen mit dem Setup des…

Verbessern Sie die Entwicklung von Verteidigungssystemen mit fortschrittlichen Antriebslösungen (Türkei) >

Webinar

Die Optimierung des Formfaktors und die Gewährleistung der zuverlässigen Funktion Ihres Verteidigungssystemdesigns sind von entscheidender Bedeutung – und herausfordernder als je zuvor. Wenn Sie über Ihr Design nachdenken, können Kollmorgen und seine…

Anpassen von Standardbewegungsprofilen zur Optimierung von Betriebsgeschwindigkeit und -zeit >

Webinar

Die Bewegungsprofile Dreieck und 1/3-Trapez sind aufgrund ihrer Einfachheit eine bevorzugte Wahl. Das Dreiecksprofil kann allerdings in vielen Systemen zu aggressiv sein, und ein 1/3-Trapez bietet nicht immer die erforderliche Verfahrzeit zur…