Direktantriebe

Table of Contents
Allgemeines
Direktantriebe sind Antriebe, bei denen die elektrische Maschine und die Arbeitsmaschine direkt verbunden sind. Der Motor wird so ausgelegt, dass er direkt die Drehzahl der Arbeitsmaschine hat, auf ein Getriebe wird verzichtet.
Bei der konventionellen Antriebstechnik wird ein Servomotor eingesetzt. Sollte die Arbeitsmaschine sehr kleine oder sehr hohe Drehzahlen erfordern, wird über ein Getriebe eine Drehzahlanpassung erzielt. Dadurch wird die gesamte Antriebseinheit größer und schwerer, der Gesamtwirkungsgrad sinkt durch die zusätzlichen Getriebeverluste und es entsteht zusätzliches Spiel, was z.B. bei Positionierantrieben problematisch ist.
Vorteile des Direktantriebes
- Getriebe entfällt
- Getriebekosten entfallen
- weniger Verschleiß
- weniger Geräusch
- keine Ölverluste
- geringerer Platzbedarf
- höhere Systemsteifigkeit
- integrierter Antrieb
- kompaktere Bauweise
- weniger tote Massen
- hohe Leistungsdichte bei Schnellläufern
- hohe Dynamik
Aktuelle Kollmorgen Direktantriebe
![]() ![]() |
|
|
|
|
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >