Skip to main content
Analoge Fahrsatzvorwahl | 28 Apr 2017 | |

Analoge Fahrsatzvorwahl

Gültig für S300, S600, S700

Anwendung (Beispiel)

Für eine Förderschnecke soll mit einem Fahrauftrag die Abpackmenge eingestellt und die Ansteuerung einfach und bedienerfreundlich realisiert werden. Die Menge kann in einem definierten +/- Bereich variieren.

Realisierung

Mit einem digitalen Eingang wird der Fahrauftrag gestartet, die Fahrauftragsanwahl erfolgt durch eine Potentiometereinstellung, das bei den erforderlichen Spannungspegeln rastend ausgeführt wurde.

Unter Zuhilfenahme der Bediensoftware werden für dieses Beispiel 19 Fahraufträge (Art: RELSOLL) definiert, wobei Nr.10 der "Normalfahrauftrag" ist und die Fahrdistanz kontinuierlich ausgehend von Nr.10 bis Nr.1 abnimmt und bis Nr.19 zunimmt.

Nachfolgende Einstellungen sind mit dem TERMINAL in der Bediensoftware einzustellen: Angaben für dieses Beispiel sind nachfolgend unterstrichen, fett und kursiv !

ASCII - Kommando   Beschreibung
DIS Regler mit Software disablen  
AN11RANGE 18 Der Parameter AN11RANGE beschreibt die Wertänderung der Variable IN1TRIG, ... IN4TRIG, wenn die Spannung am analogen Eingang 2 von 0 auf 10V geändert wird.
AN11NR 1 Mit dem Parameter AN11NR kann die Nummer (x) des digitalen Eingangs festgelegt werden, dessen Hilfsvariable (IN1TRIG,... IN4TRIG) über den analogen Eingang SW2 beeinflußt werden soll.
ANCNFG 12 Interne Korrektur einer IN1TRIG, IN2TRIG, IN3TRIG oder IN4TRIG Variable über den analogen Eingang 2 (SW2). Die Nummer (x) der Hilfsvariable INxTRIG wird mit dem Parameter AN11NR festgelegt. Der Bereich der Parameteränderung wird über die Variable AN11RANGE eingestellt. 
Die Änderung des Sollwertes SW2 wirkt sich erst bei der nächsten steigenden Flanke auf dem Eingang INPUTx aus.
IN1MODE 16 Eine steigende Flanke auf diesem Eingang startet einen Fahrsatz dessen Nummer in der Hilfsvariable IN1TRIG vorgegeben wurde. Falls IN1TRIG=0, so wird eine Referenzfahrt gestartet. Eine fallende Flanke auf diesem Eingang löst das STOP Kommando aus (Anhalten einer Bewegung).
IN1TRIG 1 Fahrsatznummer
SAVE Parameter abspeichern  
COLDSTART Neue Konfiguration aktivieren

About this Article

Kollmorgen Support