Skip to main content

Exzentrizität, Flattern und wie ein Servosystem helfen kann >

Die Exzentrizität ist als das Maß definiert, um das eine Walze von der absolut kreisrunden Form abweicht. Im Idealfall sollte die Exzentrizität Null betragen; in der Realität ist dies jedoch nie der Fall. Im Grunde besitzt keine einzige Walze einen…

FTS in der neuen Industrielandschaft >

Die nächste Generation von Industrien steht vor neuen Herausforderungen. Welche Rolle können FTS spielen?

Direktantriebe und mechanische Getriebe für Laborausstattung >

In einer Reihe von Beiträgen in „Blog in Motion“ ist bereits von Direktantrieben und den zahlreichen Leistungsvorteilen, die sie bieten, die Rede gewesen. Aber haben Sie schon einmal an die enormen Einsparungen bei den Lebenszykluskosten gedacht, die…

8 Tipps zur Verringerung oder Unterbindung von EMB-Rauschen >

Lärm (und ich spreche nicht von dieser furchtbaren Band, die letztes Jahr auf dem Sommerfest gespielt hat), sondern Störungen durch elektromagnetische Beeinflussung (EMB). Bei der Vermeidung von Problemen durch EMB-Störungen gibt es 8 wichtige…

Tipps für die Einrichtung Ihres Linearmotorsystems >

Linearmotoren spielen in zahlreichen Hochleistungsanwendungen eine wichtige Rolle als robuste und hochpräzise Direktantriebslösung. Um die höchstmögliche Leistung zu erzielen, muss das Linearmotorsystem ordnungsgemäß in Betrieb genommen werden.

Modbus-TCP mit AKD im Vergleich zu Feldbussen >

Anders als die Feldbus-Kommunikation, die nur von bestimmten Modellen des AKD Servoverstärkers unterstützt wird, wird die Modbus-TCP-Kommunikation von allen AKD-Modellen unterstützt. Ob Sie einen einfachen „Analogantrieb“, einen Indexierungsantrieb…

Integrierter Antriebseinheit für leichte Robotertechnik >

Der Einsatz von Robotern in der Produktion ist derzeit eine Branche mit einem Jahresumsatz von 5 Milliarden USD. Es wird damit gerechnet, dass sie zu einer Größenordnung von 20 Milliarden USD anwächst (Quelle: A Roadmap for U.S. Robotics, From…

10 Ansätze für hygienisches Design >

Um OEM-Maschinenhersteller bei der Entwicklung von hygienischen Lösungen für die Verpackung und Verarbeitung von Lebensmitteln zu unterstützen, veröffentlichte das American Meat Institute 2008 ein Merkblatt für das Design hygienischer Anlagen.

Feedback - Optionen – Hall-Effekt-Geräte (Teil III) >

Zu den einfachsten und kostengünstigsten Feedbacksystemen gehören Hall-Effekt-Sensoren. Hierbei handelt es sich um digitale Geräte, die das Vorhandensein von Magnetfeldern erkennen und den Zustand Ein oder Aus haben können. Die robusten, aus…

Ethernet-Netzwerke leicht gemacht >

Die Einrichtung eines Ethernet-Netzwerks kann eine frustrierende Aufgabe sein, wenn man die Grundlagen nicht versteht. Ein Netzwerk ist nichts weiter als die Kommunikationsverbindung zwischen zwei oder mehreren Geräten. Diese Geräte können Computer,…

Feedback – die richtige Wahl macht den Unterschied – Teil II >

Im letzten Beitrag unserer Serie haben wir erfahren, dass sowohl die Auswahl eines Feedbacksystems als auch dessen Position für präzise Antriebsanwendungen von großer Bedeutung ist. Dieser Artikel enthält weitere Informationen zum…

Mehr Leistung für Ihr Geld – Elektrik statt Hydraulik bei Öl- und Gasanwendungen >

Bei Öl- und Gasanwendungen geht der Trend zu einem verstärkten Einsatz von Elektromotoren. Ein wichtiger Faktor hierbei ist die Fähigkeit elektrisch angetriebener Systeme, die Systemzuverlässigkeit wesentlich zu steigern, Ausfallzeiten zu reduzieren…