Pular para o conteúdo principal
 

AGV systems receive orders from an overlaying host system. The AGV system ensures that the optimal:

  • vehicle is given the order
  • route is selected

The AGV system handles all traffic:

  • Avoid traffic jams
  • Traffic rules
  • Intersections
  • Wait for unload
  • Wait for passage

Smart algorithms optimize the entire flow in real-time, enabling a complexity impossible for humans to manage.

More On AGV

 

NDC Layout Assistant

O NDC Layout Assistant é um aplicativo fácil de usar que fornece feedback instantâneo sobre o design do layout até mesmo antes de executar uma simulação no sistema NDC8.
Learn More

NDC Flex

NDC Flex é um sistema revolucionário que combina a eficiência dos veículos guiados automaticamente (AGVs) com a adaptabilidade dos robôs móveis autônomos (AMRs). Essa abordagem híbrida garante a máxima produtividade no local ao mesmo tempo em que reduz os riscos relacionados a possíveis interrupções.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer

Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer >

O sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer
A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais

A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais >

Na cidade de Borås, a DB Schenker deu o próximo passo na movimentação eficiente de mercadorias com prazos apertados, ao automatizar os transportes internos, aumentar a produtividade, aprimorar a segurança e reduzir os danos à produção. O terminal…
Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla

Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla >

A Bring Logistics, uma das principais fornecedoras de logística terceirizada nos países nórdicos, automatizou seu Centro Logístico Skedsmo em Bergen, perto de Oslo, com a ajuda da Rocla, parceira da Kollmorgen. A instalação de 32.000 m² opera…

Acelere seu conhecimento sobre AGV com o programa de treinamento imersivo da Kollmorgen >

No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios >

As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.
Dia da Inovação da Kollmorgen, concretizando ideias na vanguarda da tecnologia

A concretização de ideias na vanguarda da tecnologia >

A Kollmorgen tem tudo a ver com inovação, investindo constantemente em colaborações e projetos de pesquisa para trocar conhecimento e experiência com parceiros e universidades em todo o mundo. Saiba mais sobre como a Kollmorgen trabalha para…