Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Scale-up rapido della produzione di emogasanalizzatori

Le soluzioni di motion di Kollmorgen supportano la lotta contro il COVID-19

La Sfida

La pandemia da COVID-19 ha creato a livello globale un picco notevole nella richiesta di apparecchiature mediche, ad es. dispositivi di protezione personale, sistemi di test da laboratorio, ventilatori e molto altro.

Gli emogasanalizzatori sono tra le apparecchiature maggiormente necessarie per la lotta contro il COVID-19. Nei pronto soccorso, nei reparti ospedalieri e nelle terapie intensive, queste macchine consentono di stabilire rapidamente i livelli ematici di ossigeno, anidride carbonica, pH, glucosio ed elettroliti. Si tratta di informazioni indispensabili per valutare la funzionalità degli organi normalmente colpiti dalla malattia, tra cui i polmoni, il cuore e i reni.

Per un fornitore leader nel settore degli emogasanalizzatori, la pandemia del 2020 ha rappresentato sia una grande opportunità che un'immensa sfida. L'azienda desiderava soddisfare la sempre crescente domanda di queste apparecchiature, per aiutare il personale medico a salvare vite. Tuttavia, il raggiungimento della produttività necessaria dipendeva da una fornitura affidabile di sistemi di motion di alta qualità, in particolare i motori passo-passo che comandano le pompe dosatrici dell'analizzatore.

A marzo 2020 l'azienda si è rivolta a Kollmorgen, suo partner di fiducia da 15 anni per le soluzioni di motion, con la richiesta urgente di incrementare di oltre 4 volte la produzione dei motori passo-passo utili a garantire accuratezza, affidabilità ed efficienza degli emogasanalizzatori.

La Soluzione

Desideroso di raccogliere la sfida e contribuire a questa opportunità, un responsabile operativo di Kollmorgen a Radford, Virginia, ha messo insieme un team interfunzionale composto da addetti alla produzione e alla qualità, responsabili di produzione, addetti agli acquisti e tecnici addetti alla produzione di motori. Lavorando ad una soluzione, il team si è subito reso conto che per soddisfare l'incremento della domanda sarebbero stati necessari più turni e più addetti alla produzione.

Il team ha inoltre identificato possibili punti critici nella produzione e previsto di raddoppiare alcune attrezzature, ad es. una piegatrice, una stazione di ispezione al microscopio e un tester automatizzato, per garantire una produzione a pieno ritmo. Kollmorgen ha anche implementato strumenti di gestione visiva per tracciare la produzione e confrontarla giornalmente con obiettivi stabiliti.

I Risultati

Il team Kollmorgen ha dato il tutto per tutto a fronte di un fabbisogno straordinario per soddisfare un cliente di valore e aiutare un mondo in difficoltà. È stata una grande dimostrazione del potere della collaborazione e dell'impegno di fronte ad una sfida importante.

  • In quattro settimane il team ha incrementato di 4 volte la produzione e la consegna di motori, senza rinunciare alla qualità.
  • Il cliente è stato estremamente soddisfatto dei risultati ed ha incoraggiato Kollmorgen a proseguire su questa strada. Il loro mantra “Prenderemo tutti i motori che potremo avere”.

“Kollmorgen è stato uno dei nostri fornitori maggiormente responsabili.” - Commodity Manager del cliente

“Un grazie enorme a tutti coloro che in Kollmorgen hanno lavoro a questo progetto. Siamo riusciti a realizzare quanto previsto” - Responsabile acquisti del cliente

Altre informazioni

Siete pronti a progettare e realizzare una macchina con più ambizioni?

Scopri altro Consulta un esperto di motion Strumenti di progettazione

 

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen vanta oltre 100 anni di competenza nel settore del motion, forte di una comprovata esperienza nel campo di motori, azionamenti, attuatori lineari, riduttori, soluzioni di controllo AGV e piattaforme di automazione della massima affidabilità e dalle prestazioni eccezionali. Propone soluzioni innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d'uso, offrendo ai suoi clienti un indiscutibile vantaggio competitivo.

Robot chirurgici avanzati: progettazione di motion potente e compatto per la nuova generazione

Scopri i criteri chiave per progettare giunti per bracci assialmente compatti che riducono al minimo lo spazio, massimizzano la coppia e offrono prestazioni di elevata precisione nei robot chirurgici.
Scopri di più

Integra nel tuo Dispositivo di Imaging un'Esperienza Migliore per i Pazienti

Tutti i reparti di radiologia desiderano fornire diagnosi di altissima qualità per garantire ai pazienti una terapia del massimo livello. I risultati ottenuti sono naturalmente l'aspetto più importante, ma l'esperienza dei pazienti include molto di più.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Mastering motion: esplora la nuova frontiera della robotica chirurgica

Mastering motion: esplora la nuova frontiera della robotica chirurgica >

Entra nel futuro della robotica chirurgica e scopri tutto quello che è possibile realizzare. Questo webinar offre una panoramica approfondita dei componenti più all’avanguardia, progettati per garantire precisione ed efficienza nei robot chirurgici…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Motori Kollmorgen per imaging in campo medico: Processi Collaudati, Risultati Affidabili >

Poche sfide commerciali sono eccezionali e complesse quanto progettare, produrre e consegnare apparecchiature per imaging medico ad organizzazioni sanitarie operanti in tutto il mondo. Ogni elemento deve essere perfettamente accordato: dai componenti…

Kollmorgen e Stereotaxis migliorano la precisione e la sicurezza dei robot chirurgici >

L'esperienza e i prodotti avanzati per il motion di Kollmorgen contribuiscono a salvare e migliorare vite. Scopri come il nuovo robot chirurgico Genesis incorpora servomotori AKM ad alta densità di coppia con encoder specializzati e integrati per…
Kollmorgen Surgical Robotics Datasheet

Scheda tecnica della robotica chirurgica >

In the rapidly evolving field of robotic-assisted surgery, the goal is minimally invasive procedures that help patients to recover as quickly and completely as possible. Robotic-assisted platforms for laparoscopic, orthopedic and other surgeries must…
Nuove possibilità chirurgiche con motori a coppia elevata, bassa temperatura e dimensioni compatte

Nuove possibilità chirurgiche con motori a coppia elevata, bassa temperatura e dimensioni compatte >

Lavorando a stretto contatto con i progettisti di Kollmorgen, Azure ha selezionato i motori TBM2G per i propri progetti di bracci robotici chirurgici. I motori TBM2G hanno consentito di ottenere bracci operativi fi nali più piccoli del 20%, rispetto…
Bracci robotici per la chirurgia in sala operatoria.

Robot chirurgici avanzati: progettazione di motion potente e compatto per la nuova generazione >

Scopri i criteri chiave per progettare giunti per bracci assialmente compatti che riducono al minimo lo spazio, massimizzano la coppia e offrono prestazioni di elevata precisione nei robot chirurgici.

Motori Kollmorgen per robotica chirurgica: PROCESSI COLLAUDATI, RISULTATI AFFIDABILI >

I nostri processi end-to-end ti aiutano a integrare i sistemi di motion più efficaci per le console chirurgiche, i tavoli operatori e, soprattutto, la prossima generazione di robot chirurgici multiporta.
Il motion di Kollmorgen per la mammografia

Il motion di Kollmorgen per la mammografia >

Fissa o mobile, in 2D o in 3D, destinate a grandi ospedali o piccole cliniche: una macchina per mammografia per essere ottimale deve soddisfare requisiti specifici.