Pular para o conteúdo principal

* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.

* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.

Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >

Webinar ao vivo

| 11h00 (no Fuso Horário Oriental)
É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…

Revelando possibilidades de design com motores sem carcaça >

Webinar ao vivo

| 13h00 (Horário de Brasília)
Explore o potencial transformador dos motores sem carcaça como a solução para os desafios urgentes de otimização de desempenho, restrições de tamanho​ e demandas ambientais em vários setores. Os motores sem carcaça representam uma mudança de…

10 Funções SafeMotion™ a considerar para a sua aplicação >

Webinar

Famosas últimas palavras: "Não pare a máquina, eu vou apenas...". Os fabricantes costumavam confiar em barreiras físicas e no desligamento total da máquina para proteger os trabalhadores. Mas, com as elevadas cotas de produção de hoje e as margens…

Ajuste de perfis de movimento padrão para otimizar a velocidade e o tempo de operação >

Webinar

Os perfis de movimento triangular e em trapézio de 1/3 são normalmente usados por serem fáceis de projetar. No entanto, usar um perfil triangular pode ser excessivamente agressivo em muitos sistemas, e um retentor de 1/3 1/3 nem sempre fornece o…

Sessões de mentoria do AKD BASIC: configuração do AKD BASIC >

Webinar

O drive AKD BASIC é fácil de programar usando a linguagem de programação Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, ou BASIC. Nesta sessão, vamos demonstrar como o nosso software WorkBench permite, facilmente, programar, testar e verificar…

AKD/AKD BASIC - Hands-on workshop >

Treinamento em Sala de Aula

Overview and set-up of AKD and AKD BASIC drives, including wiring, tuning, and programming in BASIC language. $1500/Student

Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G >

Webinar

Precisa começar a trabalhar com seu novo sistema 2G? Tudo começa com o software AKD2G Workbench. Esta sessão fornecerá os fundamentos necessários para criar motion rapidamente, construir confiança e acelerar sua produtividade.Você aprenderá sobre:As…

AKD2G: Sessões de mentoria: Guia de configuração rápida do AKD2G e de configuração avançada para AKD2G de eixo duplo >

Webinar

A Série de Sessões de Mentoria para servodrives AKD2G oferece uma experiência de aprendizado interativa com demonstrações do instrutor que permitem que você observe técnicas e estratégias de programação. Começaremos com a configuração do drive e, em…

AKD2G Setup >

Treinamento em Sala de Aula

This class covers an overview and setup of the Kollmorgen AKD2G dual Axis drive and an overview of Safe Functions.

Configuração do AKD2G: I/O, tarefas de movimento e a ferramenta de osciloscópio >

Webinar

Se você tem alguma experiência com servodrives AKD ou AKD2G, mas deseja obter mais conhecimento por meio de uma configuração guiada, este webinar é para você. Aprenda as melhores práticas em todas as etapas principais de configuração, com a…

Tour guiado do AKD2G Workbench: Sem necessidade de suporte >

Webinar

Precisa dominar o novo AKD2G Workbench? Esteja você iniciando na linha AKD ou já familiarizado com a primeira geração, este tour guiado do AKD2G Workbench fornecerá os princípios de que você precisa para obter confiança e acelerar sua…

Pergunte aos especialistas: Temperaturas extremas  >

Webinar

Quando você tem perguntas sobre controle de motion, a quem você poderia pedir ajuda especializada? A Kollmorgen tem as respostas! A nossa série Pergunte aos Especialistas reúne especialistas qualificados em motion para analisar as perguntas mais…