Pular para o conteúdo principal
Kollmorgen

Vamos trabalhar juntos para construir o seu sucesso

A Kollmorgen produz os servomotores e motores de passo mais capazes do mundo, drives, plataformas de automação, sistemas de controle AGV e muito mais. Oferecemos experiência de colaboração para alcançar seus objetivos mais ambiciosos, com uma presença global que ajuda a viabilizar seu projeto para o mercado com confiança.

Projete o excepcional com a Kollmorgen, sua parceira em precisão, potência e confiabilidade.

Servomotores AKM2G da Kollmorgen
Produtos em destaque

As melhores soluções de Motion da indústria

Robotic arm diagram w/ TBM2G

TBM2G Frameless Motors

A primeira linha de motores do setor projetada para estar totalmente pronta para robôs. Desenvolvidos com base em anos de pesquisa e desenvolvimento focados em robótica, os motores TBM2G permitem robôs menores, mais leves e mais rápidos — com menos tempo desde a prototipagem até a produção.

Desempenho excepcional. Nenhuma personalização necessária. Pronto para robôs.

Obtenha os detalhes

 
Kollmorgen Assorted Motors

Não sabe por onde começar?

Encontre o motor certo para o trabalho usando nossa ferramenta de seleção de motor autoguiada.

Saiba mais

 

As últimas atualizações da Kollmorgen

Equipamentos de soldagem de baterias de lítio
A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio
A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.

Saiba mais

Logística de fabricação automotiva
Logística de fabricação automotiva
A fabricação automotiva exige precisão. Os AGVs garantem um fluxo de materiais confiável, reduzem o tempo de inatividade e melhoram a eficiência, dando suporte à produção just-in-time, ao…

Saiba mais

Satélite espacial
Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão
Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.

Saiba mais

instalações de fabricação com controle de movimento multieixo
Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas
Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta…

Saiba mais

Atuadores de braço robótico para movimento articulado
Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado
Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?

Saiba mais

Aplicação do braço robótico
Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica
A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.

Saiba mais

Instalações em locais perigosos
Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL
Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.

Saiba mais

Kollmorgen HV Essentials
A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials
A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações…

Saiba mais

Como a Cosmopack passou de especialista para soluções de embalagem flexíveis
Saiba como a Cosmopack aprimorou a integração da linha de embalagem automatizada com uma arquitetura de movimento descentralizada para soluções de embalagem mais flexíveis.

Saiba mais