Il sistema aereo senza pilota ha missioni cruciali da portare a termine. Scopri come le soluzioni motion leggere, potenti e costruite ad hoc possono estendere il tempo di volo, la portata e le capacità del velivolo.
Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione
Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth
Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.
Altre Risorse
Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >
Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >
I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >
Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >
Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >
Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.
Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato (Turchia) >
Ottimizzare l’ingombro e garantire un funzionamento affidabile del tuo sistema di difesa è fondamentale. Quando pensi al tuo progetto, Kollmorgen e i suoi brand partner del gruppo Regal Rexnord sono al tuo fianco per costruire il successo, con…
Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato >
Questo webinar tratterà gli elementi critici del motion control necessari per uno sviluppo missilistico efficace e come questi elementi possano lavorare insieme in modo sinergico — dai motori di ogni dimensione a viti a sfera, resolver, freni,…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >
Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…