Salta al contenuto principale

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.

Un unico sito, due flotte e VDA 5050 al centro: il sistema AGV personalizzato di Jungheinrich soddisfa le esigenze a lungo termine di Wildeboer

Un unico sito, due flotte e VDA 5050 al centro: il sistema AGV personalizzato di Jungheinrich soddisfa le esigenze a lungo termine di Wildeboer

Il sistema AGV personalizzato di Jungheinrich soddisfa le esigenze a lungo termine di Wildeboer

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza e riduzione dei danni durante le operazioni. Il terminal ha implementato con successo i veicoli a guida automatica (AGV) di Jungheinrich, basati…

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo stabilimento di 32.000 m² opera oggi con nove veicoli a guida automatica Rocla (VNA AGV), progettati per muoversi in corsie molto strette e tutti…

NDC Solutions, Kollmorgen, Yeefung

AGV per car parking

Yeefung, partner AGV di Kollmorgen, ha sviluppato la nuova generazione del loro car parking robot.

Kollmorgen NDCSolutions, High Reach AGV nella produzione di pannelli solari

High Reach AGV nella produzione di pannelli solari

Grazie agli AGV ad alta portata, Seraphim Solar System ha migliorato la precisione e l'efficienza nel proprio magazzino.

Kollmorgen NDC Solutions, AGV per stoccaggio ad alta quota in un magazzino logistico 3PL

AGV per stoccaggio ad alta quota in un magazzino logistico 3PL

Utilizzando AGV per stoccaggio ad alta quota, Ocean East International Logistics riduce i costi operativi.

Kollmorgen NDCSolutions, Robot mobili per ospedali

Robot mobili per ospedali

Il sistema AGV dell'ospedale Herlev in Danimarca utilizza la navigazione naturale.

Kollmorgen NDCSolutions, Smart Mobile Robots di Philips

Smart Mobile Robots di Philips

Asti ha implementato un sistema AGV per Philips a Valladolid (Spagna) che utilizza la tecnologia Kollmorgen di prossima generazione.