Scopri come raggiungere la densità di coppia necessaria per stabilizzare l'imaging EO/IR in veicoli terrestri soggetti a vibrazioni e urti costanti.
I sistemi elettro-ottici/a infrarossi richiedono un motion fluido e reattivo perfettamente coordinato tra gli assi di azimut ed elevazione. Per acquisire e mantenere un'immagine fissa, i sistemi di motion devono sopportare e contrastare forze come il martellamento dei veicoli terrestri in azione, la turbolenza degli aerei in volo e le condizioni estreme che si incontrano in mare o anche nello spazio.
Il design di motion più ambizioso. L'ingegneria più capace. La consegna più sicura. Con più di 70 anni di comprovata esperienza nel settore aerospaziale e difesa, Kollmorgen è il partner di motion di cui puoi fidarti per qualsiasi missione EO/IR.
Prova il motion ottimizzato in azione

Conoscenza su richiesta
Scopri le più recenti tecnologie e le migliori pratiche per fornire piattaforme di motion stabili per applicazioni EO/IR con la nostra nuova serie di formazione on-demand Focus sul frameless: creazione di piattaforme di motion stabili per EO/IR.
La serie copre quattro considerazioni e requisiti principali per la selezione di un motore per le piattaforme EO/IR: scegliere la dimensione corretta del motore, ottimizzare il fattore di forma, affrontare il cogging e l'ondulazione di coppia e comprendere la topologia del motore. Dall'esame di come l'ambiente influisce sulla selezione del motore alla comprensione della progettazione del motore convenzionale rispetto a quello slotless, ogni video esamina le tecnologie, le sfide e le opzioni relative alla selezione e all'ottimizzazione del motore per le piattaforme EO/IR.
Motion per completare la missione
I sistemi elettro-ottici/a infrarossi giocano un ruolo di difesa cruciale sulla terra, nell'aria, sul mare e nello spazio. Ogni tipo di sistema ha caratteristiche in comune, ma ogni ambiente operativo apporta le sue sfide uniche. Scopri come progettiamo soluzioni di motion per aiutarti a trasformare in successo ogni missione di progettazione.

I migliori prodotti per i sistemi elettro-ottici e a infrarossi
Altre Risorse
I 5 ambienti più difficili per il motion control nei sistemi EO/IR >
I sistemi elettro-ottici/a infrarossi (EO/IR) sono utilizzati per ottenere l'imaging visivo e termico a lunga distanza per una serie di applicazioni. Spesso in uso in satelliti, aerei e applicazioni militari, i sistemi EO/IR sono costituiti da due…
5 considerazioni per ottimizzare i motori frameless in applicazioni per il settore aerospaziale e la difesa >
Dalla progettazione all'implementazione, la riuscita di un programma aerospaziale e di difesa dipende dall'efficienza della prototipizzazione, dai bassi costi di produzione e dall'affidabilità dell'approvvigionamento. Per questi motivi gli ingegneri…
Motori Kollmorgen per la difesa: processi collaudati, consegna affidabile >
Poche sfide commerciali sono eccezionali e complesse quanto ottenere un contratto nel settore della difesa. Specifiche di programma, obblighi contrattuali e requisiti di fornitura sono molto più rigorosi rispetto a qualsiasi altro settore produttivo…